Loading

A realidade mista melhora a produção e a segurança da mina

Conecte as pessoas às informações. No local correto. Na hora certa.
Adição de informações a uma imagem em um tablet
Mineração
  • Mina e extração
  • Processamento mineral e refino de metal
  • Manuseio de materiais
  • Utilidades e áreas de suporte
  • Integração entre a mina e mercado
Obtenha o treinamento do MOM

Sistemas díspares, a falta de comunicação entre ativos e dados de máquina inexplorados não precisa ser uma realidade. Onde quer que você esteja em sua jornada para uma mina conectada, podemos ajudar você a conectar, gerenciar, validar e otimizar a produção.


Chevron DownChevron Down

Veja o que é possível: a realidade mista aumenta e produtividade e a segurança do trabalhador

A força de trabalho de mineração está mudando. Trabalhadores experientes estão se aposentando, a demanda por materiais está crescendo e as habilidades de que os funcionários precisam estão mudando. A tecnologia também está mudando. E quando manter os trabalhadores seguros é a prioridade, a nova tecnologia está expandindo as possibilidades humanas, colocando a segurança em primeiro lugar e ajudando os mineiros a realizarem seus trabalhos com rapidez e precisão. Assista a este vídeo para ver como a realidade aumentada e a realidade virtual se reúnem para dar suporte aos trabalhadores das minas.


Experimente você mesmo: acesse esta demonstração para ver como a realidade mista torna você mais produtivo

A tecnologia de realidade aumentada pode melhorar bastante o processo de manutenção de equipamentos. Quer experimentar? Coloque seu capacete (brincadeira) e interaja com a nossa demonstração gratuita. Você só precisará de um smartphone ou tablet.

Interaja com a demonstração do moinho de bolas
Manutenção de serviço em uma peça com realidade aumentada em um tablet.
Infográfico
Interaja com a demonstração do moinho de bolas

Use a realidade mista para ajudar nosso minerador a consertar o que deu errado na mina.

Ler agora

Melhore a produtividade e a segurança da mina com realidade mista
Funcionária usando colete amarelo na mesa de um escritório falando em um rádio cb
Blog
Melhore a produtividade e a segurança da mina com realidade mista

As tecnologias de AR e VR permitem que os trabalhadores diagnostiquem virtualmente os problemas do equipamento e reduzam a exposição aos perigos.

Ler agora

Reimagine a manutenção de equipamentos da mina com tecnologia de AR e VR

Imagine voar através de uma réplica digital da sua mina em um computador. Ao passar pelos equipamentos, você vê as mesmas imagens e sons que estão acontecendo na sua mina real, como o flash vermelho de um alarme ou o ronco constante de uma esteira rolante. Isso soa futurístico, complicado, caro e simplesmente irreal? Não é! Descubra como a tecnologia moderna está ajudando as empresas de mineração em todo o mundo a reinventar a maneira como abordam a manutenção de equipamentos.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mineração Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left A realidade mista melhora a produção e a segurança da mina Chevron RightChevron Right