Conexão unicast ou multicast
Durante a configuração do módulo, você deve configurar a Conexão através do parâmetro EtherNet/IP. A escolha da configuração determina como os dados de entrada são transmitidos pela rede.
O módulo mestre IO-Link usa um dos seguintes métodos para transmitir dados:
- Multicast – As conexões multicast fornecem informações de um emissor para vários receptores simultaneamente. As cópias de uma transmissão são passadas para um subconjunto selecionado de destinos possíveis.
- Unicast – As conexões Unicast são transmissões ponto a ponto entre um nó de fonte e um nó de destino na rede. Uma transmissão é enviada para um controlador de destino dependendo da configuração do módulo.
IMPORTANTE:
Se estiver usando um controlador ControlLogix 5580 em um sistema de alta
disponibilidade, é necessário usar o Multicast.
Dê sua opinião