Localizar falhas no seu módulo mestre IO-Link
Você pode seguir métodos para localizar falhas no seu módulo:
- Use os indicadores de status do módulo para localizar falhas em seu módulo. Para obter mais informações, consulte Usar os indicadores de status para localização de falhas.
- Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer.
Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer
Verifique o organizador do controlador para ver se há um ícone de advertência no módulo.
Ícone de advertência no Organizador do controlador

Se houver um ícone de advertência, abra as Propriedades do Módulo e verifique a barra de status para identificar o tipo de falha.
Mensagem de falha na barra de status

Se houver falha na conexão, vá para a visualização Conexão e verifique o código de erro na área Falha na conexão.
Descrição de falha de conexão com código de erro

Código de erro | Ação |
|---|---|
0x204 |
|
Erro de codificação | Acesse a visualização Informações do dispositivo para confirmar se o módulo físico está em conformidade ou se corresponde à identidade configurada. Para obter mais informações, consulte Técnica de Aplicação de Codificação Eletrônica em Sistemas de Controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001. |
0x10 | Acesse a visualização Informações do dispositivo e verifique a versão do firmware e o status de falha grave.
|
Se um canal apresentar falha, acesse a visualização Canais → Chxx e selecione Diagnóstico para ver a condição de diagnóstico do canal.
Exemplo de diagnóstico de canal com falha de curto-circuito em CQ

Se houver uma falha de sincronização de tempo, vá para a caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo para verificar o status da sincronização de tempo e a identidade do relógio Grandmaster.
Exemplo de diagnóstico de dispositivo com Time Sync não sincronizado

A identidade do relógio Grandmaster deve corresponder à identidade do relógio Grandmaster da rede. Além disso, verifique o status de sincronização de tempo do adaptador na caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo do adaptador.
Dê sua opinião