Especificações de instrumentação de calibração
Para canais de saída, use um multímetro digital (DMM) para medir o sinal de corrente ou tensão que está sendo enviado pelo módulo. Para manter a precisão da calibração de fábrica do seu módulo, use a instrumentação com as especificações listadas na tabela a seguir.
IMPORTANTE:
Não calibre seu módulo com um instrumento que seja menos preciso do que os especificados na tabela a seguir. Pode resultar nos seguintes eventos:
- A calibração parece ocorrer normalmente, mas o módulo reporta dados imprecisos durante a operação.
- Uma falha de calibração ocorre, forçando a anulação da calibração. Quando isso acontece, o tag I.Chxx.CalFault é definido para o canal que você tentou calibrar. Você pode apagar esse tag concluindo uma calibração válida ou ligando a energia do módulo.
Código de catálogo | Tipo de saída do canal | Especificações de instrumentação de calibração |
|---|---|---|
5034-OF4 e 5034-OF4XT | Corrente (mA) | DMM com resolução melhor que 0,15 µA |
Tensão (V) | DMM com resolução melhor que 1,0 µV |
Dê sua opinião