A calibração afeta a qualidade dos dados
Quando um canal em um módulo de entrada analógica estiver sendo calibrado, o ajuste de parâmetro de filtro rejeita-banda para aquele canal muda para 10 Hz. O tag I.Chxx.Uncertain é definido como 1 para esse canal até que a calibração seja concluída.
Todas as entradas do módulo 5034-IF4 compartilham um conversor analógico para digital. Como resultado, quando qualquer canal de entrada estiver no processo de calibração, o tag
I.Chxx.Uncertain
é definido como 1 para todos os outros canais de entrada. Isso ocorre porque a taxa de amostragem de dados é reduzida para todos os canais de entrada.Dê sua opinião