Visualização Chxx - IO-Link
Esta visualização estará disponível quando o canal estiver configurado como “IO-Link”. Você pode realizar certas tarefas somente quando o projeto estiver on-line.
Use essa visualização para concluir as seguintes tarefas:
- Habilitar ou desabilitar o canal.Use esta caixa de seleção para desabilitar o canal temporariamente para:
- Interromper a comunicação do IO-Link para considerações de segurança. Por exemplo, ao alterar o modo de canal de “IO-Link” para “Saída digital”.
- Desabilitar o armazenamento de dados para a porta IO-Link para evitar uma operação inesperada de backup/restauração do armazenamento de dados. O armazenamento de dados será habilitado novamente na porta IO-Link quando a conexão com o dispositivo for estabelecida novamente.
- Acessar o diagnóstico do canal.
- Acessar o registro de eventos IO-Link no nível da porta.
- Desabilitar e excluir a cópia mestre do armazenamento de dados na porta IO-Link.
Exemplo de visualização Chxx - IO-Link

Dê sua opinião