Visualização Chxx – Saída digital
Essa visualização está disponível quando o canal está configurado como “Saída digital, curto-circuito” ou “Saída digital, curto-circuito, ausência de carga”. Você pode realizar certas tarefas somente quando o projeto estiver on-line.
Use essa visualização para executar as seguintes tarefas:
- Selecione os estados de saída do modo de programa e do modo de falha de comunicação.
- Habilitar ou desabilitar o diagnóstico sem carga (disponível somente quando o canal estiver configurado como “Saída digital, curto-circuito, ausência de carga”).
- Acessar o diagnóstico do canal.
Exemplo de visualização Chxx – Saída digital

Dê sua opinião