Canais de diagnóstico
Canal do mestre IO-Link de diagnóstico
- Tamanho = 48 bytes
Os tipos de dados a seguir devem ser recuperados como parte da instância do conjunto de diagnósticos.
Siga as informações na tabela a seguir para adicionar cada membro.
Nome | Tipo de dados | Tamanho em bytes |
|---|---|---|
Fault | BOOL | 2 |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DiagBit_Pad7 | BOOL | |
DiagBit_Pad8 | BOOL | |
DiagBit_Pad9 | BOOL | |
SSVShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad11 | BOOL | |
DiagBit_Pad12 | BOOL | |
DiagBit_Pad13 | BOOL | |
DiagBit_Pad14 | BOOL | |
DiagBit_Pad15 | BOOL | |
PortStatusInfo | USINT | 1 |
Pad1 | SINT | 1 |
Pad2 | DINT | 4 |
NoLoadTimstamp | SINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | SINT | 8 |
SSVShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
Dê sua opinião