Conexões para módulos de E/S de segurança
Durante a configuração do módulo você deve definir o módulo. Entre os parâmetros de definição do dispositivo com módulos de E/S de segurança, você deve escolher como o módulo é configurado.
A escolha depende do fato de o projeto ser baixado para o controlador que tenha a configuração do módulo, ou seja, o controlador proprietário, ou para um controlador que esteja ouvindo os módulos em um projeto, ou seja, um controlador de meios externos.
Um link de transferência de dados em tempo real é estabelecido entre o controlador e o módulo que ocupa o slot ao qual a configuração se refere.
Quando você faz o download da configuração do módulo para um controlador, o controlador tenta estabelecer conexões com cada módulo na configuração. Um controlador-proprietário estabelece duas conexões (entrada de segurança e saída de segurança). Um controlador que está escutando o módulo estabelece uma conexão de entrada de segurança.
Já que parte da configuração do módulo inclui um número do slot no sistema de E/S remoto, o controlador-proprietário verifica a presença de um módulo ali. Se um módulo for detectado, o proprietário-controlador enviará a configuração. Ocorre um dos seguintes eventos:
- Se a configuração for adequada ao módulo detectado, será feita uma conexão e a operação será iniciada.
- Se a configuração não for apropriada para o módulo detectado, a solicitação de conexão será rejeitada e a aplicação Studio 5000 Logix Designer indicará que ocorreu um erro.A configuração pode ser inadequada por diversos motivos. Por exemplo, uma diferença na codificação eletrônica que impede a operação normal.
O controlador do proprietário e o controlador de meios externos monitoram sua conexão com um módulo. Qualquer quebra na conexão, por exemplo, a perda de alimentação para um sistema de E/S remoto, causa uma falha. A aplicação Studio 5000 Logix Designer monitora os tags de status de falha para indicar quando ocorre uma falha em um módulo.
Comunicação produtor/consumidor
Os módulos PointMax I/O usam o modelo de comunicação produtor/consumidor para produzir dados sem um controlador fazer a coleta de dados deles primeiro. Os módulos produzem os dados e os controladores os consomem. Se a conexão for uma conexão de entrada multicast, vários controladores podem consumir os dados de entrada, incluindo o controlador-proprietário e o controlador de meios externos.
Limite de tempo de reação de conexão com os módulos de segurança
A configuração de intervalo do pacote requisitado nos módulos de E/S de segurança não é tão simples quanto a configuração nos módulos de E/S padrão. Com os módulos de segurança, a configuração do limite de tempo de reação de conexão afeta o intervalo do pacote requisitado que é usado para um módulo.
O limite de tempo de reação de conexão define o período previsto dos pacotes de segurança na conexão associada. Se o atraso de rede máximo exceder o limite de tempo de reação de conexão, ocorrerá uma falha de conexão.
Por padrão, o limite de tempo de reação de conexão é quatro vezes o intervalo do pacote requisitado.
Use os valores padrão para Multiplicador de tempo-limite (2) e Multiplicador de atraso da rede (200). O valor Multiplicador de atraso da rede é em termos percentuais. Assim, 200 significa 200%.
IMPORTANTE:
Para determinar o que é adequado, analise cada ponto de segurança. O multiplicador de tempo-limite padrão de 2 e o multiplicador de atraso da rede de 200 criam, na pior das hipóteses, um limite de tempo de reação de conexão de entrada de quatro vezes o intervalo do pacote requisitado e um limite de tempo de reação de conexão de saída de três vezes o intervalo do pacote requisitado.
As alterações nesses parâmetros devem ser aprovadas somente após uma revisão abrangente realizada por um administrador de segurança.
Para obter mais informações sobre a especificação de taxas RPI, consulte o Manual de referência de considerações de projeto dos controladores Logix 5000, publicação 1756-RM094.
Dê sua opinião