Adicionar o adaptador a um projeto

  1. Verifique se o projeto está online.
  2. Clique com o botão direito na sua porta de rede e escolha Novo módulo.
  3. Na caixa de diálogo Tipo de módulo, realize as seguintes tarefas:
    1. No campo de busca, digite o código de catálogo do seu adaptador.
      Este exemplo usa o adaptador 5034-AENTR.
    2. Selecione seu adaptador a partir do resultado da pesquisa.
      Para alguns módulos, a caixa de diálogo Selecionar revisão principal pode ser exibida. Se essa caixa de diálogo for exibida, escolha a revisão principal do módulo e clique em OK
    3. Selecione Criar.
  4. Na caixa de diálogo Definição do dispositivo, faça o seguinte:
    1. Insira um nome para seu adaptador.
    2. No campo Ethernet Address, insira o endereço IP.
    3. Configure a versão adequada do firmware que está no seu adaptador. Use os menus suspensos à esquerda e à direita em Revisão.
      Opção
      Descrição
      Revisão principal (menu suspenso esquerdo)
      Esta campo exibe somente as revisões principais que são aplicáveis à serie selecionada. Este campo aparece escurecido quando se está online, a menos que o módulo suporte permitir que sejam feitas alterações nas revisões principais online.
      Revisão secundária (campo direito)
      Define a revisão secundária do módulo. O intervalo válido é de 1 a 255. Esse campo é ativado enquanto offline e nos modos Programa, Programa remoto e Execução remota. Ela aparece esmaecida no modo de operação ou quando a Codificação eletrônica estiver definida como Desabilitar a codificação.
    4. Selecione a configuração adequada da codificação eletrônica.
      Atributo
      Descrição
      Fornecedor
      O fabricante do dispositivo
      Tipo de dispositivo
      O tipo geral do produto, por exemplo, módulo de E/S digital.
      Código do produto
      O tipo específico do produto. O código do produto é mapeado para um código de catálogo.
      Revisão principal
      Um número que representa as capacidades funcionais de um dispositivo.
      Revisão secundária
      Um número que representa mudanças de comportamento no dispositivo.
    5. Selecione o tipo de conexão na lista suspensa Conexão.
      Opções de conexão
      Descrição
      Nenhuma
      Não há conexão direta do controlador (Originador) com o adaptador.
      Status
      Relata o status do dispositivo.
    6. Selecione o modo de rede na lista suspensa Modo de rede.
      Opções de modo de rede
      Descrição
      DLR (Funcionalidade de redundância de nível de dispositivo)
      Oferece caminhos redundantes.
      PRP (Protocolo de redundância paralela)
      Dados duplicados no nível físico para cada caminho.
    7. Defina o tamanho do rack para o número de módulos incluindo o adaptador. Por exemplo, um adaptador com 32 módulos de E/S é considerado como tamanho de rack 33.
    8. Selecione OK. Se você definir Conexão como Status, selecione Sim na caixa de diálogo Aplicar alterações.
  5. Na caixa de diálogo Novo módulo, selecione a Conexão em Configuração e execute as seguintes tarefas:
    1. Defina o intervalo do pacote requisitado (RPI). O intervalo aceitável é de 25,0 a 750,0 ms, com 200,0 ms como padrão. Esta conexão é apenas para dados de status, sem E/S.
    2. Defina a Conexão sobre EtherNet/IP como Unicast ou Multicast na lista suspensa.
      No caso de controladores não redundantes, o valor padrão é Unicast quando o dispositivo alvo é compatível com unicast. Caso contrário, o valor padrão é Multicast. No caso de controladores redundantes, o valor padrão é Multicast quando o dispositivo alvo é compatível com multicast. Caso contrário, o valor padrão é Unicast.
    3. Selecione OK.
  6. Salve o projeto.
  7. Se o projeto não tiver um caminho de comunicação com o controlador, selecione Navegador para criar um caminho.
  8. Na caixa de diálogo Quem está ativo, escolha o caminho desejado, selecione Definir caminho do projeto e feche a caixa de diálogo.
  9. Verifique se a chave de modo do controlador está na posição do modo PROG
  10. Clique com o botão direito no ícone Status do controlador e escolha Entrar online.
  11. Na caixa de diálogo Conectado para entrar online, selecione Download.
  12. Confirme que deseja fazer o download do projeto.
    O projeto é descarregado para o controlador. A caixa de diálogo Conectado para entrar online fecha quando o download é concluído.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal