Loading
Estudo de caso | Transformação digital por meio da liderança
Recent ActivityRecent Activity

A Cytiva traz o digital para a vida nas ciências da vida

O melhor uso de tecnologias digitais e automação ajuda as empresas de biomanufatura a obter economias de escala com flexibilidade, eficiência e confiança.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Técnica de laboratório escrevendo informações em um tubo de ensaio com um marcador depois de ver os resultados em um microscópio

Os clientes da Cytiva realizam atividades que salvam vidas que vão desde a pesquisa biológica fundamental até o desenvolvimento de vacinas inovadoras, medicamentos biológicos e novas terapias celulares e genéticas.

O trabalho da Cytiva é fornecer as ferramentas e serviços de que precisam para trabalhar melhor, com mais rapidez e segurança, levando a melhores resultados para os pacientes. Mais de 7.000 associados em 40 locais apoiam a visão da empresa de melhorar o acesso a terapias que transformam a vida e a saúde humana.

Como parte de sua iniciativa de transformação digital e da Indústria 4.0, a Cytiva queria criar uma empresa digital conectada para ajudar a melhorar as operações internas e diminuir o tempo de lançamento no mercado para seus clientes finais.

Chevron DownChevron Down

Capacitando os ajudantes

Uma grande quantidade de tempo e dinheiro é gasta no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos e médicos, e há uma pequena janela antes que a patente de cada novo produto expire. A redução do tempo desde do início do projeto até o mercado é de enorme importância porque permite que o produto conquiste participação de mercado por mais tempo.

“Agora, mais do que nunca, como indústria, devemos nos tornar menores, mais rápidos e mais econômicos na maneira como fabricamos medicamentos, vacinas e outras medidas terapêuticas”, disse Kevin Seaver, gerente geral executivo de automação e digital da Cytiva. “Ao automatizar processos e analisar dados, podemos repensar cada etapa da fabricação de medicamentos e obter economias de escala com flexibilidade, eficiência e confiança.”

Simplificar a implantação de sistemas, reduzir ilhas de automação e diminuir o tempo gasto na coleta e limpeza de dados, tudo isso pode ajudar os participantes da biomanufatura a acelerar seu tempo de lançamento no mercado.

“Nossa meta é ajudar as empresas a diminuírem o tempo para a comercialização de sete anos para três ou quatro, fazendo muito do trabalho de engenharia e automação adiantado”, disse Seaver.

Integração e automação em toda a cadeia de valor

A plataforma de automação Cytiva Figurate inclui recursos de controle e comunicação que transformam interpretações de dados em resultados produtivos para ganhos de eficiência de processo tanto upstream quanto downstream.

Para desenvolver e implementar sua plataforma Figurate, a Cytiva adotou o sistema PlantPAx® da Rockwell Automation e usou seu próprio software Unicorn para automatizar seu equipamento de bioprocessamento. Os dados são disponibilizados por meio de aplicativos de Sistema de execução de manufatura e podem ser integrados para incluir registros eletrônicos de lote, programação e muito mais.

A plataforma foi projetada para otimizar drasticamente a implantação de sistemas para clientes finais. Existem opções para sistemas Rockwell Automation e outros, dependendo das necessidades específicas do usuário final. Bibliotecas digitais padronizadas - como o código do produto que foi testado, documentado e validado - também podem criar um desenvolvimento de processo mais eficiente da manufatura à automação.

Por exemplo, um cliente usando nosso sistema PlantPAx pode operá-lo como um sistema autônomo único, mas também operá-lo junto com outros sistemas. Por meio da integração, o cliente pode transferir não apenas o material biofarmacêutico, mas também os dados junto com ele.  

“Há alguns anos, a automação era uma âncora de barco. Mas agora, ela é um dos principais diferenciais da empresa.”

Aproveitando o poder da análise e dos dados

No The Connected Enterprise®, os clientes têm toda a documentação de que precisam eletronicamente e podem liberá-la para a fabricação imediatamente. Além disso, o Figurate pode levar os dados do processo para a nuvem, onde podem ser combinados com dados operacionais adicionais. Usando relatórios de análise avançados, esses insights valiosos podem ser usados ​​para melhorar as operações e, em seguida, retornar ao sistema para otimizar os processos.

“Há custo, tempo e qualidade. Normalmente, se você quiser ganhar com qualquer um desses três, terá que desistir de alguma coisa”, disse Seaver. “Mas podemos ser mais rápidos. Podemos entregar de forma mais econômica, uma vez que já fizemos todo o trabalho inicial. E a qualidade também é maior, porque validamos o código também.”

O laboratório de automação da Cytiva e uma sala chamada The Sandbox abrigam servidores com diferentes tipos de aplicativos que estão sendo desenvolvidos e testados. Este ambiente de teste permite que a Cytiva prove tudo antes de chegar aos clientes. Se os clientes tiverem dúvidas ou problemas, eles podem trazê-los e testá-los, criando um ambiente colaborativo.

Entregando soluções pré-testadas

As linhas FlexFactory da Cytiva, que possuem o Figurate, incluem preparação de meio de cultura e tampão, produção de cultura de células, colheita, purificação, eliminação viral, filtração estéril e processos de formulação em massa. Tudo isso pode ser combinado em contêineres de transporte modulares de sala limpa KUBio e entregues a clientes de biomanufatura, praticamente prontos para uso.

"Nossos sistemas KUBio são unidades de produção baseadas em contêineres de transporte que nos permitem construir uma fábrica inteira em menos de 18 meses", disse Seaver.

Os benefícios adicionais além de reduzir o tempo de lançamento no mercado incluem de 10 a 20% de aumento no volume de produção, na disponibilidade e na eficiência dos funcionários de produção, além de 5 a 30% de redução no uso de energia, em refugos de materiais, no tempo de liberação de lotes, na manutenção e em investigações de tempos de parada.

Publicado 2 de dezembro de 2020

Topics: Optimize Production Acelere a transformação digital Ciências da vida FactoryTalk InnovationSuite PlantPAx SDCD PlantPAx®
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Segmento digital
Construção digital de uma fábrica
Recursos
Segmento digital

O que é segmento digital? A Rockwell Automation pode conectar funções empresariais críticas e acelerar a transformação digital com uma abordagem empresarial unificada.

Explore nossos recursos
Soluções de sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida
Equipamento conectado com dois funcionários médicos sentados vendo os resultados
Folheto
Soluções de sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida

O sistema de execução de manufatura PharmaSuite oferece gestão de operações de produção para ajudar você a estar em conformidade com a regulamentação, alcançar a excelência operacional, aumentar a eficácia da cadeia de fornecimento e alcançar os objetivos.

Faça o download agora
Pfizer: mudando vidas com a transformação digital
Cliente lendo as orientações no rótulo de um medicamento
Estudo de caso
Pfizer: mudando vidas com a transformação digital

Na Pfizer, uma transformação digital de vários anos está gerando melhorias no tempo de ciclo, na rentabilidade e na qualidade certa na primeira vez.

Leia agora
eBook A Fábrica do Futuro
Técnico de laboratório colocando tubos de ensaio em um suporte
Folheto
eBook A Fábrica do Futuro

Sua fábrica opera com o potencial máximo? Faça download do eBook para saber como implantar instalações de ciências biológicas inteligentes, rápidas e flexíveis.

Faça o download agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cytiva: dando vida à manufatura digital Chevron RightChevron Right