Loading
Blog | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

O SaaS pode transformar seus negócios de três maneiras

Da aceleração da inovação à simplificação das operações e muito mais, o SaaS na nuvem pode ter um impacto incrível na fabricação.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A mão de uma pessoa usando o dedo indicador para pressionar um botão de computação em nuvem em um touchscreen de console iluminado.

Nos últimos cinco anos, a TI mudou rapidamente para a nuvem. Na verdade, espera-se que 45% dos gastos com TI sejam transferidos para a nuvem até 2024 (Gartner) – a tecnologia operacional (TO) é o próximo.

Como seria isso? Imagine simular o projeto de um novo produto ou processo antes de investir os recursos necessários para projetar, comissionar e otimizar a produção. Considere as possibilidades de oferecer suporte ao equipamento do cliente a qualquer momento, de qualquer lugar, eliminando a necessidade de viagens caras. E isso é só o começo.

Desde acelerar a inovação e melhorar a expansibilidade até aumentar a agilidade, simplificar as operações e reduzir custos, o software como Serviço (SaaS) na nuvem tem o potencial de transformar seus negócios.

Chevron DownChevron Down

1. Simplifique como você trabalha

O trabalho que você faz é complexo, mas a maneira como o gerencia não precisa ser. O SaaS na nuvem pode ajudar a simplificar a maneira como você faz negócios.

A nuvem permite o fator de escala sob demanda, tornando mais fácil do que nunca adicionar ou remover usuários e poder de computação. Além disso, com o SaaS, seus funcionários sempre terão acesso às versões mais recentes do seu software, sem depender da TI para instalação e manutenção. Além disso, à medida que você expande o software e os aplicativos na nuvem, pode reduzir as despesas de capital com hardware e software.

Embora a nuvem na fabricação não se destine a substituir completamente o software, o hardware e o acesso físico no local, ela fornece novos recursos que expandem seus sistemas atuais para gerar eficiência, melhorar a colaboração e muito mais.

Qual a diferença entre o SaaS e outros softwares?

fiação entrando em várias tomadas em um painel de servidor representando software incorporado

Software incorporado

  • Funciona em hardware de automação específico
  • Único propósito
  • Normalmente configurado ou programado por pacotes de software de nível superior
  • É de responsabilidade da TO
 Homem de óculos sentado e trabalhando em frente a várias telas de computador

Computador local

  • Funciona em laptops e estações de trabalho
  • Os custos iniciais são dimensionados com o tamanho da equipe
  • Usuários de software sobrecarregados com responsabilidades de manutenção
  • Cada usuário/equipe tem uma responsabilidade, geralmente compartilhada com a TI
Painel elétrico azul e cinza representando equipamentos de fabricação no local

No local

  • Funciona em servidores no prédio
  • Caro para iniciar e manter
  • Desafiador para compartilhar em vários locais e fornecedores
  • É de responsabilidade da TI
Homem de terno com as mãos em concha à sua frente com três nuvens douradas com diferentes dispositivos e aplicativos saindo delas para suas mãos

SaaS na nuvem

  • Funciona em data centers regionais
  • Barato para começar e as taxas de assinatura cobrem a manutenção
  • Colaboração fácil em todo o mundo e com fornecedores
  • O provedor de SaaS é responsável

2. Aumente o nível da sua inovação

A inovação é a maneira de atender às crescentes necessidades dos clientes e ficar à frente da concorrência. Com o SaaS na nuvem, você pode ter seu próprio laboratório digital ao seu alcance para realizar testes e resolver desafios de produção sem os riscos e custos de conduzir essas atividades no mundo real.

Pense no que você poderia realizar com a capacidade de colaborar com facilidade, experimentar coisas novas com mais rapidez e a um custo menor, ao mesmo tempo em que reduz o impacto na produção existente. O SaaS na nuvem não apenas torna isso possível, mas também o coloca ao seu alcance.

E com melhor qualidade de dados, maior poder de computação para correlacionar conjuntos de dados maiores e um único segmento digital em todo o ciclo de vida industrial, há um potencial significativo para otimizar as operações e levar futuras iterações de design para um novo patamar.

 

3. Reimagine a forma como você oferece suporte aos sistemas

A nuvem permite gerenciar sistemas e equipamentos de qualquer lugar e a qualquer hora. Com esse nível de acessibilidade, você pode gerenciar, configurar e iniciar conexões com equipamentos implantados a qualquer momento.

Ser capaz de responder às necessidades de produção mais cedo significa que você pode encontrar soluções mais rapidamente, e fazer isso remotamente significa que você não tem tempo e despesas de viagem dispendiosas. A manutenção remota de rotina habilitada para nuvem reduz ainda mais a probabilidade de emergências. Mas não para por aí. Esse nível de conectividade remota na nuvem pode significar coisas ainda maiores para o futuro, incluindo um modelo de suporte mais proativo.

Os dados do chão de fábrica podem direcionar decisões para melhorar a produtividade automaticamente. Com o contexto do projeto, as informações operacionais podem ser usadas para prever e ajudar a prevenir tempos de parada não programada e tornar as operações mais eficientes enquanto estão em execução.

Isso equivale a menos tempos de parada, maior produtividade e eficiência operacional para minimizar o desperdício, promover maior rentabilidade e muito mais. O que é especialmente benéfico para suas operações mais distantes.

 

Produtos SaaS para ajudar na sua transformação com confiança

Com 92% das empresas dizendo que confiam na nuvem (Forbes), não há dúvida de que a nuvem veio para ficar. Vemos tudo o que a computação em nuvem é capaz de oferecer e o impacto que ela pode ter na fabricação.

Dada a adaptabilidade das ofertas nativas da nuvem, esses benefícios estão mais acessíveis do que nunca. E com o SaaS, você pode fazer a transição com o suporte necessário, ajudando a reduzir os riscos da mudança e minimizar as interrupções.

Nosso novo conjunto de produtos SaaS baseados em nuvem foi desenvolvido em parceria com a Microsoft na plataforma Azure para ajudar na sua transformação com confiança. Nosso software de automação de última geração utiliza a eficácia da nuvem para simplificar a forma como você trabalha e oferece acesso a novas informações, análises e insights para projetar, operar e manter seus sistemas de maneiras novas e significativas que beneficiarão seus negócios.

Tem uma conta da Rockwell Automation? Explore o FactoryTalk Hub agora:

Entre no FactoryTalk Hub

Confira as novidades sobre nossos
produtos SaaS na nuvem:

Saiba mais

Publicado 29 de outubro de 2021

Topics: Integrated Architecture® Management Perspectives FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Business Manager - Edge, Data, and AI Platforms, Rockwell Automation
Over the last 15 years with Rockwell Automation, Oliver has been pushing the boundaries of automation in machine safety, flexible manufacturing, and industrial communications. He is now helping manufacturers get to the future faster with SaaS at the edge and in the cloud.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Benefícios do SaaS na nuvem para produção Chevron RightChevron Right