Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

Três formas de reduzir riscos com o software de visualização

Conheça as três áreas principais que devem ser consideradas para ajudar a reduzir os riscos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um homem usa o software FactoryTalk Optix em um PC enquanto está sentado atrás de uma mesa.

Ao escolher uma nova tecnologia no setor de manufatura, ela geralmente vem com um volume significativa de investimentos e considerações. A escolha da tecnologia deve ser ponderada com cautela para garantir que atenda às necessidades da organização. Também é importante que a tecnologia possa ser implantada com segurança para ajudar a gerenciar e reduzir os riscos com eficiência.

Ao se escolher o software de visualização, estas são as três áreas principais que devem ser consideradas para ajudar a reduzir os riscos:

1. Redução dos riscos técnicos

Uma plataforma de visualização que permite aos usuários gerar código proprietário deve ser uma consideração importante para os fabricantes que buscam reduzir os riscos técnicos ou de implementação. Ao projetar aplicações, a capacidade de desenvolver e usar uma biblioteca de código proprietário para aplicações específicas otimiza e simplifica todo o processo. Uma vez que o código tenha sido testado, os módulos poderão ser implantados em aplicações individuais que requerem quantidades confiáveis. Ao utilizar código confiável, os desenvolvedores reduzem os riscos de suporte e promovem a resolução agilizada.

Uma plataforma de visualização que permite fácil colaboração entre as equipes de desenvolvimento ajuda a reduzir os riscos técnicos. Ter um ambiente de projeto que permite que vários desenvolvedores aumentem, desenvolvam e testem o trabalho da equipe permite redundância e evita erros que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Além disso, o desenvolvimento colaborativo com um repositório compartilhado comum, como o GitHub, e o controle de revisão são elementos que uma solução de visualização deve ter, juntamente com o suporte à reparação de riscos técnicos. A rastreabilidade e a visibilidade permitem que os usuários vejam quando as alterações estão sendo feitas e quem as está fazendo. Com os controles de revisão, os usuários podem visualizar e resolver quaisquer conflitos, eliminando erros ou possíveis perdas de trabalho. Ter esses controles incorporados ao editor agiliza todo o processo de desenvolvimento e diminui os riscos ao remover da equação os problemas de controle de revisão.

2. Redução dos riscos de programação

O tempo de desenvolvimento e implantação é reduzido quando as equipes trabalham com códigos proprietários e bem testados. Como os usuários não precisam começar do zero todas as vezes, os custos associados também costumam ser reduzidos.

Projetar em interfaces padronizadas permite que as informações passem entre os componentes de software em tempo real, em seguida, até os servidores de banco de dados remotos e, por fim, até a nuvem. Ter esses módulos de propriedade intelectual comprovados em campo permite uma implantação muito mais rápida, reduzindo os riscos de programação, em vez de ter que “reinventar a roda” todas as vezes.

3. Redução dos riscos comerciais

Ter um conjunto padronizado de conteúdo desenvolvido, testado e confiável oferece uma vantagem para mitigar os riscos comerciais. Trabalhar com componentes que são amplamente compreendidos em termos de funções e resultados, e com os quais os clientes finais talvez já estejam familiarizados, aumenta a confiança na robustez da solução e em sua capacidade de fornecer o desempenho e os objetivos desejados. As aplicações desenvolvidas utilizando código e conteúdo existentes, que são totalmente comprovadas, reduzem os custos de desenvolvimento e o tempo de entrega do produto. As expectativas podem ser melhor gerenciadas à medida que as equipes trabalham com entidades conhecidas, com pequenas modificações sendo feitas conforme necessário para se adequar a cenários individuais.

Uma consideração final que os usuários devem levar em conta é a flexibilidade de executar o software de forma agnóstica em qualquer dispositivo de computação. Geralmente, as plataformas de software são implantáveis em um ou mais sistemas industriais que executam Windows ou LINUX. No entanto, está surgindo uma nova classe de dispositivos de interface homem-máquina (IHM) selados que servem como dispositivos de computação de ponta, oferecendo funcionalidade semelhante a PCs industriais maiores e mais caros.

Os dispositivos de IHM fornecem um ambiente de implantação comum. Os dispositivos de IHM também são mais fáceis de usar e dar suporte. Os riscos comerciais são reduzidos porque o pacote de hardware menor tem um preço mais baixo, o que significa que OEMs e integradores podem ter melhor otimização dos custos e ser mais competitivos.

Os dispositivos IHM também ajudam a reduzir riscos onerosos de segurança cibernética. Como esses dispositivos selados não têm sistema operacional exposto, nenhum software antivírus é necessário.

Para concluir, dedicar tempo considerando cuidadosamente as plataformas de visualização e como elas dão suporte aos esforços de redução de riscos pode economizar tempo, despesas, recursos humanos e uma possível insatisfação do cliente.

Publicado 8 de agosto de 2023

Topics: Build Resilience Software

Paul Haikal
Paul Haikal
Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, Rockwell Automation
Paul Haikal is a Commercial Portfolio Manager for the visualization software business with over 20 years of relevant industry experience. Paul brings a passion for data visualization, HMI, mobility, and collaboration. In every position, Paul has led the way in customer satisfaction and helped our customers, distributors, and Rockwell domain experts be successful in architecting Rockwell systems. You can reach him by connecting on LinkedIn.
Conectar:
EmailEmail
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Três formas de reduzir riscos com o software de visualização Chevron RightChevron Right