Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Reduza os custos de energia com MV Drives e controle de transferência de sincronização

Os inversores de frequência inteligentes podem economizar milhares de dólares em setores com uso intensivo de energia, como petróleo e gás, produtos químicos, alimentos e bebidas.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trabalhador na estação de bombeamento da refinaria de petróleo com capacete vermelho e uniforme abre válvulas da tubulação.

Os engenheiros e gerentes de instalações industriais estão sempre buscando maneiras de reduzir os custos dos equipamentos, o espaço que os equipamentos ocupam e, principalmente, a energia que os equipamentos consomem. Afinal, as empresas dos EUA gastam mais de US$ 165 bilhões por ano para fornecer energia às suas fábricas.

Motores elétricos e sistemas de motores em aplicações industriais e de infraestrutura (com objetos como bombas, ventiladores, transportadores e compressores em funcionamento) são responsáveis por mais de 50% do consumo total de eletricidade do mundo.

Mas há uma boa notícia. Os inversores de frequência (variable frequency drives, VFDs) inteligentes têm o potencial de reduzir drasticamente o uso de energia do sistema do motor.

De acordo com as Leis de Afinidade para bombas e ventiladores centrífugos, reduzir a velocidade do motor em 25% diminui o consumo de energia do motor em aproximadamente 60%. Reduzir a velocidade do motor de um ventilador ou de uma bomba em 50% reduz o uso de energia do motor em quase 90%. Além disso, operar em velocidades mais baixas também aumenta a vida útil da bomba e de outros equipamentos motorizados. Portanto, o uso de inversores de frequência para reduzir a velocidade do motor de acordo com os requisitos específicos da aplicação pode proporcionar economia imediata de energia!

“Reduza os custos de capital em até 50%. Reduza o uso de energia em 60% ou mais...”

Além dessa, temos outra boa notícia. A Rockwell Automation oferece outra maneira para os engenheiros repensarem a utilização de ativos. Usando inversores de média tensão (medium voltage drives, MV drives) PowerFlex® e controle de transferência de sincronização, os engenheiros têm uma solução adicional de redução de capital e economia de energia...

Reduzir os custos de equipamentos

Diferente da arquitetura tradicional equivalente de um inversor de frequência para um motor usada na maioria das fábricas, usando o controle de transferência de sincronização, um engenheiro pode usar um MV Drive para controlar seletivamente vários motores, um motor por vez.

Compare a arquitetura de projeto do inversor de média tensão: usando o controle de transferência de sincronização com um MV Drive versus quatro inversores de frequência MV

Com o controle de transferência de sincronização, você pode usar a saída do inversor de média tensão para levar a frequência de alimentação do motor para a mesma frequência que a fonte de alimentação da rede elétrica e, em seguida, transferir o motor da saída do inversor de frequência para essa fonte de alimentação. E assim por diante. Na verdade, um MV Drive com tecnologia de transferência de sincronização foi usado para controlar um sistema de até 10 motores.

Além disso, cada motor recebe um bypass de inversor de frequência integrado para funcionar em toda a linha, quando exigido pelo processo. Como resultado, a economia de custo de capital de um fabricante pode ser de até 50% usando um sistema de transferência de sincronização, obtendo redundância para máxima disponibilidade.

Mas isso não é tudo.

Reduzir os custos de energia é fundamental

Embora um enorme esforço seja feito para reduzir o custo de capital inicial de um sistema de acionamento, as empresas devem considerar o custo total de energia ao longo da vida útil de uma instalação. É muito mais significativo do que o preço de compra do motor e do inversor de frequência.

Durante um período de 20 anos, mais de 90% do custo total de propriedade de um motor industrial típico de 150 kW (200 HP) pode ser a energia que ele consome. O motor pode consumir uma eletricidade equivalente ao seu custo de capital em apenas três meses de operação! O custo de capital para o motor pode ser inferior a 2% do custo total de propriedade ao longo de 20 anos.

Compare o tamanho do alojamento para quatro MV Drives PowerFlex com controle de transferência de sincronização em relação a quatro inversores de frequência de média tensão

Controle de transferência de sincronização no setor de petróleo e gás

Na indústria de petróleo e gás, por exemplo, as empresas usam centenas de bombas e compressores para mover petróleo bruto e gás natural através de tubulações de campos de exploração para refinarias ou fábricas de processamento.

Uma estação de tubulações típica transporta produtos à base de petróleo. As potências nominais totais do motor para a estação dependem de vários fatores, incluindo viscosidade, distância da tubulação, taxas de vazão necessárias para atender aos cronogramas etc. Para uma estação de bombeamento específica, é possível que a demanda da capacidade de bombeamento no pior cenário possa ser de até 6.711 kW (9.000 HP) no total. Mas em vez de usar uma bomba grande, três bombas de 2.237-kW (3.000 HP) em série controladas por um inversor de frequência de média tensão PowerFlex garantem maior utilização de ativos e redundância de bomba para motor.

Em tempos de pico de demanda de processo, a capacidade de bombeamento pode ser aumentada com o sistema de transferência de sincronização. Da mesma forma, a operação de excesso de velocidade do inversor de frequência pode capitalizar sobre as tarifas de energia de pico reduzidas, de modo que mais produtos são movidos quando as tarifas de serviços públicos são menores.

Monitoração remota com dados em tempo real

Os inversores de frequência PowerFlex também fornecem controle de processo e dados em tempo real que ajudam a fazer a diferença entre ter lucro em vez de prejuízo.

Por exemplo, ao conectar os inversores de frequência à rede de controle de uma instalação, os operadores podem descobrir que duas estações de bombeamento conectadas em zonas de energia de serviços públicos separadas têm tarifas de eletricidade visivelmente diferentes. E os operadores poderiam, então, operar a estação de bombeamento com mais potência na zona com tarifas mais baixas.

Mesmo em uma zona de serviços públicos, os operadores poderiam descobrir que os custos de energia são menores durante as horas fora de pico e, em seguida, ajustar o sistema para capitalizar na tarifa menor.

Inversores de frequência inteligentes ajudam a reduzir o tempo de parada não programada

Com um inversor de frequência inteligente, os engenheiros podem definir modelos analíticos para medir a velocidade do equipamento ou outras características. Além disso, eles podem usar dados acessados remotamente para identificar possíveis necessidades de manutenção. Ao examinar três bombas que estão funcionando na mesma velocidade, um engenheiro pode notar que uma bomba apresenta um torque de carga menor. Como resultado, um técnico pode ser enviado para investigar o problema. Os inversores de frequência com visibilidade remota dos dados ajudam a:

  • Reduzir o tempo de parada não programada e os custos de manutenção
  • Ver alertas preditivos de vida útil com base em análises incorporadas para componentes críticos
  • Confirmar as horas de tempo de execução dos componentes do inversor de frequência e requisitos de manutenção

Além disso, quando os inversores de frequência PowerFlex 6000T são combinados com o FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, os operadores têm uma visão abrangente da integridade dos ativos da fábrica, incluindo:

  • Prever e identificar falhas de bomba, ventilador ou soprador
  • Receber notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.

Onde os inversores de média tensão fornecem o maior valor

Setores que consomem muita energia, como petróleo, metais, minerais, alimentos, celulose e produtos químicos, são responsáveis por mais de 50% do uso global de energia industrial e oferecem inúmeras oportunidades para soluções de controle inteligente de motores.

Os inversores de média tensão PowerFlex podem controlar motores para bombas, compressores, transportadores, sopradores, extrusoras, ventiladores, misturadores, guindastes, guinchos, resfriadores e propulsores. E cada aplicação oferece a oportunidade de reduzir o uso de energia.

A oportunidade de aplicar o controle de transferência de sincronização para bombas nas indústrias de água, esgoto, petróleo e gás é enorme. Um cliente da Rockwell Automation na indústria de energia usa mais de 100 inversores de média tensão – e a maioria opera sistemas de transferência de sincronização.

Três principais benefícios do controle do motor de transferência de sincronização

Faça mais com menos equipamentos. Os inversores de frequência PowerFlex 6000T e PowerFlex 7000 com controle de transferência de sincronização ajudam a:

  • Economizar energia. Combine a eficiência do inversor de frequência com transições de sincronização e dessincronização perfeitas e colha o benefício de economia de energia da operação direta na linha em velocidade ideal. Reduzir as cobranças de energia em horário de pico. Reduza as perdas de potência do inversor de frequência porque o tamanho e o número de inversores de frequência são reduzidos
  • Economizar tempo. Reduza tempo e custos projetando sistemas com vários inversores – especificando, comprando, enviando, instalando, comissionando e mantendo inversores de frequência adicionais
  • Economizar dinheiro. Reduza os custos de capital e operacionais. Custa menos comprar, alojar, alimentar e resfriar um MV Drive com um sistema de transferência de sincronização em vez de vários inversores de frequência

A Rockwell Automation oferece sistemas de transferência de sincronização com inversores de média tensão desde 1989. Diversas centenas de sistemas de transferência de sincronização foram implementados em todo o mundo.

Ao fornecer controle preciso do motor e dados de processo em tempo real com alertas de manutenção preditiva, os inversores de frequência inteligentes podem ajudar a alcançar suas metas de produção. Saiba mais sobre os inversores de média tensão PowerFlex on-line. Há uma solução de MV Drive certa para você.

 

Análise preditiva e controle adaptativo
Três gabinetes de metal industriais altos com várias portas abrigam inversores de frequência de média tensão PowerFlex
Folheto
Análise preditiva e controle adaptativo

Descubra os recursos e benefícios dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex. A linha de inversores de frequência foi projetada para aplicações industriais de uso geral em ventiladores, bombas e compressores de até 120 Hz. Além disso, ela também foi projetada para aplicações de uso específico em misturadores, transportadores, indústria naval, guindastes e guinchos.

Saiba mais

Publicado 20 de agosto de 2024

Topics: Drive Sustainability Produção inteligente Sustentabilidade Inversores e motores Controle do motor

Richard Paes
Richard Paes
Technical Consultant - Power & Integration, Heavy Industries, Rockwell Automation
Since receiving a degree in electrical/electronic engineering technology, Richard has been employed with Rockwell Automation. His role includes conceptual design, integration and the application of various motor starting methods, including medium voltage drives, for induction and synchronous motors.
Frederick Jason
Frederick Jason
Product Manager - Medium Voltage Drives, Rockwell Automation
Engaged in medium voltage motor control systems and solutions for Rockwell Automation since 1989, Fred has led MV product marketing, authored videos, presented seminars and been cited in press releases.
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reduza os custos de energia com MV Drives e controle de transferência de sincronização Chevron RightChevron Right