Loading
Artigos | Novidades

Os inversores de frequência de última geração tornam a indústria mais eficiente e sustentável

O inversor PowerFlex® 755TS atende a essas necessidades por meio de maior eficiência e precisão do controle do motor.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Família de inversores AC Allen-Bradley PowerFlex 755TS em gabinetes

Os inversores de frequência são dispositivos essenciais para controlar a velocidade e o torque de motores elétricos. Eles são usados em uma ampla variedade de aplicações, desde ventiladores e bombas até transportadores e máquinas pesadas. Os últimos avanços nessa tecnologia impulsionam a eficiência e a produtividade da indústria.

O mais recente inversor de frequência PowerFlex® 755TS, lançado pela Rockwell Automation, ajuda a reduzir o consumo de energia, o tempo inativo e os custos, aumentando assim a produtividade de maneira mais sustentável. Esse dispositivo incorpora a tecnologia inteligente TotalFORCE® para otimizar o controle, a operação e a manutenção do motor por meio de informações em tempo real.

Com esta tecnologia, o controle de motores de alto desempenho é simplificado, possuindo um autocontrole avançado, além de fornecer uma plataforma digital que proporciona dados operacionais. Os usuários podem aproveitar essa inteligência para tomar decisões que impulsionem os objetivos de eficiência e sustentabilidade.

Além disso, ao combinar com precisão a velocidade do motor com a demanda da aplicação, o PowerFlex® 755TS reduz o desperdício de energia e as emissões. Ao mesmo tempo, torna mais rápida a partida do motor e controla uma variedade mais ampla de aplicações.

Nessa linha, Andrés Alvarez, gerente comercial de inversores de frequência de baixa tensão para a América Latina da Rockwell Automation, destacou: “Nenhum outro inversor no mercado oferece os mesmos recursos combinados de desempenho e inteligência que o PowerFlex® 755TS, o que ajuda a aprimorar a produtividade operacional e reduzir a sobrecarga de pessoal.”

O PowerFlex® 755TS controla vários tipos de motores, simplificando o inventário, o treinamento e o suporte de manutenção.

Menor consumo de energia, emissões e tempo inativo, juntamente com o aumento da produtividade, tornam o PowerFlex® 755TS ideal para aplicações tradicionais e complexas.

A Rockwell Automation espera que esse inversor ajude a indústria a alcançar a sustentabilidade dos processos por meio de sistemas de controle otimizados que maximizem a eficiência e minimizem o desperdício. O PowerFlex® 755TS estabelece um novo padrão para a próxima geração de inversores de frequência, com foco em sustentabilidade, digitalização e automação.

Topics: Automation Today LA Automotivo e pneus Metais Mineração Petróleo e gás Celulose e papel Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Os inversores de frequência de última geração tornam a indústria mais eficiente e sustentável Chevron RightChevron Right