Loading
Artigos | Indústrias

A experiência do PlantPAx a serviço do controle de processo no setor de alimentos e bebidas

Um setor tão dinâmico como o CPG tem o desafio de ter controle absoluto sobre as fábricas de produção. A Rockwell Automation tem uma solução que atende às suas necessidades.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um grupo de pessoas trabalhando em uma sala de monitoramento industrial

O PlantPAx é um sistema criado pela Rockwell Automation para ajudar a tomar decisões de controle de processo melhores e mais rápidas em diferentes setores. A premissa é responder mais rapidamente às demandas dos clientes e garantir eficiência diante de mudanças bruscas. A versão mais recente desta solução foi projetada para ser parte integrante da estratégia de transformação digital das empresas para se tornarem mais produtivas e lucrativas e, ainda, reduzirem o risco operacional.

Neste artigo, vamos falar sobre essa tecnologia e a aplicação dela no setor de alimentos e bebidas, que tem suas próprias complexidades. Paulo Rocha, consultor do setor CPG da Rockwell Automation, e Marcelo Ferraz, consultor técnico de processos globais, detalham como essa solução levou o setor para outro nível.

“Basicamente, quando falamos de alimentos e bebidas, há uma produção processada, com variáveis analógicas, e uma produção discreta, quando falamos em colocar itens em garrafas, latas, paletização, entre outros. Isso obriga as empresas a terem boas soluções que ajudem nos dois cenários”, explicou Rocha.

Um dilema nesse setor é como gerenciar o fluxo da peça processada até a embalagem. Por exemplo, muitas empresas têm máquinas flexíveis para embalar pacotes e tamanhos diferentes. No entanto, as máquinas flexíveis geralmente não oferecem o mesmo desempenho que as especializadas. Nesse sentido, o desafio é procurar melhorar o controle e, ao mesmo tempo, reduzir a intervenção humana.

Ferraz destacou que o PlantPAx se integra com facilidade a diversos segmentos e possibilita manter a mesma solução. Isso permite continuar utilizando os mesmos componentes e a mesma estratégia para a fábrica, além de manter a qualidade, maximizar a produção e mudar as receitas rapidamente para testar produtos novos, o que resulta em rapidez e confiabilidade.

Outro ponto que chama a atenção no PlantPAx é que ele oferece a possibilidade de ter um ambiente simulado para testar a aplicação antes de implementá-la na fábrica. Ter uma fábrica virtual em funcionamento pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo, além de manter a qualidade da produção, desenvolver projetos de alta qualidade e ter a capacidade de validá-los.

Rocha disse que, quando falamos em soluções para empresas de alimentos e bebidas, falamos em simulação, pois o objetivo é verificar um processo ou uma máquina antes de construí-la. “Temos a solução para gêmeos digitais chamada Emulate3D. Os fabricantes de máquinas a usam e estão conseguindo resultados maravilhosos porque conseguem fazer previsões antes de colocar o primeiro parafuso na máquina”, ele disse.

Por outro lado, a ferramenta de machine learning está mudando completamente o processo de controle. No passado, existiam controladores com três parâmetros: P para proporcional, I para integral e D para derivado. Essas configurações eram rígidas e difíceis de mudar.

Agora, a Rockwell Automation oferece ferramentas como LogixAI ou Thingworx, capazes de usar as informações do processo e indicar a variável que se deseja controlar, e o sistema diz qual é o comportamento daquela variável. Dessa forma, é possível prever o comportamento ou se a máquina vai falhar nas horas seguintes e, assim, evitar isso.

“Quando uma máquina para, esse tempo inativo significa que a produção foi interrompida por uma ou duas horas. Isso é muito. Às vezes sai muito mais caro que o preço da solução”, indicou Ferraz.

A importância dos dados históricos e em tempo real

Na maioria das vezes, a fabricação é repetitiva. Se você não tiver dados históricos, terá que tomar decisões de negócio baseadas apenas no que vê naquele minuto e perderá a oportunidade de comparar os dados com situações anteriores.

Rocha falou que isso é muito comum no setor de alimentos e bebidas. “Dependendo da estação, é completamente diferente se é verão ou inverno, a umidade, a temperatura, porque os ajustes no processo mudam. Por isso, é importante conhecer o comportamento do sistema durante pelo menos um ano para poder gerar informações úteis”.

Outro ponto crucial é ter na fábrica uma arquitetura de rede sólida e confiável que funcione de acordo com as novas regulamentações de cibersegurança. O PlantPAx desenvolve uma arquitetura de automação de acordo com os padrões de segurança. Neste ponto, Ferraz afirmou que a parceria da Rockwell Automation com a Cisco é muito importante, já que, com ela, soluções confiáveis e de alto desempenho são criadas e testadas.

Ele destacou que alguns clientes tiveram um aumento de 15% na produção após um projeto de revisão da arquitetura que tinham na rede. Por exemplo, a produção foi melhorada simplesmente com a modernização da rede.

Como reflexão final, Rocha destacou que a transformação digital não é apenas tecnológica, mas também cultural. “E se você não cuida de alguns detalhes que não sejam especificamente bits e bytes, pode não estar aproveitando ao máximo a solução”, ressaltou.

Topics: Automation Today LA Alimentos e bebidas Utilidades domésticas e cuidados pessoais Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left A experiência do PlantPAx a serviço do controle de processo no setor de alimentos e bebidas Chevron RightChevron Right