Loading
Estudo de caso
Recent ActivityRecent Activity

Como o Dynamic Air otimizou o monitoramento de plantas com Thingworx

A Rockwell Automation desenvolveu, em conjunto com a transnacional brasileira, uma solução que permite aumentar a eficiência, economia e qualidade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea de uma empresa com veículos estacionados

A empresa brasileira Dynamic Air é uma transnacional especializada em equipamentos para processamento de sólidos a granel, para setores como mineração, alimentos e produtos químicos. A solução de monitoração de fábricas TED-D, lançada recentemente pel Dynamic Air, aproveita a tecnologia da Internet das coisas industrial (IIoT) para aprimorar a eficiência da produção, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos dos clientes.

O TED-D oferece um painel de diagnóstico técnico de equipamentos em tempo real, o que proporciona métricas de desempenho e dados críticos do processo. Isso permite mais rapidez na tomada de decisões e otimização.

Os engenheiros da Dynamic Air escolheram a plataforma IIoT Thingworx da Rockwell Automation para desenvolver o TED-D por causa dos seus recursos abrangentes de coleta de dados de ativos e geração de informação. O Thingworx agrega os dados de sensores, motores, válvulas e outros ativos em uma fábrica inteira, independentemente do fabricante.

Os dados do programa dos controladores lógicos programáveis dos clientes são armazenados com segurança nos servidores da Dynamic Air e disponibilizados em tempo real por meio de painéis de controle inteligentes. Os programadores da Dynamic Air desenvolveram o software do TED-D em colaboração com a Rockwell Automation.

O TED-D oferece diversas ferramentas para os clientes finais. Uma métrica de eficiência geral do equipamento (OEE) ajuda a alta administração a tomar medidas mais rápidas para aprimorar os processos. A solução é tão altamente personalizável que eles criaram uma “mascote TED-D” que informa aos operadores o estado da produção em tempo real.

Os clientes da Dynamic Air têm acesso ao TED-D, que se integra aos equipamentos existentes por meio de uma assinatura. Dessa forma, eles podem visualizar, entre outros itens, as listas de alarmes, parâmetros de produção, principais indicadores de desempenho e informações de manutenção preditiva em tempo real.

Durante uma demonstração do TED-D com um dos clientes, um fornecedor de processos industriais, ficou claro como os benefícios são grandes. Uma visão do supervisório exibia os parâmetros do sistema em tempo real, enquanto o painel de controle do TED-D agregava dados críticos e índices. Um índice de desempenho global “OE” foi gerado para cada processo.

Uma linha do tempo de produção traçava o histórico operacional da máquina para auxiliar nas decisões de otimização. Os dados também revelaram desvios que poderiam afetar a qualidade do produto. Se houvesse uma reclamação de um cliente, os dados do TED-D poderiam mostrar se ocorreu um alarme ou desvio durante a execução daquele produto.

O porta-voz disse que o TED-D, desenvolvido com o Thingworx, leva escalonamento e agilidade para clientes de vários setores. A colaboração entre a Rockwell Automation e a Dynamic Air aplica a automação e a experiência em tecnologia da informação para personalizar as soluções que satisfaçam necessidades únicas. Com a integração futura de machine learning e análise, o TED-D e o Thingworx podem aprimorar continuamente as ofertas da Dynamic Air.

Em suma, ao aproveitar a IIoT e a plataforma da Rockwell Automation, a Dynamic Air desenvolveu uma solução de monitoração que oferece aos usuários finais visibilidade em tempo real dos processos, o que resulta em decisões mais rápidas, maior eficiência e redução de custos, etapas fundamentais no caminho para a Indústria 4.0. A solução TED-D da Dynamic Air, desenvolvida com o Thingworx, tem por objetivo transformar a maneira como os fabricantes otimizam os processos por meio da IIoT.

 
Topics: Automation Today LA Utilidades domésticas e cuidados pessoais Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Como o Dynamic Air otimizou a monitoração de fábricas com a tecnologia Thingworx Chevron RightChevron Right