Loading
Estudo de caso | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Grupo BCP implementa inversores PowerFlex 755T com tecnologia AFE

Com mais de 20 anos de experiência na indústria de Oil & Gas, o Grupo BCP é um dos líderes tecnológicos na área de controladores inteligentes para a área de elevação artificial em poços petrolíferos.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Textura de fundo

Problema

  • Desenvolvimento de um sistema de controle inteligente que satisfaça a necessidade de redução de harmônicas e ofereça um nível maior de eficiência energética para bombas ESP em sistemas de elevação artificial.

Solução

  • PowerFlex 755TL e PowerFlex 755TR; controle industrial; Stratix 5700; ControlLogix; Ethernet IP; Studio 5000

Vantagens

  • Desenvolvimento de equipamentos mais simples e competitivos, que oferecem informações em tempo real e com menor manutenção.
  • Redução de harmônicas.
  • Melhoria do uso de energia elétrica e otimização de custos.

Com mais de 20 anos de experiência na indústria de petróleo e gás, o BCPGroup é hoje um dos líderes tecnológicos na fabricação de controladores inteligentes para a área de elevação artificial em poços de petróleo no mundo inteiro.

Como parceira OEM Gold da Rockwell Automation, a empresa foi a primeira a usar inversores de frequência PowerFlex 755T com tecnologia Active Front End (AFE) na indústria de petróleo e gás na América Latina.

O BCPGroup Artificial Lift Inc. é uma empresa da BCP Holding, com sede em Houston, no Texas. Essa empresa se dedica a oferecer soluções inteligentes de automação na área de elevação artificial para os diferentes mercados Americanos.

Um dos produtos mais importantes fabricados pelo BCPGroup atualmente é o CILA2S, um controlador inteligente para elevação artificial de subsuperfície e superfície, cuja principal utilização é orientada ao controle, otimização e aquisição de dados.

Essa solução foi desenvolvida ao longo dos últimos 15 anos com os inversores de frequência Allen-Bradley da Rockwell Automation, cujos recursos principais atualmente não estão disponíveis em nenhum outro controlador do mercado. Além disso, ela está consolidada com uma experiência de mais de cinco mil instalações desse tipo em vários países da região.

Por meio da SLACOL, parceira tecnológica local na Colômbia há mais de dez anos, a holding trabalha com a mais importante petrolífera daquele país. O contrato com a SLACOL vai até 2024 para entregar equipamentos de acordo com as necessidades e melhorias tecnológicas da empresa nesse período.

Especificamente, dentro dessa oferta de serviço, até recentemente, a SLACOL oferecia soluções de elevação artificial com sistemas convencionais de seis pulsos com os inversores de frequência PowerFlex 755 e filtro passivo para controle de harmônicas. Embora a aplicação do filtro passivo funcione corretamente se estiver próximo do valor nominal da carga, à medida que a carga diminui torna-se ineficiente pois não consegue se adaptar a ela.

Essa situação passou a gerar problemas com as harmônicas durante o período de partida, contaminando a rede elétrica gerando aquecimento nos equipamentos. Além disso, geralmente quando a carga está abaixo de 50% do valor de projeto do filtro, o filtro se torna ineficiente, desperdiçando energia que não gera nenhum trabalho.

Foi por essa razão que eles decidiram implementar a tecnologia AFE em inversores de frequência, incluindo motores de indução e de imã permanente, em aplicações de elevação artificial.

Nesse sentido, o PowerFlex 755T usa a tecnologia AFE para oferecer soluções integradas de redução harmônica e correção do fator de potência, regeneração de energia e barramento comum.

“O inversor de frequência com tecnologia AFE não precisa de filtro, permite atender em toda a faixa de carga à norma IEEE 519, que estabelece o controle de harmônicas em sistemas de energia elétrica”, afirmou Alexander Mendoza, CEO do BCPGroup.

Nível de harmônicas baixo

Vale lembrar que os inversores de frequência foram projetados para melhorar a eficiência energética, reduzir os custos de energia e minimizar os problemas de distribuição e alimentação em aplicações industriais.

Por sua vez, a solução AFE existente no PowerFlex 755 T permite ter uma condição de baixas harmônicas independentemente da faixa de consumo do poço de petróleo. Além disso, é capaz de otimizar o fator de potência, não havendo perda de energia no controle de velocidade.

“Nossa plataforma nos permite gerar um baixo nível de harmônicas em qualquer faixa de carga e um fator de potência praticamente igual a 1, com eficiência energética de quase 100% em relação aos sistemas convencionais”, explicou Mendoza.

A tecnologia AFE funciona como filtro ativo e contribui para redução do total de harmônicas. Além disso, ao trabalhar em motores magnéticos ou imãs permanentes, também ajuda a otimizar o consumo de energia por barril de petróleo produzido.

“As plataformas de controle dos inversores de frequência PowerFlex 755 TL e 755 TR permitem, juntamente com os algoritmos projetados por nossa empresa, controlar qualquer motor de torque TMM de qualquer fabricante, tanto imã no interior ou superfície em baixa e média tensão. Dessa forma, agora temos uma solução mais rápida, eficaz e com menos pontos de falhas”, completou o executivo.

Desenvolvida em 2018, a tecnologia AFE é uma nova ferramenta na indústria de petróleo e está apenas começando a ser utilizada. Apesar disso, e até o momento, um importante cliente na Colômbia já adquiriu os primeiros inversores de frequência em potência entre 150 e 200 HP que incluem essa tecnologia.

Por sua vez, o BCPGroup também estabeleceu projetos semelhantes com empresas como Sierracol Energy na Colômbia e Chevron nos Estados Unidos.

Solução padrão

O CEO do BCPGroup sustenta que o desafio é conseguir massificar essa nova solução, com o consequente desafio que isso traz em termos de atendimento e garantia. Para isso, ele diz que conta com um relacionamento de mais de 20 anos com a Rockwell Automation com 100% de suporte. “Obviamente, nesse momento em que estamos enfrentando uma crise mundial de componentes, podemos juntos oferecer a solução que o mercado está exigindo.”

“É importante destacar que, neste hemisfério, a indústria de petróleo e gás praticamente não tem incentivo ou penalidade pelas emissões de carbono e não há grandes inconvenientes em termos de uso de energia, ao contrário do que acontece na China, por exemplo”, explicou Mendoza.

“Por essa razão, se atribuímos um valor de eficiência a essa solução do ponto de vista energético, sem dúvida a importância que sua aplicação pode ter em âmbito mundial é incalculável. Ter um produto padrão pode nos permitir gerar uma solução padrão. A janela que estamos abrindo com essa tecnologia é de nível internacional, e o papel da Rockwell Automation liderando essa iniciativa será fundamental para replicá-la em outros mercados.” 

Segundo o executivo, a principal demanda dos clientes hoje, principalmente na indústria de petróleo e gás, é a eficiência, ou seja, como otimizar o uso da energia. “Nossas empresas são capazes de alcançar essa implementação tecnológica porque temos os três vetores necessários: primeiro, há o fornecedor de um produto confiável e de qualidade, como a Rockwell Automation; segundo, o integrador da solução global tem ampla experiência em saber exatamente onde aplicar tal tecnologia, como é o caso do BCPGroup; e terceiro, ambas as empresas sempre souberam fazer a diferença no mercado, o que se traduz em um relacionamento adequado com o usuário final por meio de atendimento e suporte técnico no local, que permitem o alinhamento e a consolidação de novas TI e o crescimento com base em cada cliente”, concluiu Mendoza.

Topics: Automation Today LA Química Hardware
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left BCP Group implementa inversores PowerFlex 755T com tecnologia AFE Chevron RightChevron Right