요청된 패킷 간격

요청된 패킷 간격(RPI)은 컨트롤러와 모듈 사이에 교환되는 데이터의 특정 속도를 정의하는 설정 가능한 파라미터입니다.
RPI 값은 초기 모듈 설정이 진행되는 동안 설정될 수 있으며 모듈 작동이 시작된 후에 필요에 따라 조정 가능합니다.
중요: 프로젝트가 온라인에 접속된 상태에서 RPI를 변경하면 모듈과의 연결이 차단되었다가 다음 중 하나의 방법으로 다시 연결됩니다.
  • 모듈에 대한 연결을 차단하고, RPI 값을 변경하고, 연결 차단을 해제합니다.
  • RPI 값을 변경합니다. 이 경우에는 연결이 차단되었다가 모듈 설정에 대한 변경을 적용하면 바로 다시 연결됩니다.
RPI 범위
프로토콜
RPI 설정 범위
Generic ASCII
2~750ms (0.1ms 씩 증가)
Modbus Master
6~750ms (0.1ms 씩 증가)
Modbus Slave
6~750ms (0.1ms 씩 증가)
중요:
RPI가 0.1ms의 배수가 아닌 경우, 숫자를 0.1ms의 가장 가까운 배수 값으로 내림합니다. 예를 들어, RPI가 2.37ms이면 2.3ms로 내림합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal