Device Information 창
Device Information을 사용하여 장치가 온라인 상태일 때 장치 및 상태 정보를 볼 수 있습니다.
Device Information 사용 목적:
- 장비의 ID를 확인합니다.
- 장치의 현재 작동 상태를 확인합니다.
- 장치가 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지 여부를 확인합니다.
- 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 장치의 최신 정보를 검색합니다.
- 장치를 전원 공급 상태로 재설정합니다.
- 지원되는 경우, 장치의 Protection Mode를 확인하십시오.
장치 정보 보기 예

장치 진단
장치 진단을 보려면 Device Information 보기에서 Diagnostics를 선택합니다.
Device Diagnostics 대화상자 예

의견을 작성 부탁드립니다.