채널 모드를 IO-Link 또는 Fallback에서 Digital Output으로 전환
주의:
채널 모드가 IO-Link 또는 Fallback인 경우, IO-Link 마스터 모듈은 주기적으로 웨이크-업(wake-up) 펄스를 생성합니다. 출력 장비가 채널에 연결되어 있는 경우, 장비에서 예기치 못한 동작을 트리거할 수 있습니다.
- 프로젝트를 온라인으로 설정합니다.
- IO-Link 마스터 Module Properties → Connection으로 이동하여 Inhibit Module 확인란의 선택을 해제하고 Apply를 선택합니다.Apply changes warning이 나타나면 Yes를 선택합니다.

- IO-Link 마스터 Module Properties → Channels → Chxx - IO-Link or Fallback으로 이동하여 Disable Channel 확인란을 선택하고 Apply를 선택합니다.중요: Apply를 선택하여 채널을 활성화 또는 비활성화하려면 반드시 프로젝트가 온라인 상태이고 IO-Link 마스터 모듈에 대한 연결이 금지 상태가 아니어야 합니다. 그렇지 않으면, 채널 활성화 또는 비활성화 요청이 마스터 모듈로 전송되지 않습니다.Apply changes to module configuration 경고가 나타나면, Yes without inhibit을 선택합니다.
- 프로젝트를 오프라인으로 설정합니다.
- IO-Link master Module Properties → Overview → Device Definition → Channel Assignments에서, Selected Mode 드롭다운 목록의 채널 모드를 Digital Output으로 변경합니다.
- OK(확인)를 선택하십시오. Apply changes warning 대화상자가 나타나면 Yes를 선택합니다.
- 출력 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결합니다.
- 프로젝트를 온라인으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.