Connection 보기
Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
- RPI 속도를 설정합니다. 자세한 내용은 요청된 패킷 간격을 참조하십시오.
- EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
- Connection Fault의 원인을 확인하십시오.팁:연결 폴트가 있는 경우, 모듈의 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 Connection Fault 영역에 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 IO-Link 마스터 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
- 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
- 컨트롤러가 Run Mode에 있는 동안 연결 실패에 대한 폴트 응답을 구성합니다.
Connection 보기 예

의견을 작성 부탁드립니다.