CJ Channels 보기

모듈 채널을 열전대 입력 유형에 연결할 때 CJ Channels 보기를 사용하여 Cold Junction Compensation을 선택합니다.
이 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • CJ 보상을 위해 다음 CJC 모드 중 하나를 선택하십시오.
    • Onboard CJC - 이 보기에서는 이 옵션을 볼 수 없습니다. Remote Cold Junction Channel 열에서 None을 선택하고, Use RTB CJC 확인란을 선택하지 않고, 표준 RTB(CJC 없음)를 사용하는 경우, 채널이 온보드 CJC를 CJ 보상에 사용하고 있다고 가정할 수 있습니다.
    • RTB CJC - Remote Cold Junction Channel 열에서 None을 선택하고 CJC가 있는 RTB를 사용하는 경우, 채널이 CJ 보상을 위해 RTB CJC를 사용하고 있다고 가정할 수 있습니다.
      중요: 정확도 요건 때문에 RTB CJC를 사용해야 하는 경우, Use RTB CJC 확인란이 선택되어 있고 RTB with CJC를 사용하고 있는지 확인하십시오. Use RTB CJC 확인란이 선택된 상태에서 표준 RTB(CJC 없음)를 사용하는 경우, 채널에 폴트가 발생합니다.
    • Remote Cold Junction Channel (Remote CJC) - Remote Cold Junction Channel 열에서 Chxx를 선택한 경우, 채널이 CJ 보상을 위해 원격 Chxx를 사용하고 있다고 가정할 수 있습니다.
  • 채널에 대한 보상을 비활성화합니다.
  • CJ 채널의 진단 세부 정보를 확인합니다.
CJ Channels 보기 예

CJ Channelxx Diagnostics

CJ 연결이 있을 때 CJ 채널의 진단 정보를 표시합니다. 모듈에 연결되어 있을 때, CJ Channels 보기 화면의 아이콘을 선택하여 진단 정보를 확인할 수 있습니다.
CJ Channelxx Diagnostics 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal