Loading
성공 사례 | 디지털 트랜스포메이션 사고 리더십
Recent ActivityRecent Activity

Stanley Black & Decker: 혁신은 가장 강력한 도구

공구 제조업체에게 디지털 트랜스포메이션은 협업이 가능하고 혁신적인 브랜드를 만드는 주요 사항입니다

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
문 손잡이 조립을 위해 나사 드릴링

세계에서 가장 큰 공구 제조업체는 새로운 제품을 만들고 싶을 때 무엇을 할까요? 이는 177년 전통 공구 제조업체인 Stanley Black & Decker에게 있어 가장 중요한 질문입니다. Stanley Black & Decker는 운영 및 제조, 인력 지원, 공급망 등 비즈니스 모든 영역에서 혁신 실현하고자 했습니다.

Stanley Black & Decker는 디지털 트랜스포메이션을 시작하면서 Industry 4.0 도구, 기술 및 전략을 활용하여 “세상을 만드는 사람들”이라는 비전으로 고객에게 다가갔습니다. Stanley Black & Decker는 기술을 통해 어떻게 비즈니스를 활성화하는지, 어떻게 제품을 만들고 어떤 공급망을 통해 제품을 판매하는지 다시 한 번 고려하게 되었습니다.

4년간의 노력 끝에 Stanley Black & Decker 경영진은 엔터프라이즈 공유 서비스 가치에서 약 1억 달러의 추가 혜택과 함께 2억 5천만 달러의 가치 창출을 기대할 수 있게 되었습니다.

Chevron DownChevron Down

디지털 트랜스포메이션 시작

Stanley Black & Decker는 지속적으로 높은 수준의 역량을 발휘해왔지만 일부 프로세스에서는 원하는 결과를 얻기 위해 수작업이 필요하다는 것을 발견했습니다. 경영진은 디지털 트랜스포메이션 프로그램이 전체 공급망을 데이터 중심적이고 자동화되도록 프로세스를 수정하고, 궁극적으로 성능을 개선하는 데 도움이 될 수 있다고 생각했습니다.

Stanley Black & Decker의 인더스트리 4.0 부사장 수디 뱅갈로어(Sudhi Bangalore)은 “특히 전통적인 제조업체의 가장 큰 도전 과제는 내가 ‘오래된 자산 증후군’이라고 부르는 것이다”라며 “우리는 매우 오래된 공장을 보유하고 있다. 수익성은 높지만 자산과 프로세스 측면에서 비효율적인 관행을 유지하고 있다”고 말했습니다.

디지털 트랜스포메이션을 실현하기 위한 첫 번째 단계는 데이터 파악과 활용을 위해 중추 역할을 할 스마트하게 연결된 기업을 만드는 것이었습니다. 여기에는 122개의 공장과 15개의 물류 센터를 연결하는 종합적인 전사적 애플리케이션 및 컨트롤 타워 구축이 포함되었습니다.

데이터와 기술을 통한 직원 역량 강화

Stanley Black & Decker의 디지털 트랜스포메이션 프로그램을 위한 두 번째 단계는 직원들을 위한 가치와 기회 창출에 집중하는 것이었습니다. 61,000명의 직원을 대상으로 한 종합적인 업-스킬(up-skilling) 및 리-스킬(re-skilling)을 통해 직원들에게 새롭고 보람 있는 진로를 창출해주고 있습니다.

예를 들어 “업무 확장(elevating work)”에 대한 접근 방식은 어셈블리 교육을 받은 직원을 고용하여 데이터 기반 시스템과 디지털 툴을 사용한 품질 관리에 대한 역할도 수행할 수 있도록 교육하여 역할을 확장하는 것을 의미합니다. 또한 고부가가치 디지털 기술을 보유한 직원들이 보다 전략적인 비즈니스 중심 의사결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 새로운 아이디어와 더 나은 업무 접근 방식을 이끌어 낼 수 있습니다.

원격 업무를 지원하는 인프라 구축도 디지털화 프로그램의 일환입니다. 전 세계적으로 유행하는 바이러스로 인해 확대된 원격 액세스, 모니터링 및 제어 역량은 직원들이 공장, 지역 및 국가 간 협업을 통해, 향후 공장 현장에서도 전략적인 데이터 기반 의사결정이 가능하도록 지원할 것입니다.

“우리는 공장에서 ‘당신을 위해 무언가를 디자인할 것’이라고 말한 적이 없습니다. 우리는 공장 현장 전문가들의 통찰력을 활용합니다.”

지속적인 학습

Stanley Black & Decker는 다년간의 프로그램을 시작한 지 18개월이 되었을 때 디지털 트랜스포메이션을 본격화하고 있으며, 이 과정에서 지속적으로 학습하고 있습니다.

수디 뱅갈로어(Sudhi Bangalore)는 “우리가 실천에 옮긴 전략 중 하나는 조직 전체의 직원들과 함께 ‘전문가’의 변화를 돕는 것이다”라며, “우리는 기술과, 기술이 사람들에게 미치는 영향 사이를 연결하고, 공장 현장 챔피언들의 스마트한 참여를 통해 디지털 트랜스포메이션의 전환을 가속화한다”고 말했습니다.

꾸준한 학습이 가져온 새로운 변화는 시간 프레임입니다. Stanley Black & Decker는 많은 공장 사이트를 몇 년 이 아닌, 몇 개월 단위로 연결하려고 합니다.

뱅갈로어는 “이것이 기반이었고, 많은 테스트를 거쳐 결정한 것이다”라며 “이제 한 두 달 안에 각 공장 규모에 맞게 적극적으로 배치할 준비가 되었다”고 말했습니다.

디지털 트랜스포메이션 전략 컨설팅에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2020년 11월 19일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 발전
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

생산관리시스템(MES)
식품 제조 공장에서 태블릿을 사용하는 전문 기술자
소프트웨어
생산관리시스템(MES)

FactoryTalk ProductionCentre는 운영 효율성을 개선하고 규정 준수 및 고품질을 달성하고 입증하는 데 효과적입니다.

시작하기
디지털 트랜스포메이션 수준을 한 단계 업그레이드 하는 방법
VR 헤드셋을 착용하고 있는 여성 직원
브로슈어
디지털 트랜스포메이션 수준을 한 단계 업그레이드 하는 방법

디지털 트랜스포메이션 실행을 위한 실용 매뉴얼.

지금 다운로드
화이자의 디지털 트랜스포메이션
의약품 라벨의 지침을 확인하는 클라이언트
성공 사례
화이자의 디지털 트랜스포메이션

화이자는 다년간의 디지털 트랜스포메이션을 통해 주기 시간, 수율 및 최초 품질 개선을 주도하고 있습니다.

지금 알아보기
디지털 스레드
공장의 디지털 구축
역량
디지털 스레드

디지털 스레드는 무엇입니까? 로크웰 오토메이션은 통합 전사적 접근 방식으로 중요한 비즈니스 기능을 연결하고 디지털 트랜스포메이션을 가속할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Stanley Black & Decker: 혁신의 선도 기업 Chevron RightChevron Right