호주의 혁신
티타늄 교차 흐름 멤브레인 솔루션을 개발하기 위해 PFi는 퀸즐랜드에 있는 기존 부지에 새로운 공장을 건설했습니다.
던우디 전무 이사는 "3년 전 뉴질랜드의 한 폐수 처리 공장에서 광범위한 파일럿 테스트를 실시해, 티타늄 솔루션이 높은 유량과 유속, 쉽고 빠른 무분리 세척(CIP)을 지원하고 지방, 오일 및 그리스와 관련된 오염이나 장기적인 문제를 야기하지 않음을 검증했다”며 “또한 시스템의 수명 기간 동안 운영 비용과 에너지 사용량이 감소하고, 솔루션의 수명이 다한 후에는 100% 재활용할 수 있다는 사실을 확인했다"고 설명했습니다.
그는 "감사하게도, 국내 판매는 물론 수출 잠재력이 있는 이 제품의 성공을 확대하고 가속화할 수 있도록 호주 정부가 많은 지원을 했다"고 덧붙였습니다.
솔루션의 이점
티타늄의 특성상 교차 흐름 멤브레인 솔루션은 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
- 이상의 연속 길이
- 더 넓은 범위의 조리개 및 여과 크기 가능
- 400 미크론 미만의 벽 두께 가능 (전 세계 유일)
- 온도, 산도 및 압력에 대한 높은 저항성
- 업계 최고 수준의 멤브레인 통과 유속 및 유량
- 부패하지 않고 재활용 가능한 소재
- 업계 최고의 하우징당 튜브 밀도 및 표면적
- 역펄스와 증기 세척 가능 및 내화학성(세라믹 멤브레인은 역펄스가 가능하지 않으며, 비용은 새로운 티타늄 대안에 필적함)
- 세척 간 시간이 더 길어 가동 중지 시간 절감
- 설치 면적 감소, 에너지 소비 감소, 제품 수명 연장
확장성
PFi는 파일럿 프로젝트와 테스트를 성공적으로 마친 후 대규모 음료 기업에서 가동 중인 이 솔루션이 전 세계적으로도 큰 잠재력이 있다고 보고, 운영 규모를 확대할 계획입니다.
던우디 전무 이사는 "로크웰 오토메이션의 표준 디자인은 PFi가 해외 시장에 진출할 때도움이 될 것”이라며, “종이 멤브레인을 대체해 폐기물은 줄이고 더 나은 결과를 제공할 수 있는 주류 업계에서 특히 강력한 잠재력이 있다"고 말했습니다.
그는 "티타늄은 진정한 폐쇄 루프 재활용 솔루션을 제공하며, 20년 이상 가동한 후에도 100% 재활용이 가능하기 때문에 최종 사용자의 ESG 목표에 탁월한 이점을 제공한다"는 말로 마무리했습니다.