Loading
CASE STUDY | MINING
Recent ActivityRecent Activity

RUC 마이닝과 로크웰 오토메이션, 지하 광산 거중기의 에너지 생성 잠재력 활용

RUC 마이닝은 로크웰 오토메이션의 PowerFlex 인버터 시스템을 기반으로 광산 거중기를 위한 혁신적인 재생 에너지 저장 솔루션을 구축했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
RUC Mining introduces innovative regenerative energy storage solution for mine hoists utilizing Rockwell Automation PowerFlex drive systems.
Challenge
  • 재생 저장 솔루션으로 저장된 에너지를 사용해 지하 광산 거중기를 에너지 발전기로 전환하는 혁신적인 솔루션 개발
Solution
  • 크레인, 호이스트 및 리프팅 애플리케이션에 적합하며 유연성을 제공하는 PowerFlex® 755TR 가변 속도 드라이브
  • 저전압 모터 컨트롤 센터
  • 애플리케이션 관리를 위한 ThinManager® 소프트웨어
  • HMI작동에 대한 완전한 실시간 개요를 제공하는 FactoryTalk® View Site Edition 소프트웨어
  • 네트웨크 및 보안 서비스
  • 제품 지원

 

Result
  • 로크웰 오토메이션, RUC 마이닝, 에너지 파워 시스템즈 오스트레일리아(Energy Power Systems Australia, ePSA) 간의 강력한 협업을 통해 성공적인 재생 스토리지 솔루션 구축
  • 지속가능성 혜택 - 24개월 동안 1,427kL의 디젤 절약(약 2백만 호주 달러 절약), 3.85톤의 CO2 배출 감소, 발전 시 온실가스 배출량 약 42% 저감 등
  • 더 큰 거중기를 기반으로 하는 새로운 혁신적인 솔루션 구현 가능성

Challenge

지하 광산에서 사용되는 거중기는 광산 갱구에서 채굴된 광물과 자재를 들어 올리고 내리는 데 사용되는 강력한 장비입니다.

이러한 장비는 물체를 효율적으로 수직 운송할 수 있어, 광산 채굴에 더 큰 장비를 사용하는 데 따르는 추가 비용이 들지 않습니다.

위쪽으로 들어 올릴 때는 많은 양의 전력이 필요하지만 아래쪽으로 내릴 때는 그렇지 않습니다.

이러한 사실에서 RUC 마이닝의 지하 광산 거중기 전문가들이 혁신적인 아이디어를 냈습니다. 하강 시 생성된 에너지를 저장했다가 상승 시에 동력을 공급하는 데 사용할 수 있다면 어떨까요?

이는 향후 광산의 지속가능성 측면에서 엄청난 기여를 할 것이었지만, 먼저 복잡한 기술적 도전과제를 해결해야 했습니다.

RUC의 전기 관리자인 그렉 벨(Greg Bell)은 이 아이디어에 확신을 갖고 현실화할 방법을 찾기 시작했습니다. 그와 RUC 팀은 전략적 파트너로 로크웰 오토메이션과 에너지 파워 시스템즈 오스트레일리아(ePSA)를 선택하고 전 세계 거중기에 배포할 수 있는 완전 통합 솔루션을 구축했습니다.

RUC 팀이 파트너들과 협력해 개발한 지하 광산 거중기를 위한 세계 최초의 재생 에너지 저장 솔루션 덕분에, 별도의 디젤 발전기 없이 자체 저장된 에너지만으로 기계를 작동하는 것이 가능해졌습니다.

호주에 있는 한 광산에서 첫 활용된 솔루션을 위해 RUC는 RUCShaw 512 싱글 드럼 거중기를 설치했습니다. 이 거중기는 710kW 드라이브로 구동되고 초당 5m의 거중 용량과 12톤 라인 견인력을 자랑하며 1,600m의 설계 깊이로 작동합니다.

RUC 팀이 파트너들과 협력해 개발한 지하 광산 거중기를 위한 세계 최초의 재생 에너지 저장 솔루션 덕분에, 별도의 디젤 발전기 없이 자체 저장된 에너지만으로 기계를 작동하는 것이 가능해졌습니다.

호주에 있는 한 광산에서 첫 활용된 솔루션을 위해 RUC는 RUCShaw 512 싱글 드럼 거중기를 설치했습니다. 이 거중기는 710kW 드라이브로 구동되고 초당 5m의 거중 용량과 12톤 라인 견인력을 자랑하며 1,600m의 설계 깊이로 작동합니다.

Solution

기술적으로 복잡한 지속가능성 솔루션

광산 갱구에서 거중기가 물체를 들어올릴 때는 전기 모터가 에너지를 소비합니다. 그러나 아래로 내리는 작업에서는 거중기가 발전기가 됩니다.

벨은 "대부분의 광산용 거중기는 발생하는 열을 처리하기 위해 냉각 팬이 있는 브레이크 저항 팩을 사용한다. 그러나 이러한 팩은 단일 장애 지점이 되며 애플리케이션 마다 다르기 때문에 제동력을 바꿀 필요가 있는 경우 다시 계산을 해야 한다"고 설명합니다.

그는 "그 대신, 생성되는 전력이 유입 공급 버스로 다시 공급되고 시스템 부하에 의해 흡수되는 시스템을 제안했다"고 덧붙였습니다.

이 솔루션을 현실화하기 위해, 로크웰 오토메이션은 액티브-프런트-엔드(Active-Front-End) Powerflex® 755TR 재생 가변 속도 드라이브, 저전압 모터 컨트롤 센터, GuardLogix® 컨트롤러, 애플리케이션 관리용 ThinManager® 소프트웨어, 그리고 HMI 운영, 네트워크 및 보안 서비스에 대한 완전한 실시간 개요를 제공하는 FactoryTalk® View Site Edition 소프트웨어와 제품과 기술에 대한 지원을 제공했습니다.

재생 에너지를 저장하는 배터리로는 ePSA에서 공급하는 Cat PGS 1260 배터리 에너지 스토리지 시스템을 선택했고, 병렬 인버터와 배터리 스택 아키텍처를 통해 중복성을 추가했습니다.

벨은 "두 대의 거중기 드라이브로 운영 프로젝트에 이 솔루션을 구현했으며, 향후 다른 프로젝트에도 통합할 계획”이라며 “이 솔루션은 전 세계의 기존 및 새로운 광산에서 활용될 가능성이 크다”고 말했습니다.

Result

지속가능성 혜택

디젤을 사용한 발전 양을 줄여주는 재생 에너지 저장 솔루션을 구현하면 상당한 환경 혜택을 얻을 수 있습니다. RUC는 24개월 동안 초기 설치에서 재생 에너지 저장 솔루션이 다음과 같은 성과를 거둔 것으로 추정합니다.

  • 1,427kL의 디젤 소비량 감소(약 2백만 달러 절약)
  • CO2 배출량 3.85톤 감소(가솔린 차량으로 약 12,700km 주행한 경우와 동일)
  • 발전으로 인한 온실가스 배출량 약 42% 감소
벨은 "이러한 강력한 지속가능성 혜택 외에도 재생 에너지 저장 솔루션은 일일 운영 비용을 절감하고 공장 운영 시간과 유지보수 요구 사항을 줄여주며, 부하 뱅크 같은 수동 구성 요소에서는 사용할 수 없었던 추가 수준의 중복성을 전력 시스템에 제공한다"고 말합니다.

로크웰 오토메이션의 남태평양 지역 책임자인 앤서니 웡(Anthony Wong)은 "지속가능성은 로크웰 오토메이션의 핵심 초점이기 때문에, RUC로부터 이 미래 지향적인 프로젝트를 의뢰받았을 때, 함께 이를 현실로 만들고 우리 하드웨어와 소프트웨어 솔루션으로 안정성과 성능을 제공하는 데 도움을 줄 수 있다는 사실에 모두 열정적으로 임했다”고 말합니다.

그는 "이 솔루션은 호주에서 설계 및 구축되었지만 전 세계의 광산에 적용할 수 있다. 이는 보다 지속 가능한 광업과 완전한 전기 광산의 꿈을 향한 작지만 중요한 단계”라며 “RUC가 진정으로 혁신적인 솔루션을 구상하고 독창성과 비전을 보여준 것은 인정할 만한 일”이라고 말했습니다.

기술 전문성의 협업

재생 스토리지 프로젝트는 복잡한 기술 통합이 필요했고, 업계 최초로 진행되는 많은 작업들이 수반되었기 때문에 따라야 할 기존 템플릿은 존재하지 않았습니다.

벨은 “어떤 기업들은 보상에 대한 보장이 없기 때문에 무엇이든 먼저 시작하는 것을 꺼린다. 그러나 로크웰 오토메이션은 처음부터 우리의 든든한 지원군이 되어 주었다. 거중기에 전원을 공급하기 위한 올바른 드라이브를 선택하는 데 도움을 주었고, 배터리와의 재생 조율이 가능하도록 선택된 드라이브를 원활하게 통합하기 위해 많은 노력을 기울여 주었다"고 설명합니다.

그는 "로크웰 오토메이션 기술 팀은 정말 대단하다. 함께 일했 봤던 엔지니어들 중 최고”라며 “또 다른 주요 혜택은 로크웰 오토메이션의 공급업체 매뉴얼과 기술 정보였다. 이 고급 문서의 최신 버전은 모두 온라인으로 제공되고 인력 교육과 원격 작업에 매우 중요한 역할을 한다. 항상 최신 버전에 액세스할 수 있기 때문에 수정본을 관리할 필요가 없다”고 덧붙였습니다.

벨은 또한 이 프로젝트에 사용된 로크웰 오토메이션 하드웨어의 몇 가지 주요 이점을 직접 확인할 수 있었습니다.

  • 뛰어난 드라이브 구성 및 매개변수화. RUC는 업계 최초의 맞춤형 솔루션에서 약 1,500개의 파라미터를 사용하고 있었고, 로크웰 오토메이션의 드라이브는 필요한 유연성을 제공했습니다.
  • 광산 기업의 성능 요구 사항을 충족하는 SIL3 지원 안전 토크 오프 기능이 포함된 안전 기능이 내장. (SIL 또는 안전 무결성 수준은 연속적으로 운영되는 시스템이나 주문형 시스템에서 안전을 위험 고장의 수치 확률(0이 가장 낮고 4가 가장 높음)과 연관시키는 등급 시스템입니다.)
  • 특수 목적용 드라이브. 로크웰 오토메이션의 PowerFlex 755TR은 크레인, 거중기 및 리프팅 장비를 위해 특별히 제작되었으므로 까다로운 애플리케이션에 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

벨은 "하드웨어 외에도 로크웰 오토메이션의 소프트웨어는 제어 및 안전 시스템, 진단 및 고급 문제 해결을 위한 히스토리언/데이터 로거와 원활하게 통합되었다. 로크웰 오토메이션의 컨트롤러 애드온 지침을 통해 드라이브와 공기 회로 차단기 계량 장비를 간단하게 통합할 수 있었다"고 말합니다.

추가 혜택, 밝은 미래

재생 에너지 저장 프로젝트의 초기 목표는 아니지만, 새로운 솔루션은 일관된 성능을 제공할 뿐 아니라 배터리 내부에 추가적인 중복성을 제공합니다.

그는 "전력이 손실되면 장애가 발생하고 유압 제동은 공격적이다. 재생 에너지 저장 솔루션을 사용하면 두 개의 인버터로 배터리를 나눌 수 있으므로 추가적인 중복 계층이 생긴다. 즉, 전력이 손실되더라도 거중기가 멈추지 않아 부드럽고 일관된 성능을 제공한다"고 말합니다.

"열 손실 없이 전력이 배터리로 바로 환원되기 때문에, 이러한 유형의 솔루션은 엘리베이터와 같은 모든 소규모 에너지 응용 분야에서도 쉽게 사용할 수 있다. 이 솔루션은 거중기를 사용하는 세계 유일한 중력 운동 에너지 저장 시스템이라고 생각하며 호주에서 이를 소개하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다.”

"우리는 이 기술을 더 광범위하게 사용할 계획이다. 미래의 전기 광산의 측면에서, 수직 운반은 광산에서 가장 경제적인 비용으로 물자를 운송하는 데 사용할 수 있는 솔루션이기 때문이다. 이 기술을 수출해 호주의 혁신을 전 세계에 선보일 수 있을 것이다.”

Published 2024년 3월 7일

주제: Optimize Production Drive Sustainability 채광 드라이브 및 모터 모터 컨트롤 FactoryTalk OperationSuite
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 지하 광산 거중기의 에너지 생성 잠재력 활용 Chevron RightChevron Right