Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity

페이퍼리스 방식으로 전환한 주요 의료 장비 제조업체

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
페이퍼리스 방식으로 전환한 주요 의료 장비 제조업체 hero image

솔루션

  • 제조 인텔리전스 - FactoryTalk 소프트웨어로 제어 시스템의 데이터를 수집하여 FDA 보고서 자동 작성 및 프로세스 개선 지원
  • PartnerNetwork 솔루션 제공업체 - ACC에서 업계 전문성을 바탕으로 시스템 설계, 구성, 구현 및 프로젝트 관리 담당

결과

  • 종이 기록에 비해 수작업이 훨씬 적게 필요한 eDHR 작성
  • 예외 기반의 보고로 제품 출시 시간 단축
  • 철저한 추적 시스템을 구현하여 위험 관리 및 품질 관리 향상
  • 규정 준수를 위해 페이퍼리스 보고 시스템에 생산 데이터 자동 입력
  • 자동화된 알람으로 오퍼레이터 생산성 향상, 이전 시스템보다 생산성 20% 증가

과제

한 유수의 의료 제조업체는 베이비 붐 세대의 고령화 인구가 늘어남에 따라 수요 증가에 부응하기 위해 생산 용량을 급히 늘려야 했습니다. 그러나 신규 라인을 추가하기에는 시설 내부 공간에 한계가 있었기 때문에 그 대신 주기 시간 단축 및 생산량 증대에 초점을 맞추게 되었습니다. 이 회사 경영진은 주기 시간을 단축하기 위해 프로세스 데이터를 더 많이 수집하여 이상적인 작업 파라미터를 설정하고자 했습니다. 이 회사가 엄격한 규제 및 보고 요건에 따라 운영하면서 생산량을 처리하려면 보고 및 품질 문제로 인한 손실과 배송 지연을 줄이거나 예방해야 했습니다. 이에 따라 생산 제어 및 보고 시스템을 업그레이드하여 용량을 늘리고, 품질을 높이고, 규제에 따른 보고를 간소화했습니다.

이 장비 제조업체는 로크웰 오토메이션 솔루션 파트너인 ACC(Automated Control Concepts, Inc.)와 손잡고, 생산 로트 및 단위별로 FDA에서 요구하는 장비 이력 기록의 근거 데이터를 더 쉽게 수집할 수 있도록 제조 인텔리전스 전략을 수립했습니다. 이와 함께 전자적으로 작성된 데이터는 이 고객이 가시성과 추적 기능을 확보하여 프로세스를 개선하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 접근 방식의 일환으로, ACC는 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk 소프트웨어 제품군과 ACC의 자체 유료 소프트웨어인 processRecords®를 기반으로 한 정보 시스템을 설계했습니다.

솔루션

보안 및 통신을 위한 표준 플랫폼을 제공하는 FactoryTalk 제품군의 애플리케이션은 각각 제조 및 테스트 제어 시스템으로부터 직접 데이터를 수집합니다. 또한 이 시스템은 필요에 따라 손쉽게 확장하여 다른 장비, 라인 또는 생산 영역의 데이터까지 반영할 수 있습니다.

특히 FactoryTalk Historian 소프트웨어는 타사 애플리케이션의 이력 및 실시간 제조 데이터와 테스트 데이터를 수집하여 보관합니다. ACC는 실행 중인 데이터를 시각적으로 표시하기 위해 FactoryTalk View 소프트웨어를 배포했습니다. 이 회사는 FactoryTalk View 소프트웨어에 내장된 쓰기 기능과 보안 기능을 이용하여 제어 시스템에서 규정 준수 목적으로 수집한 수치를 입증하는 서명을 확보할 수 있습니다. 권한 있는 사용자는 제어 화면에서 바로 전자 서명을 입력하면 됩니다.

FactoryTalk 애플리케이션에서 수집한 생산 데이터를 processRecords 소프트웨어가 자동으로 수집한 다음, 여기에 FDA 규정 준수에 필요한 수동 입력 항목을 더합니다. 그런 다음 이 소프트웨어는 추적 대상인 의료 장비별로 eDHR(electronic Device History Record)을 자동으로 안전하게 취합합니다.

또한 제조 팀과 테스트 팀에서 품질 보장을 위해 로트 수치를 이전의 결과와 상시 비교하는 데 사용하는 보고서도 이 시스템에서 작성해 줍니다. FactoryTalk VantagePoint EMI 소프트웨어는 다른 모든 FactoryTalk 및 processRecords 애플리케이션에서 정보를 집계하고, 다양한 사용자별로 구체적인 상황 및 이력 컨텍스트를 반영하여 실시간 대시보드와 보고서를 작성해 줍니다.

생산 팀에서는 이 시스템의 분석 정보를 무기 삼아 기업 경영진에 프로세스 개선안을 권장할 수 있게 되었습니다. 이 개정안은 실제 수치에 바탕을 둔 지침이었기 때문에 연구개발(R&D) 활동을 추진하는 데 생산 인력이 더 큰 역할을 맡게 되었습니다. 예를 들어, 생산 팀에서 입력한 값에 따라 R&D 팀에서는 일단 새 용광로 시스템 구매를 보류해 두고, 새 시스템에 제시된 제조 인텔리전스 데이터와 분석 결과를 반영하여 최적의 용광로 요건을 구체적으로 설정할 수 있습니다.

결과

최초 설치 후 이 회사는 제조 인텔리전스 전략을 확장하여 생산 업무만이 아니라 광범위한 테스트 프로세스까지 대상에 포함시켰습니다. 또한 ACC와 함께 생산 현장에 대형 LCD 화면을 설치하여 물리적인 시야가 제한되는 공장 내 어디서나 관리자들이 작업 상태를 확실히 볼 수 있도록 했습니다. 알람과 일관성 위반 문제가 발생하는 즉시 확실히 표시되며, 조치가 필요한 경우 관리자가 로컬 HMI를 통해 동일한 화면을 신속하게 끌어와서 변경을 적용하거나 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

이 장비 제조업체는 이렇게 제조 인텔리전스를 바탕으로 조치를 취하는 한편 용광로 온도와 런타임의 오차도 줄였습니다. 그리고 작업자들은 장비 사용률이 우수한 새 시스템 덕분에 장비 효율성을 5% 올리는 데 성공했습니다. 또한 이 소프트웨어의 선제적 경보에 의해 작업 흐름이 촉진되면서 생산 현장의 인력 규모를 그대로 유지한 채 생산성이 20% 향상되었습니다.

위에서 언급한 결과는 이 고객이 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다. 구체적인 결과는 고객마다 다를 수 있습니다.

Published 2012년 7월 2일

주제: 생명과학
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 페이퍼리스 방식으로 전환한 주요 의료 장비 제조업체 Chevron RightChevron Right