Loading
Case Study | Digital Transformation
Recent ActivityRecent Activity

프로세스를 개선한 폰테라 협동조합(Fonterra Co-operative Group Limited)

OEE 계산이 가능하여 폰테라의 직원들은 어디서나 원하는 장치를 사용해 데이터를 확인하고 인사이트를 도출해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
 Smiling child sitting at a table with a glass of milk

OEE 계산이 가능하기 때문에, 폰테라의 직원들은 어디서나 원하는 장치를 사용해 데이터를 확인하고 인사이트를 도출해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.


농장에서 식탁으로

뉴질랜드의 농부들이 소유한 폰테라는 전 세계적으로 수천 명의 직원을 고용하고 있습니다. 직원들은 매 시즌마다 다양한 종류의 제품의 원료로 사용되는 약 220억 리터의 우유를 모읍니다.

제품 제조에서 폰테라의 모든 브랜드는 신뢰를 최우선으로 합니다. 탱크 트럭에 담겨 농장에서 100개의 공장으로 운송된 원유는 뉴질랜드의 26개 제조 공장에서 액상으로 대량 처리됩니다.

각 제품의 성분과 포장재는 다양한 가공 단계를 거칩니다. 완제품은 유통 센터를 통해 고객들에게 배송되거나 2차 제조 시설로 이동된 후 140개 국가의 소비자들에게 판매됩니다.  

Transformational Leadership Awards Smart industry DX Champion Logo

높은 신뢰

폰테라의 전략 팀을 이끄는 자동화 및 운영 기술(AOT) 그룹은 제조 시설 전반에서 프로세스를 개선하고, 신뢰할 수 있는 데이터를 생산 현장에서 엔터프라이즈 시스템으로 안전하게 전달하며, 데이터 수집 및 분석 기능을 혁신해주는 지속 가능한 솔루션을 구현하고, 제조 및 엔터프라이즈 기능 전반에서 신뢰를 고취시킬 수 있는 혁신적이고 지속 가능한 방법이 필요했습니다.  

Chevron DownChevron Down

폰테라는 전체 제조 시설의 프로세스를 개선하여 중요한 운영과

비즈니스 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있길 원했습니다.


또한 전 세계 고객들의 증가하는 수요를 충족하는 동시에 각 시설에서 일관된 고품질 제품을 생산하길 원했습니다. AOT 그룹은 혁신적인 솔루션이 디지털 트랜스포메이션에 필요하다는 것을 인지하고 생산 현장에서 엔터프라이즈 시스템으로 신뢰할 수 있는 데이터를 안전하게 전송할 수 있는 효율적인 방법을 찾기 시작했습니다.

다년간에 걸친 디지털 트랜스포메이션 여정을 시작하기 전에,  폰테라에는 종이 문서 기반 시스템과 전자 시스템이 혼재했습니다. 때로는 제조 데이터가 불완전하거나 특정 운영자만 이해할 수 있었습니다. 데이터를 쉽게 문맥화할 수 없었고 다른 시설이나 기업과 공유할 수 없었으며, 중앙 관리 프로세스가 없어서 버전 관리 문제가 발생했습니다.

데이터 수집의 혁신

팀은 데이터 수집과 분석 역량을 혁신하고 제조 및 엔터프라이즈 기능 전반에서 신뢰를 고취시킬 수 있는 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 구현하기 위한 여정을 시작했습니다.

폰테라는 이미 로크웰 오토메이션 솔루션을 사용해 폐쇄 루프형 분석, 제조 운영 관리, 추적 및 관리 솔루션을 비즈니스에 통합했습니다. AOT 팀은 마이크로소프트, PTC, 로크웰 오토메이션의 전략적 제휴를 활용할 수 있었습니다.

폰테라는 다음과 같은 많은 과제에 직면하고 있었습니다.

  • 고객 수요를 충족하기 위한 생산 능력이 제한되어 자본을 투자해 더 많은 공장을 건설할 필요가 있었습니다.
  • 전 세계 공장들 간에 표준화가 부족했습니다.
  • 이벤트를 신속하게 식별해 해결할 수 없어 예기치 못한 다운타임이 발생했습니다.
  • 안정성, 일관성 및 문맥이 부족한 수동 데이터 수집과 집계로 인해 정보에 기반해 시기 적절하게 운영 및 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 없었습니다.

디지털 트랜스포메이션에서 폰테라가 달성하려는 주요 목표는 지속적인 개선의 일환으로 시설 전반에서 전체 장비 효율성(OEE)을 향상하고 자본을 지출해 더 많은 공장을 구축하지 않고 생산 능력을 향상시키는 것이었습니다. 또한 잠재적인 품질 문제를 완화하고 예기치 못한 다운타임을 줄이며 모든 직원이 데이터를 사용할 수 있도록 만들어, 일상적인 운영과 예측, 전략적 비즈니스 의사 결정에 도움을 주길 원했습니다.

저항 극복

3년에 걸친 초기 단계가 완료된 후, 10여 곳의 시설들은 데이터에서 인사이트를 도출할 수 있게 되었습니다. 처음에는 데이터를 수집하고 분석하는 새로운 방식에 대한 저항이 있었습니다. 스프레드시트로 일상적인 작업과 산출량을 추적하는 데 익숙해져 있던 일부 직원들은 자동화된 디지털 시스템이 해석하는 데 인간의 경험이 필요한 항목을 제대로 표시하지 못할 것이라고 우려했습니다.

이해관계자들에게 정확한 정보를 제공하고 손쉬운 액세스, 분석 및 공유를 가능하게 함으로써 시스템은 스스로 그 가치를 입증했습니다. 실제로 이해 관계자들은 수치를 계산하는 데 훨씬 적은 시간을 소비하고, 분석을 사용해 기회를 식별하고 영감을 얻는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 공장 관리자는 개선해야 할 영역을 식별하고 오류에 더 빨리 대응하며 경영진은 보다 민첩하게 결정을 내릴 수 있게 되는 등 이 이니셔티브는 기업 문화의 측면에서 전환점이 되었습니다.


로크웰 오토메이션, 마이크로소프트 및 PTC는 각기 보유한

업계 최고의 기술과 전문 지식을 결합해 반복 가능하고 확장 가능하며

지속 가능한 솔루션을 구축했습니다.


세 기업의 최고 솔루션들이 결합된 솔루션

디지털 트랜스포메이션 솔루션에는 로크웰 오토메이션의 제어용 하드웨어 및 소프트웨어, 마이크로소프트의 클라우드 데이터 공유 및 스토리지 제품, 그리고 산업용 사물인터넷(IIoT)용으로 설계된 PTC의 애플리케이션 개발 플랫폼이 포함되었습니다. 이러한 혁신적인 엣지-투-클라우드 기반 솔루션은 신뢰할 수 있는 단일 데이터 환경에서 폰테라의 공장 운영과 엔터프라이즈 비즈니스 팀 간의 정보를 연결해줍니다.

이 솔루션은 생산량을 늘리고 비용을 절감하며 품질을 높일 수 있도록 OEE 데이터를 제공하는 FactoryTalk® Metrics 소프트웨어를 사용해 로크웰 오토메이션의 제어 플랫폼에 구축되었습니다. OEE 데이터는 FactoryTalk® InnovationSuite의 일부인 PTC의 ThingWorx 애플리케이션에 입력된 후 마이크로소프트의 Power BI에 계산 수치를 제공합니다. 이를 통해 폰테라 직원들은 기업 내 여러 수준에서 데이터를 시각화하고 공유하며 원격으로 액세스할 수 있습니다.


이 디지털 트랜스포메이션 솔루션은 폰테라가 모든 주요 목표를 충족하고

시장 수요에 보조를 맞출 수 있도록 지원했습니다.


폰테라는 이제 마이크로소프트 Power BI를 일일 생산 보고서 및 시스템 검토에 활용해 최적화 기회를 식별하고 부정적인 운영 이벤트를 완화하고 있습니다. 또한 마이크로소프트의 애저(Azure) 클라우드에 데이터를 저장할 계획입니다.

이러한 디지털 트랜스포메이션 솔루션은 폰테라가 모든 주요 목표를 충족하고 실현할 수 있도록 지원했습니다. 폰테라 공장의 평균 OEE 점수는 20% 향상되었으며 새로운 시설에 투자할 필요가 없어졌습니다. 공장 운영자는 데이터 수집과 분석에 소비하던 시간을 감소했고, 경영진은 데이터에 기반해 시장 수요에 맞게 생산량을 조정할 수 있게 되었습니다.

보안 검사

솔루션을 완전히 구현하기 전에 폰테라의 보안 팀은 보안 및 네트워크 프로토콜을 신중하게 검토하고 승인 프로세스를 진행했습니다. 내부 이해 관계자들의 액세스 수준을 할당 및 관리하고, 잠재적인 사이버 보안 위협을 차단하는 등 엄격한 보안 조치를 충족해야 했습니다. 이 솔루션은 자동화된 생산 현장을 엔터프라이즈 시스템에 안전하게 연결하는 데 성공했습니다.

이제 생산 현장에서 엔터프라이즈 시스템까지, 의사 결정권자들은 실시간 데이터와 분석에 액세스하여 운영 효과와 비즈니스 성장 기회를 모니터링하고 평가할 수 있습니다. 또한 장비 고장 같은 예기치 못한 이벤트를 보다 신속하게 진단 및 해결하고 근본 원인을 식별하여 유사한 이벤트가 다시 발생하지 않도록 만드는 동시에 전 지역의 프로세스, 품질 및 벤치마크를 표준화할 수 있습니다.

공동 혁신

로크웰 오토메이션, 마이크로소프트, PTC 간의 대규모 공동 혁신을 테스트한 폰테라의 프로젝트를 통해, 식음료 업계는 물론 다른 산업의 여러 사용 사례에 적용할 수 있는 디지털 트랜스포메이션 솔루션이 생겨났습니다. 현재까지 이 기업들은 20여건의 사용 사례를 공동 개발했습니다.

Published 2022년 2월 16일

주제: Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 지속 가능성 식음료(F&B) FactoryTalk InnovationSuite Thingworx IIoT FactoryTalk Metrics
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 폰테라 협동조합의 디지털 여정 Chevron RightChevron Right