Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

위험 평가의 이해

생산 시설의 안전 위험을 식별하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A male worker in blue shirt and pants uses an HMI to operate manufacturing equipment in a modern factory with yellow multi-axis robots in the background. Safety components like the light curtain, Emergency Stops, and indicator lights are recommended in risk assessment to safeguard personnel from harm and protect machinery and facilities.

산업 안전 영역에서 철저한 위험 평가를 수행하는 것은 직원의 안전과 기계 작동의 무결성을 유지하는 데 가장 중요합니다. 로크웰 오토메이션의 위험 평가 접근 방식은 업계 합의 표준과 모범 사례를 따르며, 산업 기계와 관련된 잠재적 위험을 포괄적으로 식별하고 평가하여 안전 수명 주기의 후속 단계에서 완화할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

철저한 위험 평가 수행의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 로크웰 오토메이션은 기계 및 프로세스와 관련된 잠재적 위험에 대한 체계적인 평가가 단순한 규제 요건이 아니라 운영의 안전, 효율성 및 지속 가능성을 보장하기 위한 기본 단계임을 잘 알고 있습니다.

safety lifecycle

직원 및 자산 보호

위험성 평가의 주요 목표는 위험으로부터 직원을 보호하고 기계 및 시설을 포함한 소중한 자산을 보호하는 것입니다. 위험 평가를 통해 움직이는 부품, 전기적 위험, 화학물질 노출, 인체공학적 스트레스 요인 등의 위험을 꼼꼼하게 파악하고 평가함으로써 안전 수명 주기의 다른 단계를 실행할 때 이러한 위험을 완화하기 위한 사전 조치를 계획할 수 있습니다. 예를 들어 포장 산업에서는 컨베이어, 스트레치 랩을 자르는 칼날, 절단 및 밀봉하는 히터, 클램핑 및 포장 동작을 수행하는 공압 액추에이터 등이 일반적인 위험 요소일 수 있습니다. 위험성 평가를 통한 사전 예방적 접근 방식은 사고, 부상 및 산업 보건 문제의 발생 가능성을 최소화하여 보다 안전한 작업 환경을 조성합니다. 

규정 준수 및 규제 준수

규제 표준을 준수하는 것은 모든 산업 시설에서 매우 중요합니다. 정기적인 위험 평가를 수행하면 OSHA, ANSI, ISO와 같은 조직에서 정한 규제 요건과 업계 합의 표준을 충족하거나 초과하는 운영을 보장할 수 있습니다. 규정 준수는 법적 책임을 완화할 뿐만 아니라 기업의 책임과 직원 복지에 대한 의지를 보여줄 수 있습니다.

운영 연속성과 효율성

위험 평가는 안전 고려 사항 외에도 운영 연속성과 효율성에도 기여합니다. 장비 고장, 생산 중단 또는 프로세스 비효율로 이어질 수 있는 잠재적 위험을 파악함으로써 조직은 다운타임을 최소화하고 생산성을 최적화하는 조치를 선제적으로 시행할 수 있습니다. 예를 들어 포장 라인의 잼으로 인해 잦은 다운타임을 경험하는 기업은 잼이 발생할 때마다 잠금/태그아웃(LOTO) 절차를 적용해야 한다고 생각할 수 있습니다. 그러나 안전 위험 평가에서는 LOTO를 사용하지 않고도 걸림을 제거할 수 있는 인터록 도어와 같은 대체 보호 조치를 권장할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 보호 조치는 원활한 운영을 유지하고 전반적인 비즈니스 성과를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

비용 효율성 및 위험 관리

효과적인 위험 평가는 건전한 위험 관리 관행의 필수 요소입니다. 심각도와 가능성에 따라 위험의 우선순위를 정함으로써 조직은 적절한 통제와 완화를 구현하는 데 보다 효율적으로 리소스를 할당할 수 있습니다. 이러한 전략적 배분은 사고, 벌금, 소송으로 인한 잠재적 재정 손실을 줄일 뿐만 아니라 가장 영향력이 큰 분야를 대상으로 하여 안전 조치에 대한 투자 수익률을 높일 수 있습니다.

위험 평가 프로세스 흐름도(ANSI B11.0)

위험 평가 방법론의 초석은 기계 관련 위험을 평가하기 위한 구조화된 프레임워크를 제공하는 ANSI B11.0의 지침과 긴밀히 연계되어 있습니다. 다음은 위험 평가 프로세스 흐름도에 대한 개괄적인 개요입니다:

  • 준비:
    • 범위 정의: 평가할 특정 기계 및 프로세스를 포함하여 위험성 평가의 경계와 목표를 파악합니다.
    • 팀 구성: 엔지니어링, 안전, 유지보수, 운영 분야의 전문가로 구성된 다분야 팀을 구성하여 포괄적인 인사이트를 확보하세요.
  • 위험 식별:
    • 위험 식별: 기계류에 대한 체계적인 검토와 검사를 실시하여 움직이는 부품, 전기적 위험, 인체공학적 위험 등 잠재적인 위험 요소를 정확히 찾아내세요.
    • 위험 요소 문서화: 식별된 각 위험을 위치, 특성, 직원 및 장비에 미칠 수 있는 잠재적 결과와 함께 문서화하세요.
  • 위험 추정:
    • 위험 평가: 표준화된 위험 평가 매트릭스 또는 알고리즘을 사용하여 식별된 각 위험의 가능성과 심각도를 평가합니다.
    • 위험 등급 지정: 위험 등급 평가 방법론을 사용하여 잠재적 영향에 따라 위험을 저위험, 중위험 또는 고위험으로 분류합니다. 이 단계는 완화 노력의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
  • 위험 평가:
    • 위험 허용 가능성 결정: 평가된 위험을 확립된 위험 허용 기준 및 규제 요구 사항과 비교합니다.
    • 완화 조치 제안: 식별된 위험을 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 위험 관리 조치 및 안전 장치를 제안합니다.
  • 위험 감소:
    • 통제 시행: 식별된 위험을 효과적으로 완화하기 위해 엔지니어링 제어, 관리 제어 및/또는 개인 보호 장비(PPE)를 구현합니다.
    • 효과 검증: 테스트, 검증 및 확인 절차를 통해 위험 통제 조치의 실행을 검증합니다.
  • 문서 및 검토:
    • 결과 문서화: 위험 등록, 위험 평가, 시행된 통제를 포함한 모든 평가 결과를 종합 보고서에 기록하세요.
    • 정기 검토: 기계, 프로세스 또는 규정의 변경 사항을 고려하여 위험을 주기적으로 검토하고 재평가하는 프로토콜을 수립하세요.

위험 평가 방법론

위험 평가 방법론에는 여러 가지 유형이 있습니다. 로크웰 오토메이션은 위험 평가의 정확성과 일관성을 보장하기 위해 강력한 방법론을 채택하고 있습니다:

  • 심각도 평가(발생 가능한 피해의 정도): 위험 요소가 직원, 장비 및 생산에 미칠 수 있는 잠재적 결과를 정량화합니다. 예를 들어, 긁힘이나 타박상으로 인한 영향과 골절 또는 그 이상의 심각한 결과가 직원에게 미칠 수 있는 잠재적 위험이 있습니다.
  • 발생 가능성: 접근 속도, 인식, 데이터(사건 기록) 또는 프로세스와 같은 요소를 기반으로 위험으로 인해 인명 피해가 발생할 가능성을 평가합니다.
  • 노출 빈도: 직원, 유지보수 기술자 또는 기타 사람이 위험에 얼마나 자주 노출되는가? 노출 빈도는 일정, 시간별, 매일, 매주, 매월 또는 매년 등 다양할 수 있습니다.
  • 인원 수: 위험 또는 위험 사건으로 인해 영향을 받을 수 있는 사람의 수입니다.

위험 평가를 위해 왜 로크웰 오토메이션을 선택해야 할까요?

로크웰 오토메이션은 모든 위험 평가 프로젝트에 산업 자동화 및 안전 분야에서 수십 년간 쌓아온 전문성을 제공합니다. 우수성을 향한 로크웰 오토메이션의 노력은 귀사의 시설이 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 안전 우수 문화를 달성할 수 있도록 지원합니다. 종합적인 위험 평가 서비스를 활용하면 다음과 같이 할 수 있습니다:

  • 안전 강화: 사전에 위험을 파악하고 완화하여 직원에게 더 안전한 작업 환경을 조성하세요.
  • 운영 최적화: 잠재적 위험이 확대되기 전에 해결하여 다운타임을 최소화하고 생산성을 향상하세요.
  • 규정 준수 보장: 업계 표준 및 규제 요건을 준수하여 벌금을 피하고 기업의 책임을 다하세요.

위험 평가를 위해 로크웰 오토메이션과 파트너 관계를 맺는다는 것은 운영의 안전과 효율성에 투자한다는 것을 의미합니다. ANSI 및 ISO 표준을 따르는 체계적인 접근 방식은 고급 위험 평가 방법론의 지원을 받으며 효과적이고 지속 가능한 방식으로 위험을 완화할 수 있도록 도와줍니다. 안심하고 더 안전하고 생산적인 산업 관행을 향한 여정을 시작하려면 여기로 문의하세요.

Published 2024년 8월 26일

주제: Empower People Build Resilience Optimize Production

Written by the Rockwell Automation Functional Safety Team

Rockwell Automation safety services experts are here to help. Contact RACSMSAFETY@ra.rockwell.com and our TÜV Rheinland-certified safety experts can help you with machine safety, procedure creation, training, and more.

로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

Recommended for You

Loading
안전 지식 테스트
Great Lakes Cheese factory on Thursday, May 27, 2021 in Hiram, OH
CAPABILITY
안전 지식 테스트

일반적인 위험이 항상 이해되는 상황에서 발생하는 것은 아닙니다. 일반적인 위험에 대한 최선의 시정 조치를 파악하여 기계 안전에 대한 지식을 테스트하세요.

시작하기
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 위험 평가의 이해 Chevron RightChevron Right