Loading
블로그 | 식음료(F&B)
Recent ActivityRecent Activity

스마트 솔루션: 수산업 잠재력 실현

수산업의 역사는 수 천 년에 달하지만 높아지는 글로벌 수요에 발맞추려면 매우 현대적인 스마트 커넥티드 솔루션에 눈을 돌려야 할 필요가 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
넓은 수역에서 어업 생산을 위한 두 개의 낚시 링. 사진 아래 쪽에 위치한 두 개의 링이 더 큰 어선에 연결되어 있습니다. 크기가 작은 어선은 오른쪽 링 상단에 위치해 있습니다.

현대화가 필요하며, 현대화하기 적절한 시기의 산업이 있다면 바로 수산업이라 할 수 있습니다.

글로벌 수산업 시장 규모는 2021년 2천 5백 30억 달러(미화)를 기록했으며 2025년에는 약 3천 3백 6십억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1 이는 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 환산할 수 있으며 글로벌 F&B 산업 연평균 성장률인 2.9%의 두 배 수준입니다.2 

이러한 성장 잠재력을 바탕으로 이제 수산물 가공업체는 그들의 인력으로부터 더 많은 가치를 창출하고 원재료 및 공정에서 더 많은 수익을 올릴 시점에 도달했습니다.

더 나은 수익을 위한 스마트 자동화

수요 증가에 따른 효율성을 확보하기 위해서 신규 및 기존 공장에 대한 현대적인 스마트 자동화 인프라에 눈을 돌리고 있는 OEM 및 최종 사용자의 수가 늘어나고 있습니다. 이러한 스마트 자동화 인프라는 가공 단계 및 수 세기 동안 축적한 전통 및 지식에 기반한 방법론을 통해 더욱 높은 수익을 올릴 수 있도록 지원할 것입니다.

생산량 증가 외에도 유통 채널 개발뿐만 아니라 기술, 포장, 가공 및 보관 개선을 통해 수산물 품질 저하를 방지하기 위해 공급망에 대한 관심도 커지고 있습니다.

열처리, 온도 감소 및 수분 함량 조절 등의 가공 기술 모두 수산물 보관에 도움을 주며, 이러한 기술 구축이 증가함에 따라 다양한 유형의 수산물 가공 장비에 대한 수요가 앞으로도 강세를 이어 나갈 것으로 예상됩니다.

얻을 수 있는 것이 많은 가공업체

이미 디지털화의 여정에 들어선 다른 많은 산업처럼 특히 자산이 생산 및 전사적 솔루션과 긴밀하게 통합되어 있을 때 가장 큰 개선을 이루어 낼 수 있는 것은 바로 스마트 솔루션입니다. 이를 통해 수산물이 바다에서부터 식탁에 오르기까지의 100% 디지털 데이터 트레일을 구축할 수 있으며 최대 신선도와 품질을 확인하기 위해 데이터를 활용할 수 있습니다.

많은 트롤선이 선상에서 효율성을 높이기 위해 새로운 기술을 이용하고 있다 하더라도 최신 통합 및 Connected Enterprise® 솔루션에서 가장 많은 이점을 얻을 수 있는 것은 바로 어획 후 가공 절차입니다.

어획 후 공정이 수작업으로 이루어지는 경우, 공급업체는 일반적으로 천편일률적이고 정확도가 낮은 반숙련 및 비숙련 계절노동이 주를 이루는 노동 생산성 및 기술 문제에 직면하게 되며, 이러한 모든 문제를 현대 자동화 솔루션을 통해 해결할 수 있습니다.

자동화를 통해 기술 격차 문제를 해결할 수 있습니다 고려해야 할 사항은 먼 곳에 떨어져 있거나 환경적 조건이 열악할 수 있는 이러한 가공 작업이 이루어지는 곳의 지리적 위치입니다. 이는 인력 자원의 관점에서 완전 자동화 솔루션의 큰 이점인 숙련된 노동력을 고용하고 유지하는 것을 어렵게 만듭니다.

수익 및 효율 개선 요구 사항은 분명하게 존재하며, 수산업계에서 현대적 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 자동화 솔루션 제공업체에서는 이 업계의 요구 사항을 정확히 다루기 위해 어떤 일을 해야 할까요?

유연한 솔루션: 튼튼하게 구축! 모든 산업과 마찬가지로 엔드 유저는 친숙함, 위생적인 디자인, 블랙박스 잠금이나 분리 없이 최대의 유연성과 민첩성을 제공하는 개방형 프로토콜 및 플랫폼 기반의 검증된 하드웨어를 제공하는 애플리케이션 및 환경에 적합한 견고한 장비와 함께 서비스, 지원 및 가격을 기대하고 있습니다

이 분야의 선두 주자인 로크웰 오토메이션은 수산물 OEM 및 엔드 유저가 자신의 역량을 현대화하고 연결하여 능률화할 수 있도록 지원합니다. 당사의 스마트 커넥티드 솔루션은 공정 작업에 대한 더 나은 실시간 인사이트를 제공할 뿐 아니라, 더욱 빠른 속도로 더 높은 처리량, 더 높은 수익 및 더 나은 품질을 제공할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 것을 통해 증가하는 수요에 부합할 수 있습니다.

글로벌 수요가 증가하고 숙련 노동자가 부족한 상황에서 이제는 이러한 시장 트렌드를 활용하고 조직 발전을 위해 고급/스마트 자동화 기술을 활용할 때입니다. 지금 해당 지역 담당자에게 문의하십시오.

  1. https://www.statista.com/statistics/821023/global-seafood-market-value/
  2. https://www.businesswire.com/news/home/20200514005421/en/Global-Food-and-Beverages-Market-2020-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com

Published 2022년 3월 25일

주제: 식음료(F&B)

Billy Sisk
Billy Sisk
Life Sciences Industry Manager EMEA, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 솔루션: 수산업 잠재력 실현 Chevron RightChevron Right