Loading
블로그 | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

서비스로서의 소프트웨어(SaaS)가 비즈니스를 혁신하는 3가지 방법

혁신 가속에서 작업 간소화까지 클라우드에서 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)는 제조에 놀라운 영향을 미칠 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
검지 손가락으로 조명이 켜진 콘솔 터치스크린에서 조명이 켜진 클라우드 컴퓨팅 버튼을 누르는 사람의 손

지난 5년간 IT는 클라우드로 빠르게 전환하고 있습니다. 실제로 2024년까지 IT 지출의 45%가 클라우드로 전환될 것으로 예상되며(Gartner 인용) 그 다음은 운영 기술(OT)입니다.

이것은 어떠한 모습일까요? 설계, 시운전 및 생산 최적화에 필요한 자원을 투자하기 전에 신규 제품 또는 공정 설계를 시뮬레이션한다고 상상해 보십시오. 많은 비용을 들여 출장 갈 필요 없이 어디에서든 즉시 고객 장비를 지원할 수 있다고 생각해 보십시오. 그리고 이것은 시작에 불과합니다.

혁신 가속과 확장성 개선부터 민첩성 향상, 운영 간소화 및 비용 절감에 이르기까지 클라우드에서 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)는 귀사의 비즈니스를 완전히 변화시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

Chevron DownChevron Down

1. 업무 방식 간소화

업무가 복잡하다고 업무 관리 방식까지 그럴 필요는 없습니다. SaaS 소프트웨어는 비즈니스 방식 간소화를 지원합니다.

클라우드를 통해 온디맨드 확장이 가능하므로 사용자와 컴퓨팅 성능을 그 어느 때보다 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이뿐 아니라 SaaS를 사용하면 직원들이 설치나 유지보수를 위해 IT에 의존할 필요 없이 최신 버전의 소프트웨어에 항상 액세스할 수 있습니다. 또한 클라우드에서 소프트웨어 및 애플리케이션을 확장함에 따라 하드웨어 및 소프트웨어 자본 비용을 절감할 수 있습니다.

제조를 위한 클라우드가 온프레미스 소프트웨어, 하드웨어 및 물리적 액세스를 완전히 대체하는 것은 아니지만 기존 시스템을 확장하는 새로운 기능을 제공하여 효율성을 창출하고 협업을 개선하는 등의 혜택이 있습니다.

SaaS와 다른 소프트웨어 비교

내장된 소프트웨어를 나타내는 서버 패널의 여러 구멍에 연결되는 전선

내장된 소프트웨어

  • 특정 자동화 하드웨어에서 구동
  • 단일 목적
  • 일반적으로 더 높은 레벨의 소프트웨어 패키지를 통해 구성 또는 프로그래밍됨
  • OT에 책임이 있음
 여러 컴퓨터 화면 앞에 앉아서 작업하는 안경을 쓴 남자

로컬 컴퓨터

  • 노트북 또는 워크스테이션에서 구동
  • 초기 비용은 팀 규모에 따라 조정
  • 유지보수의 부담을 안고 있는 소프트웨어 사용자
  • 모든 사용자/팀에게는 책임이 있으며 일반적으로 이러한 책임을 IT 팀과 공유
온프레미스 제조 장비를 나타내는 파란색 및 회색 전기 패널

온프레미스

  • 빌딩에서 서버 구동
  • 도입 및 유지 비용이 높음
  • 다수의 현장 및 공급업체 간 공유가 어려움
  • IT에 책임이 있음
양복을 입은 남자가 앞에 손을 모으고 있으며 여러 장치가 연결된 세 개의 클라우드에서 애플리케이션이 나와 남자의 손에 들어가고 있음

클라우드의 SaaS

  • 지역 데이터 센터에서 구동
  • 초기 도입 비용이 적고 사용료에 유지관리 비용 포함
  • 전 세계적으로 공급업체와 손쉽게 협업
  • SaaS 제공업체에 책임이 있음

2. 혁신 레벨 업

혁신은 진화하는 고객 요구를 충족하고 경쟁에서 앞서 나가는 방법입니다. 클라우드에서 SaaS를 통해 자신만의 디지털 랩을 바로 사용할 수 있으므로 실제 세계에서 발생하는 위험과 비용 없이 테스트를 수행하고 생산 문제를 해결할 수 있습니다.

기존 생산에 미치는 영향을 줄이면서 협업이 용이하고 새로운 것을 더욱 빠르고 낮은 비용으로 시도할 수 있는 기능으로 무엇을 달성할 수 있을지 생각해 보십시오. 클라우드의 SaaS는 혁신을 가능하게 할 뿐만 아니라 혁신에 도달할 수 있게 해줍니다.

더 나은 데이터 품질, 더 큰 데이터 세트를 연관시킬 수 있는 향상된 컴퓨팅 성능, 산업 수명 주기 전반에 걸친 단일 디지털 스레드를 통해 운영을 최적화하고 미래의 설계 반복을 한 차원 끌어 올릴 수 있습니다.

 

3. 시스템 지원 방법 재구상

클라우드를 통해 장소 및 시간에 구애받지 않고 시스템과 장비를 관리할 수 있습니다. 이러한 수준의 접근성으로 구축된 장비에 대한 연결을 즉시 관리, 구성 및 시작할 수 있습니다.

생산 요구 사항에 더 빨리 대응할 수 있다는 것은 더 신속하게 해결책을 찾을 수 있음을 의미하며, 이를 원격으로 한다는 것은 이동 시간 및 비용을 소모할 필요가 없음을 의미합니다. 정기적인 클라우드 지원 원격 유지보수는 비상 상황 발생 가능성을 더욱 낮춰줍니다. 하지만 이것이 끝이 아닙니다. 클라우드에서 이러한 수준의 원격 연결성은 보다 사전 예방적인 지원 모델을 비롯해 미래에는 더욱 큰 것을 의미할 수 있습니다.

생산 현장의 데이터는 생산성을 개선하기 위한 결정을 자동으로 내릴 수 있습니다. 설계 맥락, 운영 정보를 예상하지 못한 가동 중단 시간을 예측하고 예방 지원하며 가동 중인 작업을 더욱 효율적으로 만드는 데 사용할 수 있습니다.

따라서 가동 중단 시간을 줄이고 생산성과 운영 효율성을 높여 낭비를 최소화하고 수익률을 증가시킬 수 있습니다. 가장 멀리 떨어져 있는 작업에 특히 유용합니다.

 

자신있게 혁신할 수 있도록 지원하는 SaaS 제품

기업의 92%가 클라우드에 의존한다고 말하는 것을 비추어 볼 때(Forbes 인용) 클라우드가 확실히 자리 잡았다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 클라우드 컴퓨팅이 할 수 있는 모든 것과 제조에 미칠 수 있는 영향을 목격하고 있습니다.

클라우드 네이티브 제품군의 적응성을 감안하면 그 이점은 그 어느 때보다 더 쉽게 이용할 수 있습니다. 그리고 SaaS를 사용하면 필요한 지원으로 전환할 수 있으므로 변경 위험을 완화하고 차질을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

새로운 클라우드 기반 SaaS 제품군은 Azure 플랫폼에서 Microsoft와의 협력을 통해 개발되어 안심하고 혁신할 수 있습니다. Rockwell Solution의 차세대 자동화 소프트웨어는 클라우드의 장점을 활용하여 작업 방식을 간소화하고 새로운 정보, 분석, 통찰력을 액세스할 수 있게 하여 비즈니스에 도움이 되는 의미 있는 새로운 방식으로 시스템을 설계, 운영, 유지 관리합니다.

Rockwell Automation 계정이 있으십니까? 지금 FactoryTalk Hub를 살펴보십시오.

FactoryTalk Hub 시작

Rockwell Automation 클라우드의
SaaS 제품에 대한 최신 정보를 살펴보십시오.

자세히 알아보기

Published 2021년 10월 29일

주제: 통합 아키텍처 경영진 관점 FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk® MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Business Manager - Edge, Data, and AI Platforms, Rockwell Automation
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 제조용 클라우드에서 SaaS의 이점 Chevron RightChevron Right