Loading
Blog | Manufacturing Execution Systems
Recent ActivityRecent Activity

기존 MES는 가고, 새로운 MES가 왔다.

제조 실행 시스템(MES)의 종말에 대한 보고서는 매우 과장되었습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A men is using tablet pc

2020년은 산업 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브가 널리 퍼져나가는 중요한 시기임이 입증되었습니다. 이는 이미 산업 조직 전반에 걸친 추세였지만, 코로나 팬데믹이 갑작스럽고 중요한 요구 사항인 생산 민첩성과 사회적 거리두기를 제시하면서 그 수요를 더욱 촉진했습니다.

운영 환경 내에서 디지털 기술을 구현하거나 규모를 확대하는 조직이 증가함에 따라 제조업체는 인더스트리 4.0에 투자를 더욱 최적화할 수 있는 방법을 계속 모색하고 있습니다. 이에 접근하는 방법은 여러 가지가 있지만, 특히 영향력 있는 전술 중 하나는 제조 시스템 간의 정보 사일로를 제거하는 것입니다. 여기에는 전사적 자원 관리(ERP), 전자 제조 서비스(EMS), 제조 실행 시스템(MES), 제조 운영 관리(MOM) 및 기타 소프트웨어 시스템과 도구가 포함됩니다.

전체적인 디지털 전략은 서로 다른 팀과 시스템 간의 마찰과 데이터 손실을 제거함으로써 제조업체가 더 빠르게 변화하도록 돕습니다. 이 "디지털 스레드"는 연결된 데이터 흐름을 허용하고 기존에 단절된 기능적 관점에서 라이프사이클 전체에 걸쳐 자산의 데이터를 통합적으로 볼 수 있도록 하는 커뮤니케이션 프레임워크입니다.

디지털 스레드를 사용하여 이러한 모든 소스의 데이터를 연결함으로써 이제 시스템 간에 정보가 흐르면서 제조업체의 비즈니스 추진 프로세스를 알리고 최적화할 수 있습니다.

MES는 어디에 적합한가요?

제조 실행 시스템(MES)은 여기에서 핵심적인 역할을 합니다. 제품 수령에서 완제품 및 포장 제품에 이르기까지 프로세스의 모든 단계를 기록하고 검증합니다. 이 작업은 다른 제조 애플리케이션과 함께 수행되어 각 생산 단계가 계획대로 완료되었는지 확인합니다. 이는 완전한 추적성을 제공할 뿐만 아니라, 추가 조사 및 분석을 위한 풍부한 데이터 세트를 제공하여 생산자가 작업을 트리거하거나 운영, 활동, 규칙 등을 실행하는 데 도움을 줍니다.

많은 생산업체들은 비용으로 경쟁할 수 없지만 대신 더 높은 품질의 검증된 제품을 판매할 수 있는 시스템을 구현할 필요가 있습니다. MES는 자재 정보를 확인 및 추적하고 폐기물 및 과다 투여를 식별하며 재고 수준을 보고하고 각 주문에 대한 품질 데이터, 성능 및 생산성을 제공할 수 있습니다. 이러한 종류의 정보에 액세스하면 KPI를 달성할 수 있는 더 나은 가는 길이 열립니다.

이와 같이, MES는 전반적인 접근 방식에서 중요한 역할을 합니다. 하지만 ERP, 수명주기 관리(PLM) 또는 산업용 사물 인터넷(IIoT) 등 다른 솔루션과 차별화되는 점은 무엇일까요?

Loading

구조화된 접근법

MES의 주요 장점은 이벤트 및 트랜잭션을 기반으로 데이터를 저장하는 동시에 각 실행 단계가 올바르게 수행되었는지 실시간으로 확인하는 구조화된 방식입니다. 

예를 들어, ERP에는 장비 용량과 능력에 따라 우리의 명목상 레시피 중 하나를 확장해야 하는 순서가 있습니다. 즉, PLM에서 생성된 명목상 레시피와 ERP에서의 순서로부터 계산된 제조 현장을 위한 새로운 레시피가 필요합니다. MES는 이 로직을 수행하여 필요한 프로세스 명세서(Bill of Process,BOP), 자재명세서(Bill of Materials, BOM) 및 관련 프로세스 파라미터를 조정하고 이를 생산 현장에 전달합니다.

프로세스가 진행되면 MES는 모든 단계를 모니터링하여 각 활동과 이벤트를 확인 및 검증하고 결과 데이터를 구조화된 방식으로 저장합니다.

이 모든 논리와 필요한 반응 시간은 PLM, ERP 또는 IIOT 시스템에서는 사용할 수 없거나 부분적으로만 사용할 수 있습니다.

 

정보 기반 제조 프로세스

MES, IIOT, ERP, PLM 및 기타 시스템을 함께 사용하면 공동 커뮤니케이션 프레임워크를 확보하여 연결된 데이터 흐름과 라이프사이클 전체에 걸쳐 자산의 데이터를 통합적으로 볼 수 있습니다.

이 단일 정보 소스를 통해 기업은 비즈니스 전략, 목표 및 관련 KPI에 집중할 수 있으며, MES는 "어떻게?"를 담당하여 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하며, 오류가 발생했을 때 수정해야 할 사항을 계산합니다.

 

없어진 게 아니라 진화한 것

MES는 없어진 게 아니고 디지털 방식으로 변형된 작업에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 그러나 그 역할이 바뀌었고, MES는 그에 맞춰 변화하고 있습니다.

제조 프로세스가 발전함에 따라 MES는 모듈화되고 유연해지고 있으며, 인더스트리 4.0을 구현하는 데 필요한 기능을 통합하고 있습니다. IIOT와 함께 향상된 상호 운용성, 상황에 맞는 데이터, 고급 분석 기은 물론 확장 현실(Extended Realit, XR) 애플리케이션의 기반까지 제공합니다.

MES는 전반적인 애플리케이션 생태계에서 보다 유연한 부분으로 진화하고 있습니다. 그리고 이를 통해 인더스트리 4.0의 성공에 매우 중요한 디지털 스레드의 필수적인 부분을 제공하고 있습니다.

디지털 트랜스포메이션의 구성 요소에 대해 자세히 알아보려면 Management Perspectives 허브를 방문하십시오. 여기에서 산업 경영 의사 결정자를 위한 풍부한 리소스를 확인할 수 있습니다. 

Published 2021년 3월 24일

주제: Optimize Production MES 솔루션 라이프사이클 서비스 경영진 관점 Aerospace 자동차 및 타이어 시멘트 화학 엔터테인먼트 섬유 및 직물 식음료(F&B) 가정용품 및 생활용품 인프라 생명과학 선박 광업, 광물, 시멘트 석유 및 가스 발전 인쇄 및 출판 펄프 및 제지 반도체 상하수도 및 폐수처리

Uwe Küppers
Uwe Küppers
Manager, Digital, Rockwell Automation
Uwe Küppers has over 25 years' experience in the manufacturing industry. He has served in an advisory capacity on multiple projects for global companies, applying his expertise across analytics, IoT, and manufacturing enterprise software (MES). Uwe has been the EMEA Chairman of MESA since 2014.
연결:
EmailEmail
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 기존 MES는 가고, 새로운 MES가 왔다. Chevron RightChevron Right