Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

AMR이 티어 공급업체의 물류를 혁신하는 방법

AMR (자율주행로봇)이 자동차 산업의 티어 공급업체의 물류 현장을 어떻게 변화시켜 안전성, 효율성 및 생산성을 향상시키고 있는지 알아보세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AMR in factory transporting materials

자동차 산업에서 티어 공급업체의 경쟁 우위는 빠르게 줄어들고 있습니다. 인력 부족은 계속해서 산업 성장을 저해하고 막대한 손실로 먼저 떠오르는 반면, 글로벌 경쟁이 심화되면서 비용 압박도 커지고 있습니다.  EV(전기차) 판매가 둔화되는 것처럼 보이지만, 파워트레인의 진화가 계속됨에 따라 티어 공급업체는 여전히 수요를 충족하기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 티어 공급업체는 공장 현장과 생산, 창고 및 배송 작업 간 자재 이동을 위해 자율 주행 로봇인 AMR을 도입하고 있습니다. AMR을 통해 티어 공급업체는 비용 절감, 인력 확대, 생산 최적화, 실내 물류 안전 향상 측면에서 새로운 변화를 맞이하고 있습니다.

 

자동화에서 자율 생산 물류로 전환

AMR은 AGV(무인운반차량) 와 동일한 개념으로 생각할 수 있으나, 사실 완전히 다른 개념입니다. AGV는 A지점에서 B지점으로 자재를 이동시키는 컨베이어처럼 작동합니다. 이와 대조적으로 AMR은 관리자가 원하는 장소로 어디든 이동할 수 있는 유연성을 갖춘 자재 핸들러와 같은 기능을 합니다.

AMR의 몇 가지 주요 이점을 통해 티어 공급업체는 안전한 작업 환경을 유지하면서 효과적으로 비용을 절감하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 

  • 사전 프로그래밍 된 AGV와 달리AMR는 공장 내 이동 흐름의 규칙 내에서보다 신속하고 반복 가능한 경로를 선택할 수 있는 온보드 인텔리전스가 있습니다. 또한 온보드 인텔리전스를 통해 AMR은 도보로 이동하거나 예인선 또는 기타 자재 취급 장비를 작동하는 인력을 안전하게 탐색할 수 있습니다.
  • AGV가 궤도를 유지하려면 자기 테이프, 전선, 비콘과 같은 물리적 인프라가 필요합니다. AMR은 시설을 탐색하는 데 이러한 인프라가 필요하지 않습니다.
  • AGV는 통제된 공간에서 고정 경로로 이동합니다. AMR은 기계 학습을 활용하여 공장 전체에서 새로운 상황에 직면할 때 보다 효율적이고 정확한 경로로 이동합니다. 

결론적으로, 자동화에서 자율로의 전환은 AMR이 비용을 절감하면서 자재 취급자로서의 역할과 요구 사항을 보다 완벽하게 충족할 수 있음을 의미합니다.

 

AMR의 사용 사례

AMR은 사람, 바닥, 랙, 스탠드 및 자동화 장비 간에 자재를 이동하면서 작업 흐름을 변화시키고 있습니다. 가장 효과적인 사례로는 생산 라인을 따라 자재 이동(작업 간), 라인 사이드 배송 자동화, 그리고 운반이 어려운 자재 이동의 자동화 등이 있습니다.  AMR을 통해 시설은 기존의 수작업 또는 안전하지 않은 자재 이동  프로세스를 고가의 대안으로 대체하고 있습니다.

 

OTTO: 티어 공급업체를 위한 입증된 AMR 솔루션

로크웰 오토메이션의 OTTO는 세계 최대 규모의 실내 물류 운영업체 중 하나로 빠르게 성장하고 있습니다. OTTO를 통해 티어 공급업체는 탑재량, 이동 속도 및 공간 측면에서 업무에 적합한 AMR을 통해 자율적인 환경을 구축할 수 있습니다. OTTO AMR은 자동차부터 항공 우주, 소비재에 이르기까지 다양한 산업군의 생산 시설에서 월 400,000건 이상의 자재 운송을 처리하고 있습니다. 

OTTO의 70%가 Fortune 500대 기업에 배치되었으며

생산 환경을 변화시키고 있습니다.

더 많은 AMR이 시장에 출시됨에 따라 모든 AMR이 동일한 분야에서 작동하는 것은 아니라는 것이 분명해졌습니다. 주요 차별화 요소에는 제조업체가 AMR 투자 및 기능을 생산 요구 사항에 맞게 긴밀하게 조정할 수 있도록 페이로드 용량 옵션과 가동 시간을 최대화하는 설계가 포함됩니다.

차량 관리 소프트웨어는 또 다른 독특한 장점입니다. 이상적으로, 이 소프트웨어를 사용하면 단일 차량 관리자가 시설의 AMR을 안전하고 효율적으로 이동시켜 처리량을 높이고 중단 없이 운영할 수 있습니다. OTTO를 통해 차량 관리자는 20% 더 적은 AMR을 사용하여 다른 AMR 차량과 동일하거나 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 OTTO Fleet Manager는 시설의 기존 시스템과 통합되어 유연한 API를 통해 복잡한 작업 흐름에서 핸드오프를 간소화합니다.

 

티어 공급업체는 OTTO를 선택합니다.

티어 공급업체의 크기와는 상관없이 AMR은 자동차 부품 생산에 주요 애플리케이션으로 적용될 수 있습니다. 9번째로 큰 자동차 티어 공급업체인 FORVIA는 작업 셀과 창고 간의 자재 이동을 위해 내부 시스템 사업부에 8대의 OTTO AMR을 배치했습니다. FORVIA는 OTTO를 통해 11개월 안에 투자자본수익률을 기록했으며 작업 셀 규모를 15% 감축하는 성과를 거두었습니다. FORVIA는 1년 반만에 최고 실적을 달성하였으며  OTTO 제품을 50%까지 확장하고 있습니다.

또 다른 글로벌 티어 공급업체인 HIROTEC은 생산 프로세스를 보다 안정적이고 일관성을 유지하기 위해 OTTO AMR에 의존하고 있습니다. 기존 인프라 없이도 매우 빠르게 가동할 수 있는 OTTO의 능력은 예비 부품 생산을 위한 인력 제로라는 목표를 향해 나아가는 데 도움이 되고 있습니다.

향후 4년간 전 세계 생산량 성장률이 15% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 티어 공급업체들은 생산 능력을 향상시키고 저렴한 비용으로 운영하기 위해 자율 자재 처리 솔루션을 도입하고 있습니다. AMR의 전략과 달성 가능한 비즈니스 목표에 대해 궁금하신 점이 있으시다면 지금 로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 문의하십시오.

Published 2024년 8월 6일

주제: Empower People Optimize Production Drive Sustainability Advanced Motion & Robotics Artificial intelligence 자동차 및 타이어

Renee Pieti
Renee Pieti
Auto Tier 1 Global Leader, Rockwell Automation
Renee Pieti has over 25 years of experience in Global Automotive Industry Development with expertise in Plant Automation.
연결:
EmailEmail
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AMR(자율주행로봇)이 티어 공급업체의 물류를 혁신하는 방법 Chevron RightChevron Right