スマートマニュファクチャリングがデータの爆発的な増加を引き起こしていますが、知見への道は必ずしも明確ではありません
産業用スマートマシンによって生成されたデータは、品質と生産性を大幅に向上させる途方もない秘められた可能性を保持しています。
貴社が多くの機械装置メーカ(OEM)と同様なら、貴社とそのお客様はこの意見に同意するでしょう。その価値は明らかですが、データを効果的に収集して活用するための道筋は不明瞭な場合が多くあります。製造メーカや産業界のエンドユーザが自社のマシンデータから価値を引き出すには、データ戦略全体を理解しておく必要があると思われることがあります。その圧力に加えて、膨大なデータ量だけでも対処するのが難しい場合があり、そのデータをソートし、処理し、さまざまなニーズのために簡単に扱え、役に立つ情報に変換する適切なツールを見つけるのが困難なのは言うまでもありません。すべてが多くの余計な複雑さを生み出すことになり、かなりの時間とリソースがすでに負担の多い作業量に追加されることになります。最終的に、エンドユーザはノイズを排除して何が有用で何がそうでないかを見分けることに苦労することになります。
これにより、これらのデータの課題に対処するスマートマシンを提供することによって、エンドカスタマを支援できる絶好のチャンスが生まれます。しかし、それにはしばしば障害が存在します。貴社のお客様は自社の機械から情報を得たいと分かっていますが、必ずしも正確にどのようにしてそれを使用していいかは分かっていないのです。機器の設計をどのように進めたらいいのか両者は行き詰まってしまいます。
幸運なことに、それですべてが終わりというわけではありません。ロックウェル・オートメーションは、お客様が望んでいるデータ機能を持つスマートマシンを機械装置メーカ(OEM)が構築できるインテリジェントなソリューションを持っています。
柔軟性を増大させ、機器レベルをはるかに超える知見を引き出す
ロックウェル・オートメーションのDataReady™ソリューションは、アクセス可能で、整理された、アプリケーション間でシームレスに共有可能なデータを使用して、貴社のスマートマシンを次のレベルに引き上げることができます。つまり、将来どのようにマシンデータが使用されるかを正確に定義する必要はもうありません。そのかわりに、貴社の機械は、変化する需要に応じて調整可能なデータを使用して次に何が来ても準備ができています。
データは機械から出力され、ほぼすべての外部アプリケーションプログラムで使用できるようになります。この基本的な機能を導入することで、新しいコンポーネントを導入したり、設計を見直して調整したりできる柔軟性があります。最も重要なことは、途中で変更できない意思決定にだれも縛られることはありません。
お客様が必要とする柔軟性の提供は、貴社独自の設計プロセスを犠牲にして成り立つものであってはなりません。機械装置メーカ(OEM)のニーズに応えるツールのライブラリから入手できる当社の事前構築済みコンテンツを活用すれば、よりスマートなマシンへの迅速かつ簡単な道筋を実現できます。本質的に連携するように設計されたロックウェル・オートメーションのソリューションで、シームレスな設計と構築のプロセスを実現し、一貫した運用品質をお客様にお届けできます。あるいは、選択したコンテンツを貴社独自のアプリケーションで設定し、カスタムソリューションを構築することができます。どのアプローチを選ぼうとも、お客様の期待する価値を自信を持って提供できます。
マシンデータを整理し、送信する機能を使用することにより、当社のDataReadyソリューションは新しい価値を引き出すことができます。
- マシンレベルで直感的に使用するためのデータの視覚化と戦略的分析と機器を超えた計画立案
- リモートで機器を最適化し、より迅速で、より柔軟なトラブルシューティング
- 先を見越した予知保全を可能にすることで、時間と費用を節約し、機器をより長期に、より効率的に維持
期待が変化しています。DataReadyソリューションでその期待に応える

機器のパフォーマンスの向上
品質管理、故障診断、および他の分野にわたる問題を特定し明らかにする戦略的なデータ分析により、機械の全体的なパフォーマンスを向上させます。

新たな知見を引き出すことによりお客様を支援
たった1回の関わりではなく、戦略的な、企業全体の改善のために機器データを活用するのを支援することにより、貴社のお客様の生産ライフサイクルで価値ある協力者になりましょう。

適応力があり、未来に対応できる機械の構築
大幅な費用の増大やさらに複雑にすることなく、お客様が異なるデータを収集する、または新しい使用事例を追及するのに必要な柔軟性を実現します。

新たな価値ある方法でカスタマサポートを強化
十分に機器データを活用して、パフォーマンスのモニタ、予知保全、またはリモートサポートのようなサービスで新たな価値を追加します。
機械のデータの可能性を最大限に引き出す
最適に使用するためにデータを整理し、準備することに関して、機械メーカがジョブを効率的かつ高品質の結果で仕上げるのを支援できるように、ロックウェル・オートメーションは以下のような際立って優れた製品およびサービスを提供しています。
- スマートオブジェクト: Logixコントローラレベルでエッジでの強力な分析ツール用にデータを整理し、状況に合わせ、同期させます。また、出力データの量と分析、保管、および情報層での転送に必要な時間の両方を削減します。
- FactoryTalk® Optix™: 異なるソースからのデータを接続し、状況に合わせ、機械レベルで高度な視覚化を可能にし、どこでも必要な場所にデータを送信します。
- FactoryTalk® Remote Access™: 任意の場所からセキュアなリモート接続を容易にし、リモート支援、インストール、プログラミング、トラブルシューティング、およびメンテナンスのような機能を可能にします。
その上、当社の製品は、ほぼすべてのアプリケーションと互換性があります。このために、柔軟な選択が可能になります。例えば、独自のカスタムソリューションを構築でき、または当社のあらかじめ構築されたコンテンツを活用することもでき、機械装置メーカ(OEM)のニーズに応えるツールのライブラリを利用して設計および構築プロセスを効率化できます。どちらの方法でも、後から変更したり、調整できる柔軟性が必ずあります。貴社のお客様は、選択したソリューションが自社のビジネスの成長とともに進化するのが分かっているので、安心して選択できます。
専門家に加わる
エンドユーザと機械装置メーカ(OEM)との関係は刻々と変化しています。今日、機械装置メーカ(OEM)は、製品のライフサイクルに、先を見越した、頻繁かつ広範な関与を取り入れる必要があります。スマートテクノロジによって生成されるデータには、まだ活用されていない重要な価値と可能性が秘められています。
このウェビナーを見て、DataReadyスマートマシンが貴社の製造業務のデータの視覚化、整理、およびすぐに使用できる情報への変換にどのように役立つかご確認ください。
スマートマシンの統合を効率化
あまりにも頻繁に、プラントフロアで生成された莫大なデータが、未整理で、断片化され、孤立させられているのを目にします。これは、貴重なデータを見つけ、効率的に使用するのを困難にします。データの特定と統合の取り組みのために莫大な時間とリソースを費やす必要のかわりに、ユーザは今では、機器がプラントフロアに届く前に、最初からよりスマートなマシンを作成できます。
機械全体にわたる状況に沿った知見の価値を提供する用意ができていますか?
DataReady戦略について話し合う準備はできていますか?
お客様へのご提案