IO-Linkまたはフォールバックからデジタル出力へのチャネルモードの切換え
警告:
チャネルモードがIO-Linkまたはフォールバックの場合、IO-Linkマスタモジュールは定期的にウェイクアップパルスを生成します。 出力デバイスがチャネルに接続されている場合、デバイスから予期しない動作がトリガされることがあります。
- プロジェクトをオンラインにします。
- IO-LinkマスタモジュールのModule Properties → Connectionに移動し、Inhibit Moduleチェックボックスをオフにして、Applyを選択します。Apply changesという警告が表示されたら、Yesを選択します。

- IO-LinkマスタモジュールのModule Properties → Channels → Chxx - IO-LinkまたはFallbackに移動し、Disable Channelチェックボックスをオンにして、Applyを選択します。重要: Applyを選択してチャネルを有効または無効にする場合は、プロジェクトをオンラインにし、IO-Linkマスタモジュールへのコネクションを禁止解除する必要があります。 これを行わない場合、チャネルの有効または無効要求はマスタモジュールに送信されません。モジュール構成についてApply changesという警告が表示されたら、Yes without inhibitを選択します。
- プロジェクトをオフラインにします。
- IO-LinkマスタモジュールのModule Properties → Overview → Device Definition → Channel Assignmentで、Selected ModeドロップダウンリストでチャネルモードをDigital Outputに変更します。
- OKを選択します。 Apply changes警告ダイアログが表示されたら、Yesを選択します。
- 出力デバイスをIO-Linkマスタモジュールに接続します。
- プロジェクトをオンラインにします。
ご質問やご意見