ロックウェル・オートメーションのiTRAK®インテリジェント・トラック・システムを統合することで、単一の製造ラインで柔軟性が向上し、複数の顧客向けに複数のバッテリパック設計を生産できるようになります。この高度なモーション制御技術により、迅速な段取り替えと、個々のOEMニーズに合わせた多様な構成の効率的な処理が可能になります。
迅速な立ち上げ、開発コストの削減、そして製造プロセスの最適化により、OEMは競争優位性を獲得します。
これまでの進歩とイノベーションの実証
このパートナシップは既に業界をリードする成果をもたらしており、柔軟性、効率性、運用という3つの重要な分野でバッテリパック製造を変革しています。
1. Emulate3D™技術による柔軟性
ロックウェル・オートメーションのEmulate3D™動的なデジタル・ツイン・ソフトウェアにより、Ionetic社は生産ラインを仮想的にシミュレーションおよび最適化し、高額な新規ツール投資なしにカスタムメイドのバッテリパックを製造できます。これにより、市場投入までの時間がこれまで以上に重要になる中で、お客様が競争力を維持するために必要な、大規模なカスタマイズが可能になります。スタンドアロンのデジタルツインよりも一歩進んだEmulate3Dソフトウェアは、物理的な製造ラインと同じコードを使用することで、仮想世界で検証されたプロセスが現実世界でも一貫して機能することを保証します。これにより、製造開始前にシームレスな検証が可能になります。
2. コストと時間の効率化
ロックウェル・オートメーションのEmulate 3Dデジタル・ツイン・ソフトウェアを活用したArc Fabのバーチャルコミッショニングは、製造ラインの立ち上げ時間を最大3分の2に短縮し、新規設計の立上げを迅速化します。Plexスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームとの統合により、生産追跡の自動化、ワークフローの最適化、製造パフォーマンスのリアルタイム可視化を実現し、業務をさらに効率化します。これにより、OEM顧客は車両の市場投入期間を大幅に短縮でき、OEMは迅速にイノベーションを起こし、EVの需要拡大に対応できるようになります。
Ionetic社とロックウェル・オートメーションの提携により、オートメーションとデジタル検証によって実現される効率性により、製造能力を確立するために必要な総資本支出(CapEx)が削減され、GWh当たりのCapExが5分の1に削減されるため、小規模OEMでも利用しやすくなります。
3. オペレーションの卓越性とエネルギー使用量
Emulate3D動的なデジタル・ツイン・ソフトウェアのシミュレーションは、ボトルネックを特定し、ワークフローをオンデマンドで最適化することで、スループットと生産性の向上を実現します。Industrial data ops solutions, ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® DataMosaix™などの産業用データ・オペレーション・ソリューションは、Energy Managerなどのアプリケーションと連携することで、生産ライン全体のエネルギー使用量をマッピングし、生産開始前に非効率性に対処することを可能にします。これにより、サステナブル(持続可能)な製造プロセスをサポートし、運用コストを削減し、バッテリパック製造における全体的なエネルギー効率を向上させます。
Ionetic社のCEO兼創業者であるジェームズ・イートン氏は次のように述べています。「バッテリ製造は一般的に時間がかかり、コストも高くなります。ロックウェル・オートメーションのオートメーション技術とデジタルツイン技術をArcの効率性と組み合わせることで、生産ラインの立ち上げにかかる時間とコストを大幅に削減できました。これにより、お客様のライン立ち上げを迅速化し、遅延を削減し、スケールアップの予測可能性を大幅に高めることができます。小規模OEMにとっては、カスタムバッテリパックの生産がよりアクセスしやすく、柔軟になります。さまざまなセルフォーマット、化学組成、システム電圧を選択できるため、お客様はニーズに合わせてカスタマイズされたバッテリパックを使用して、電動化戦略を迅速に最適化できます。」
ロックウェル・オートメーションの中部・東部・北部地域担当バイスプレジデントであるオーサ・アーヴィッドソンは次のように説明しています。「デジタルツインは、もちろん、幅広い業界の製造プロセスのシミュレーションに広く利用されています。しかし、すべてが仮想世界で評価される物理的な実体のデジタル表現であるとはいえ、すべてが同じではありません。多くのものは、実質的にビデオゲームに近く、模擬工場の外観を作り出すために、単に似たような3Dモデルを作成しているだけです。しかし、Emulate3Dでは、施設の真のデジタルツインを作成し、実際の施設用に作成したコードを使用して仮想施設内のロボットを制御します。これにより、施設が設置された際に、それらがどのように動作するかを正確に把握できるという完全な自信が得られます。」
今後の展望: イノベーションの拡大
EV業界は長らく、イノベーションを阻害する硬直的なバッテリ製造モデルに縛られてきました。しかし、もはやそうである必要はありません。Ionetic社とロックウェル・オートメーションのパートナシップは、この状況を一変させます。Ionetic社のバッテリ技術に関する専門知識とロックウェル・オートメーションの業界をリードするデジタルツールを組み合わせることで、カスタムバッテリパックの市場投入期間の短縮と低コスト化を両立できることを実証し、OEMと投資家の双方に新たなビジネスチャンスをもたらします。
Ionetic社とロックウェル・オートメーションのパートナシップは、EVバッテリ分野におけるデジタル製造の潜在能力を最大限に引き出し始めたばかりです。
ニッチ市場や少量生産のOEMにとって、電動化への道はもはや妥協ではなく、潜在的な競争優位性となります。今回の提携は、リスクの低減、迅速な納期、そして拡張性の高いソリューションを提供することで、Ionetic社の将来の成長に向けた強固な基盤を築きます。Ionetic社とロックウェル・オートメーションは共に、特注パックを1つずつ提供することで、バッテリ製造の未来を築いていきます。