Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

最新のHMIで生産性を高める6つの方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
最新のHMIで生産性を高める6つの方法 hero image

今日、生産性を新たな高みに引き上げるには、熟練した人材だけでなく、知識豊富な人材も必要です。また、最新のHMIソフトウェアを使用すると、迅速かつスマートな意思決定に必要なタイムリーで有用な情報に作業者を結び付けることで、より多くの情報に基づいた人材を育成できます。

例えば、最新のHMIソフトウェアを使用すると、作業者は個人用デバイスのHMIディスプレイにアクセスできます。これにより、どこからでも本番環境を見ることができ、リモートアクセスを使用して問題に素早く対応できます。このソフトウェアは、タッチジェスチャーなどの使い慣れた操作もサポートしているため、作業者はより自然で便利な方法で生産情報を表示して操作できます。

最新のHMIで何ができるかを理解していただくために、ビジネスの生産性を向上させる6つの例を以下に示します。

  1. 作業者の意識を向上させる
    • わかりやすいディスプレイにより、オペレータは状況を評価し、システムをより速くナビゲートできます。
    • インターフェイスは、例えば、グラフィック要素を使用して、オペレーションのモニタをより直感的にすることができ、これにより、作業者は異常な状態をより簡単に検出できます。多言語サポートにより、オペレータは自分の使いやすい言語で作業できます。また、再利用可能なオブジェクトは、オペレーション全体で一貫したHMIディスプレイと機能を作成できます。
  2. 1箇所でより多くの洞察を得る
    • 優れた情報アクセスにより、HMIディスプレイにこれまで以上に多くの洞察を表示できます。
    • 作業者は生産データを確認できるだけでなく、注文、カメラフィード、修理手順などの情報にもアクセスできます。最新のHMIがない場合、これらの異なるタイプの情報にアクセスするには、別のシステムを使用するか、別の建物を訪問する必要さえあるかもしれません。
  3. 情報がより使いやすくなる
    • モバイルデバイスのサポートにより、作業者はどこからでもオンデマンドで情報にアクセスすることにより、生産で起こっていることに対応できます。
    • プラントマネージャは、オフィスにいなくても、ラインのパフォーマンスをモニタしたり生産データをチェックできます。技術者は、プラントのどこにいても、アラームに素早く対応できます。 また、オペレータは固定端末の前にとどまって作業するのではなく、1台のモバイルデバイスから生産をモニタしながら、ラインやマシンの間を歩いて見て回ることができます。
  4. アラームへのより迅速な対応
    • アラームの改善により、作業者は生産の問題をより迅速に確認して対応できます。アラームがいつ発生するかを知るために画面の前に立つかわりに、作業者は電子メール、テキスト、またはスマートフォンのアラートでリモートに通知できます。また、誰かが応答しない場合や状況が悪化した場合は、これらの通知を他のユーザにエスカレートできます。
    • また、最新のHMIは即座に詳細を提供できるため、アラームがトリガされたときの動作状態を理解するために、作業者はその背景を調べる必要もなくなりました。
  5. 作業者の相互作用を改善
    • 作業者は、自分のスマートフォンで行なうのと同じように、最新のHMIで情報を流し読みすることができます。トレンドデータのスクロール、テクニカルマニュアルのピンチとズームイン、PDFページのスワイプが可能です。また、他のユーザに重要な前後関係の情報を提供するために、アラームログにコメントを残すことができます。
  6. セキュリティの強化
    • サイバーセキュリティの脅威は、企業秘密を危険にさらすだけでなく、生産を停止させる可能性があります。
    • 最新のHMIは、いくつかの方法で情報と生産性を保護するのに役立ちます。ITと簡単に連携できるようになり、セキュリティの向上に役立ちます。不正な変更を防ぐための機能が組み込まれています。また、セキュリティ標準の認定など、セキュリティ用に設計されたプラットフォームの一部として提供することもできます。
最新のHMIが運用の生産性をどのように向上させることができるかをご覧ください。

情報に通じた人材をお持ちですか?

最新のHMIは、作業者と彼らが必要とする情報の間の障壁を取り除きます。ソフトウェアは、運用の奥深くにあるか、別のシステムに保存されているかにかかわらず、洞察にアクセスし、それらの洞察を作業者のもとに届けることができます。その結果、より多くの情報に基づいた、意識的で対応力のある人材が生まれ、より生産的な運用の可能性が高まります。

公開 2020年2月19日


購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 最新のHMIで生産性を高める6つの方法 Chevron RightChevron Right