Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

自動車のローンチを合理化

RapidLaunch、FactoryTalk® Optix™、およびEmulate3D™が自動車生産のリスクを低減し、最適化する方法をご覧ください。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visualization of Virtual marketing with Hand holding structure networking on interface online. Investment data graph on dark background.

FactoryTalk® Optix™およびEmulate3D®によるRapidLaunchからの洞察


スマートでスケーラブルなソリューション

先日のウェビナーでは、ローンチのリスクを最小化するために価値ある7つの主要分野について説明し、ロックウェル・オートメーションがこれらの7つの分野を実装するためのポートフォリオにあるツールについて説明しました。はっきり言うと、私たちが特定した7つの主要領域は、ローンチのリスクを最小限に抑えるために適切なツールから恩恵を受けることができます。

  • デジタルエンジニアリングおよびエミュレーションソフトウェア
  • 製造ネットワークおよびサイバーセキュリティ
  • 製造ソフトウェアおよび分析(MES、IoT)
  • ファシリティマネジメント制御システム
  • 制御およびオートメーションプラットフォーム
  • インテリジェントな搬送システム
  • 社員やパートナとの連携による最適化

ロックウェル・オートメーションのソリューションは、具体的にはどのように適合して、どのように自動車ローンチプロセスを簡素化するのでしょうか?
 

RapidLaunch

RapidLaunchは、自動車ローンチに向けの自動車ブランドオーナ、ティアサプライヤ、機械メーカに標準化された生産準備プラットフォームを提供するために開発されました。標準化されたアプローチは市場投入までの時間を短縮します。自動化されたワークフローはエラーと手直しを減らします。バーチャルコミッショニングにより、あらゆる段階で生産コードやアイデアをテストすることができます。

RapidLaunchはお客様のシステムと統合し、アプリケーション、モジュール式プログラミング、再利用可能なコードを含むソリューションライブラリからスタートします。このライブラリは、OptixとLogixのアプリケーションを作成するために特別に設計されており、新しいマシンやシステムのコンテンツを開発する際に、統合の容易さと設定可能なユーザエクスペリエンスを保証します。

自動車業界の大手企業はこのフレームワークを採用し、開発時間と労力を大幅に削減しています。LogixとOptixの一方がシームレスにフィットし、もう一方がプラグインされるだけで、組み立てられたブロックを受取るようなものだと考えてください。それぞれの側で若干の作業は必要ですが、力仕事の大部分はすでに行なわれています。
 

FactoryTalk® Optix™

RapidLaunchが展開するコアソフトウェアの一部は、新しい、オープンでスケーラブルな視覚化プラットフォームであるFactoryTalk® Optix™です。FactoryTalk® Optix™は、当社のHMIポートフォリオに新しく追加されたもので、何をしているかを明確に視覚的に表現できます。これは、UI構築プラットフォーム以上のものであり、エッジコンピューティングおよびデータ管理イニシアチブを強化する最新のテクノロジを組み込むことによって、これまで提供してきたHMI機能セットを拡張しています。

FactoryTalk® Optix™を使用することで、HMIプロジェクトを考えた通りに正確に設計およびテストすることができ、他者にビジョンを明確に示すことができます。アプリケーションを一度作成すれば、任意のデバイスに配備できます。HMIグラフィックを世界中のユーザ向けにスタイル設定できます。OPC UAでゼロから構築されたFactoryTalk® Optix™は拡張可能です。
 

Emulate3D®

設計が特定の段階に達したら、現場でテストするのではなく、Emulate3D®を使用してリアルなデジタルツインを作成してください。工場でテストすると、ただでさえ厳しい予算の中で余分なコストがかかる可能性があります。配備する前にコードとロジックをテストし、計画通りに動作しない可能性のある箇所を見つけます。生産に支障をきたす前に修正することができます。
 

すべてをまとめる

これらのツールはシームレスに動作し、自動車およびEV設備を最適化します。ロックウェル・オートメーションは、7つの重要な分野すべてに重点を置き、RapidLaunchによって連携してサポートすることで、ライフサイクル管理された制御仕様を提供します。

自動車やEVの生産に関わるプロセスや、ティアサプライヤのプロセスを合理化することで、生産開始までの重要な時間を短縮し、お客様の需要に確実に間に合わせることができます。

全容をお知りになりたい方は、こちらからオンデマンドウェビナーにご登録ください。

Loading

公開 2025年2月26日

トピック: Empower People Optimize Production 自動車およびタイヤ Emulate3Dデジタルツイン FactoryTalk Optix

購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left RapidLaunchでローンチのリスクを最小化 Chevron RightChevron Right