Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣

ビジョン検査用のAI機械学習ツールで、これまで見逃していたものを見つけましょう。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pallets of stacked products on a factory assembly line are being scanned with an AI artificial intelligence vision inspection camera, FactoryTalk Analytics VisionAI

品質管理の方法は業界によって異なり、製造メーカや製品ごとに固有のものです。しかし、実際の製品検査となると、ほとんどの製造品質プロセスは似たようなものになります。訓練を受けた検査員が各ユニットを目視で評価し、合否を判定します。

もちろん、人は効率的に仕事をします。しかし、反復的な作業を行なう際には、意図しないミスを犯したり、疲労したり、集中力が途切れたりすることもあります。さらに、休憩を取ったり、休暇を取ったり、退職したりもします。

そのため、製造メーカは数十年にわたり品質管理プロセスの自動化を進め、カメラ、照明、マシン・ビジョン・システムを活用して検査員の能力を強化してきました。多くの機械の改良によって検査速度と検査量が向上する一方で、その機能には限界があります。

その結果、製造メーカは品質検査プロセスの改善を目指し、FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™のような次世代の人工知能(AI)と機械学習ツールを求めています。

ロックウェル・オートメーションのシニア・プロダクト・マネージャであるカール・ルイスは次のように説明しています。「当社のAI駆動型品質管理ソリューションにより、製造メーカはこれまで見落としていた点を把握できます。ノーコードでビジョン検査を実施できるアプローチを構築することで、品質向上、歩留まりの最大化、そしてリアルタイムの生産データから重要な知見を得られるようになりました。」AIビジョン検査システムは、より高品質な製品の製造に直接役立つデータを提供します。ルイスは、「このシステムは、製造メーカが製品の欠陥や廃棄、生産停止、そして運用コストを削減するのに役立ちます」と、述べています。

この新世代のAI駆動型視覚検査・機械学習システムは、変化する状況を学習し、動的に適応するだけでなく、品質データを年中無休24時間体制で収集、整理、伝達することができます。

このデータは、品質担当者や工場のオペレータが生産上の問題を迅速に把握し、対処するのに役立ちます。ルルイスは次のように述べています。「その効果は計り知れません。このシステムは、自動車組立ラインの欠陥からリコールにつながる可能性のある消費者製品の欠陥まで、特定するのに役立ちます。また、寸法欠陥、包装異常、その他の品質問題を工場出荷前に特定することなど、産業分野での活用事例は無数にあります。このAIと機械学習を活用した視覚検査ツールは、計り知れない価値をもたらします。」

AIと機械学習による検査システムの5つの主なメリット

  1. AIは人間のように学習しますが、決して疲れない: AI機械学習ビジョンツールは、年中無休24時間、継続的な欠陥検出を提供します。AIアルゴリズムは、手動検査よりも高い精度で欠陥や不一致を検出できます。AI検査システムは生産プロセスをリアルタイムでモニタし、問題を迅速に特定して修正することで、無駄を最小限に抑え、下流工程への影響を防止します。
  2. 微細な欠陥や不具合を発見: マシンビジョンは検査精度を向上させます。自動検査ソリューションは、毎回同じ方法でタスクを実行します。AIビジョンシステムは、微細な欠陥を発見し、異常検出機能で新たな欠陥を発見し、極めて厳しい許容範囲に照らして製品を評価できます。
  3. 指先でデータを入手: 製造メーカは、いつでもどこからでもアクセスできるリアルタイムの生産レポートを受け取ることができます。クラウド接続された視覚検査システムは、生産プロセス全体にトレーサビリティと透明性をもたらします。さらに、紛争への対応やリコール発生時の廃棄物の最小化に役立つ監査証跡を提供することもできます。
  4. AIによる測定可能な投資収益率: 迅速な価値創出を実現します。クラウドベースの外観検査ソリューションは、セットアップ、構成、アップデートが迅速です。製造現場のさまざまな場所で、数時間で再利用できます。また、人員をより価値の高い業務に振り向けることができるため、従業員の効率性が向上します。
  5. 運用コストの削減:自動検査から収集されたデータは、すべての製造チームに貴重な洞察を提供し、プロセス改善に役立ちます。さらに、これらのソリューションは欠陥、廃棄物、リコールの削減にも役立ち、大幅なコスト削減につながります。

AIを活用した新世代のテクノロジは、検査プロセスを改善し、より迅速かつ高品質なものにします。製造メーカにとって、これは歩留まりの向上、品質の向上、ダウンタイムの削減、廃棄物の削減、そして最終的には利益の増加につながります。

次世代AI搭載外観検査システムの導入について詳しくは、FactoryTalk Analytics VisionAIをご覧ください。

Loading
Close-up of a woman's eyeball with reflections of computer-generated colors and designs around and inside the eye

AI搭載の外観検査システムへのアップグレード

当社のAI搭載テクノロジは、製造業の製品品質、生産性、そして営業利益率の向上に貢献します。そして、これはほんの始まりに過ぎません。これまで見逃していたものをご覧ください!

人工知能(AI)と機械学習の違いは何ですか?

人工知能(AI)と機械学習は同じものではありませんが、密接に関連しています。AIと機械学習の違いは次の通りです。

  • AIとは、機械やシステムを用いて人間のように感知、学習、推論、対話、適応を行なうという広範な概念です。
  • 機械学習は、AIを機械に適用し、機械のデータから知識を抽出し、それを基に学習します。

AI機械学習を品質管理検査ツールに組み合わせることで、製造メーカはビジョン検査タスクを自動化し、リアルタイムデータを生成して、製品の品質、生産率、利益を向上させることができます。

公開 2025年4月23日

トピック: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence デジタルトランスフォーメーション Production Operations Management 家庭用品およびパーソナルケア製品 食品&飲料 自動車およびタイヤ FactoryTalk Analytics

Carl Lewis
Carl Lewis
Senior Product Manager, Rockwell Automation
Carl specializes in AI and machine vision technologies. He drives the development and commercialization of intelligent vision solutions that power industrial automation. With over 25 years of experience in AI, cloud-enabled automation and manufacturing systems, he brings a strategic and technical lens to product leadership.
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣 Chevron RightChevron Right