Loading
Logo Rockwell Automation

Provate il software FactoryTalk Optix senza costi

Visualizzazione per visionari

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo che indica il touchscreen di un FactoryTalk OptixPanel in una fabbrica.

Provate le infinite opzioni di sviluppo dell’interfaccia operatore nel cloud. FactoryTalk® Optix™ consente agli sviluppatori di sistemi di migliorare i processi, l’efficienza e i risultati grazie a una moderna piattaforma HMI su cloud, che permette di progettare, testare e distribuire applicazioni direttamente da un browser web, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questa nuova piattaforma aperta offre le seguenti possibilità: 

  • Opzioni di progettazione: progettate e testate i vostri progetti in un moderno ambiente di programmazione object-oriented.
  • Opzioni di installazione: create la vostra applicazione una volta sola e installatela su qualsiasi dispositivo
  • Opzioni grafiche: scegliete uno stile grafico adatto a un’utenza globale e in grado di migliorare l’esperienza dell’utente
  • Opzioni di estendibilità: apertura e interoperabilità grazie alle comunicazioni macchina-macchina e macchina-cloud abilitate da OPC UA, MQTT e connettività nativa IOT con un’interfaccia C# aperta

Diventate dei visionari della visualizzazione con l’accesso gratuito a FactoryTalk Optix Studio.

Scaricate gratuitamente FactoryTalk Optix Studio Standard o accedete a una prova di 90 giorni di FactoryTalk Optix Studio Pro nel cloud.

Iniziate a usare FactoryTalk Optix Studio in 2 semplici passi

Passo 1

Accedete a FactoryTalk Hub con le credenziali del vostro account Rockwell Automation.

Se non avete un account, potete crearne uno gratuitamente.

Passo 2

Al primo accesso a FactoryTalk Hub, vi verrà chiesto di scegliere tra “selezionare un'organizzazione” o “crearne una nuova”:

  • Create an organization: il primo utente dell’azienda che inizia ad utilizzare FactoryTalk Hub deve scegliere questa opzione. Verrà assegnato il ruolo di amministratore. 
  • Join an organization: scegliere questa opzione se i colleghi hanno già creato un'organizzazione. 
  • Skip this step: se non si sicuri, saltare questo passo. È possibile selezionare l’opzione in un secondo momento. 

Selezionare un’organizzazione (o crearne una nuova). 
Una volta che si aderisce o si crea un'organizzazione, si farà sempre parte di quella organizzazione. 
Le organizzazioni definiscono il modo in cui i dati vengono condivisi dagli utenti.

Se il riquadro FactoryTalk Optix è bloccato, attendere qualche minuto affinché il blocco scompaia, quindi fate clic su di esso per iniziare.

Adesso è tutto pronto! Sfruttate subito l’accesso gratuito a FactoryTalk Optix Studio.

Se avete bisogno di assistenza in qualsiasi momento, selezionate Contact Support dal menu Help nell’angolo in alto a destra della pagina iniziale di FactoryTalk Hub.

Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: