Loading
Produttori di vino che lavorano in una grande e moderna azienda vinicola. Elementi grafici sovrapposti. Immagine del rapporto SOSM INFO-BR029B-EN-P - Luglio 2024
Rapporto di ricerca

Rapporto 2024 “State of Smart Manufacturing”: CPG

Scoprite le tendenze della produzione intelligente per il settore dei beni di consumo confezionati.
Scaricate il rapporto

Restate aggiornati sui temi rilevanti

Superare le sfide della forza lavoro

La forza lavoro è in cima alla lista degli ostacoli interni alla crescita. I produttori di beni di consumo confezionati (CPG) stanno puntando a strategie che li aiuteranno a mantenere e coinvolgere la forza lavoro, nonché a migliorarne le competenze. Le tecnologie che completano e aumentano il valore offerto dalle persone sono quelle da cui si ottengono risultati aziendali positivi. 

Il settore CPG è in ritardo negli investimenti tecnologici

Mentre l’investimento del settore CPG nella tecnologia è aumentato complessivamente, la sua adozione rimane leggermente inferiore rispetto ad altri settori. Mentre l'adozione della produzione intelligente continua ad accelerare, i produttori che non investono nella tecnologia corrono il rischio di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

Aumentare il valore con il monitoraggio della produzione

I produttori del settore CPG stanno registrando solidi ritorni sull'investimento dai sistemi di monitoraggio della produzione, a differenza dei nostri intervistati di altri settori che non includono questa tecnologia tra le loro prime 5.

Scaricate il rapporto

Scoprite la strategia adottata dai produttori del settore CPG
di tutto il mondo

Scoprite come l'industria dei beni di consumo confezionati sta sfruttando la tecnologia emergente per ridurre i rischi, generare crescita e massimizzare il potenziale della forza lavoro.

L’86%

utilizza o valuta la possibilità di utilizzare la tecnologia di produzione intelligente

ROI

Il monitoraggio della produzione è in cima alla lista delle tecnologie che favoriscono il ROI più rapido

L’84%

attua una  politica di sostenibilità/ESG 

La forza lavoro

è stata classificata come il più grande ostacolo interno per i produttori del settore CPG

Scaricate il rapporto
Siamo lieti di condividere questi risultati con voi e speriamo che questo rapporto di riferimento globale possa fungere da guida per un processo decisionale di successo nel 2024.
Blake Moret - CEO di Rockwell Automation

Rapporto 2024 “State of Smart Manufacturing”: CPG

Ottenete il rapporto completo

Scaricate subito il rapporto per le ultime ricerche relative al vostro settore e iniziate a delineare il vostro percorso di trasformazione digitale.

Scaricate il rapporto

Serie di webinar “State of Smart Manufacturing”

Ottenete ulteriori informazioni per la vostra attività nel settore CPG.

Per saperne di più
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Industria alimentare Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Rapporto “State of Smart Manufacturing”: CPG Edition Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: