Loading
Comunicato Stampa | Settembre 11, 2023

Percorsi ininterrotti di dati e inseguimento solare ottimizzato grazie a una soluzione di controllo perfettamente integrata

L'innovativa tecnologia solare-termica si basa sui controllori Logix e sul software di visualizzazione FactoryTalk® View per garantire l’ottimizzazione nella generazione, fornitura e accumulo di calore.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Glass panels view

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia che le proprie soluzioni di controllo hardware e software perfettamente integrate si stanno rivelando fondamentali per il successo di una nuova forma di fornitura e accumulo di calore a zero emissioni di carbonio.

La tecnologia di cattura dell'energia solare, sviluppata dalla società danese Heliac A/S, utilizza serie di lenti Fresnel orientabili per concentrare su ricevitori posti dietro ogni pannello la luce solare in entrata. Il calore generato da ciascun ricevitore aumenta di circa 1/2 ºC la temperatura dell'acqua che scorre attraverso il sistema e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, il calore viene erogato laddove l'utente finale ne ha necessità.

Un sistema tipico comprende 144 pannelli, e ogni gruppo di pannelli utilizza un sistema di tracciamento a doppio asse controllato da un PLC Allen-Bradley® Micro800™, al fine di seguire dinamicamente il sole e garantire una cattura ottimizzata dell’energia solare. Tutti i pannelli sono interconnessi tramite diversi chilometri di tubature idriche, mentre i PLC Micro800 confluiscono  tutti in un unico controllore di automazione programmabile (PAC) Allen-Bradley CompactLogix™, che a sua volta fornisce i dati operativi al display FactoryTalk View.

"Le soluzioni innovative per la sostenibilità hanno forme e dimensioni  diverse e non tutte richiedono soluzioni di controllo complesse", spiega Åsa Arvidsson, regional vice-president, area vendite, North EMEA di Rockwell Automation. "Nell'applicazione di Heliac, la combinazione dei nostri controllori di fascia bassa e media con FactoryTalk View ha fornito un'architettura ideale per il controllo e la raccolta dei dati operativi. Non vediamo l'ora di fornire ulteriore supporto man mano che questa nuova idea acquista vigore.

"Oltre a generare calore senza emissioni di carbonio, il nostro approccio alla cattura dell'energia solare compie un ulteriore passo avanti grazie all'uso di acqua meno inquinante, rispetto ai sistemi tradizionali a base di petrolio", afferma Christian Del Mastro, commercial manager di Heliac A/S. "La precedente esperienza del nostro ingegnere capo con l'hardware Rockwell Automation è stata rafforzata dal supporto del distributore danese dell'azienda, Wexoe, che ha permesso di disporre di una soluzione di controllo che fa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, con la tranquillità di avere a disposizione un'assistenza globale più ampia visto che stiamo cercando di far crescere la nostra base geografica di utenti".

Informazioni su Heliac A/S

Fondata nel 2014, Heliac A/S sviluppa e distribuisce in tutto il mondo soluzioni termiche ad alta efficienza per le industrie di processo. Le sue tecnologie collaudate e brevettate offrono una soluzione solare ad alta temperatura realmente automatizzata e flessibile, che riduce drasticamente i costi e l'impronta di carbonio del riscaldamento termico.

I suoi campi solari richiedono uno spazio minimo e sono semplici da installare e smantellare, senza danneggiare l'ambiente naturale. Rockstore, la loro soluzione per l'accumulo di calore, è ideale per liberare tutto il potenziale del solare termico e dell'energia elettrica da riscaldamento.

Pubblicato 13 settembre 2023

Informazioni su Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Media

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connetti:
EmailEmail

Argomenti: Industria chimica Industria metallurgica Estrazione mineraria, metalli e cemento Oil & Gas Produzione di energia Acque chiare e reflue
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Inseguimento solare ottimizzato con una soluzione di controllo integrata Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: