Loading
Caso di studio | Leader della trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Harpak-ULMA migliora l’agilità dei clienti grazie a macchine d’imballaggio intelligenti

Questo OEM del settore del packaging aiuta i clienti ad adattarsi alle condizioni del mercato fornendo loro informazioni sulla produzione e strumenti di realtà aumentata.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna con smalto rosso che tiene un pacchetto di formaggio in un supermercato

Per Harpak-ULMA, un OEM nel settore del packaging, trasformazione digitale significa espandere ciò che è possibile non solo nelle sue operazioni ma anche in quelle dei suoi clienti.

Il produttore di macchine da imballaggio e di soluzioni di automazione per linee di imballaggio end-to-end ha iniziato il suo percorso di trasformazione digitale nel 2018. Il processo in più fasi e della durata di diversi anni mira a incrementare le entrate e a creare nuove opportunità di crescita per Harpak-ULMA. Inoltre, punta a migliorare le possibilità dei clienti nei mercati alimentare, medicale e industriale, dotandoli di macchine per l’imballaggio intelligenti e connesse.

Chevron DownChevron Down

Migliorare l’agilità

Per Harpak-ULMA, il valore della trasformazione digitale sta nella sua capacità di aiutare i clienti ad adattarsi meglio ai cambiamenti del mercato.

“La trasformazione digitale ci dà tanti vantaggi”, ha dichiarato Kevin Roach, presidente di Harpak-ULMA. “Ci aiuta a fare di più e ad essere più veloci, sfruttando i dati per gestire al meglio le tradizionali barriere al cambiamento, cioè tempo, costi e rischi.”

L’azienda ha avviato il suo progetto di trasformazione digitale nell’ottobre 2018 con una roadmap tecnologica che comprendeva quattro fasi.

La prima fase è stata quella di definire una piattaforma intelligente e connessa per i clienti, migrando a un’unica piattaforma di controllo standardizzata. Harpak-ULMA ha scelto di affidarsi ai controlli e ai componenti Rockwell Automation. In questo modo l’azienda ha potuto sfruttare i vantaggi di un’architettura aperta per macchine intelligenti e connesse. Le soluzioni di controllo di Rockwell Automation hanno anche permesso una compatibilità pre-integrata con le innovative applicazioni software IoT di PTC, come ThingWorx, che aiutano a cambiare il modo di gestire ed eseguire la manutenzione degli asset di produzione.

La seconda fase ha riguardato l’implementazione di flussi di lavoro in realtà aumentata (AR) per aiutare a migliorare la produttività.

“Dal punto di vista del cliente, la capacità di fornire corsi di formazione o una guida visiva immediatamente comprensibile, oppure di collaborare con degli esperti, rappresenta una svolta” ha commentato Roach.

Grazie alla consulenza e alla guida visiva fornita attraverso la realtà aumentata, Harpak-ULMA può supportare i clienti da qualsiasi luogo e introdurre nuove funzionalità come i collaudi in fabbrica virtuali. I clienti possono inoltre utilizzare la tecnologia per ridurre i tempi di apprendimento e di formazione dei nuovi operatori.

Nuovi dati e informazioni

Harpak-ULMA ha fatto notevoli progressi nella fase due, ed ora è in atto la fase tre che comporta l’integrazione di altri elementi IoT. Si tratta essenzialmente di creare i gemelli digitali delle macchine da imballaggio al fine di offrire una migliore esperienza operativa e un’integrazione delle informazioni.

“Espandere il raggio d’azione IoT ci permette di integrarci con applicazioni IoT avanzate che mostrano al personale di produzione operazioni dettagliate della macchina in tempo reale", ha aggiunto Roach.

Per i clienti, disporre di più dati significa avere più informazioni di produzione in tempo reale e contestualizzate, disponibili sia per il personale che per la diagnostica a bordo macchina.

“In questa fase, stiamo ampliando le capacità AR per fornire un set più completo di funzioni in tempo reale che permetteranno al personale di avere quella che noi chiamiamo visione a raggi X”, ha detto Roach. “La creazione di un gemello digitale di una macchina è un modo interattivo per imparare di più e diagnosticare meglio.”

Per esempio, se un tecnico riceve un allarme da una macchina, non ha bisogno di spegnere la macchina stessa, eseguire le procedure di lockout/tagout e aprire l’armadio di controllo per cercare il problema. Si può semplicemente usare un visore AR, uno smartphone o un tablet e guardare un gemello digitale della macchina per identificare il guasto.

Previsioni future

La quarta fase del processo di trasformazione digitale di Harpak-ULMA consiste nell’applicare sistemi di machine learning e intelligenza artificiale alla grande quantità di dati raccolti durante la produzione. Questo progetto, ancora in fase di pianificazione, permetterà all’azienda di creare nuovi modelli di business introducendo servizi di manutenzione predittiva e di benchmarking basati su cloud.

“Questa fase finale rappresenta un passo avanti per i clienti in termini di rapporto con gli OEM”, ha commentato Roach. “Le soluzioni basate sui big data che sfruttano il machine learning e l’intelligenza artificiale renderanno possibile l’analisi dei dati della manutenzione predittiva nei nostri mercati.”

La manutenzione predittiva può aiutare i clienti a ridurre i tempi di fermo non pianificati, oltre a riorganizzare i modelli di manutenzione e di controllo dei costi. E il benchmarking a livello industriale offre l’opportunità di ottenere una nuova comprensione dell’efficacia dei loro processi produttivi.

Naturalmente, la realizzazione di questi concetti negli ambienti di produzione dei clienti comporterà delle sfide.

“Dovremo risolvere i problemi relativi alla proprietà dei dati e alla connettività che sorgono con il monitoraggio della manutenzione predittiva”, ha precisato Roach. “Non è che non ci siano precedenti al riguardo. Se è successo già per i motori degli aerei, sarà possibile anche per il settore delle macchine da imballaggio.

Pubblicato 1 dicembre 2020

Argomenti: Accelerare la trasformazione digitale Gestione magazzino e approvvigionamento FactoryTalk InnovationSuite Thingworx Industrial Internet of Things (IIoT)
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti

Consigliato per voi

Sistemi di gestione della produzione
Tecnologo che utilizza il tablet in un impianto di produzione alimentare
Software
Sistemi di gestione della produzione

FactoryTalk ProductionCentre migliora le efficienze operative e vi aiuta a ottenere e dimostrare la conformità delle normative e la qualità elevata.

Inizia ora
Realtà aumentata
Tecnico che indossa un visore per la realtà virtuale (VR) in un impianto
Software
Realtà aumentata

Create e pubblicate istruzioni con contenuti/schermate multimediali, contenuti 2D/3D, sequenze, dati IoT e annotazioni in tempo reale. Effettuate l’accesso da smartphone, tablet e dispositivi indossabili.

Inizia da qui
La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività
Struttura di un edificio in fase di costruzione
Caso di studio
La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività

Rockwell Automation ha collaborato con Norbord per aiutarla nel suo progetto di innovazione e fornire una prospettiva olistica durante tutto il percorso.

Leggi ora
Gencor apre la strada alle macchine intelligenti
Vista aerea di una strada tortuosa con veicoli in movimento
Caso di studio
Gencor apre la strada alle macchine intelligenti

Un’azienda leader di impianti di produzione di asfalto utilizza le tecnologie IIoT per migliorare il modo in cui i clienti monitorano e gestiscono le loro macchine.

Leggi ora
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Harpak-ULMA fornisce ai clienti macchine intelligenti Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: