Loading
Caso di studio | Impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
Recent ActivityRecent Activity

Arrow Fabricated Tubing migliora l'accuratezza del magazzino ricambi

L’azienda ha applicato il SEP Plex per fornire ai clienti dati integrati e ha riscontrato ulteriori e inaspettati vantaggi.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Macchina di impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria a soffitto

Incontriamo Frank Freeman, senior manager della pianificazione delle vendite e dei processi operativi e dei sistemi di produzione di Arrow Fabricated Tubing. È un fornitore leader nel Nord America di materiali in tubi di rame e alluminio, compresi gli assemblati di saldobrasatura per il settore degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

Necessità di dati integrati

Arrow è conosciuta per il suo impegno verso un'eccezionale qualità di progettazione e i clienti hanno una forte attenzione per i dati di qualità del fornitore. Ma fino al 2015, quando Arrow ha utilizzato per la prima volta la Plex Smart Manufacturing Platform™, la raccolta dati era frammentata e comprendeva annotazioni manuali in fogli di calcolo e conteggi cartacei.

“I nostri clienti amavano i dati che avevamo, ma volevano che fossero integrati”, spiega Frank. “Plex era l'unico sistema in grado di integrare i dati sulla qualità, insieme a quelli sulla produzione e ad altre enormi quantità di dati raccolti dalle aziende manifatturiere.”

Arrow non solo ha soddisfatto rapidamente le richieste di dati dei clienti utilizzando Plex, ma è stata anche in grado di scoprire opportunità per migliorare ulteriormente i propri processi operativi.

Chevron DownChevron Down
Video
Arrow Fabricated Tubing migliora l'accuratezza del magazzino ricambi
Istantanea di Frank Freeman Senior Manager SOP e Sistemi di produzione presso Arrow Fabricated Tubing
Frank Freeman

Senior Manager della pianificazione delle vendite e dei processi operativi e dei sistemi di produzione, Arrow Fabricated Tubing

Storico dei dati con ogni digitazione

“Oggi le aziende devono fare i conti con risorse limitate. È necessario assicurarsi che ciò che si sta facendo abbia un effetto significativo”, afferma Frank. “Con Plex, si raccolgono dati storici ad ogni pressione dei tasti e si può capire dove concentrare gli sforzi e le risorse.”

Una migliore gestione del magazzino ricambi era una di queste aree. La perdita di traccia dei ricambi era un problema con il precedente processo di Arrow. Ora, con Plex, Arrow codifica tutto il magazzino ricambi dal momento in cui inizia la produzione a quello in cui raggiunge il prodotto finito.

“Scannerizziamo e controlliamo il materiale mentre si muove attraverso le sedi dell’azienda”, spiega Frank. “Siamo passati da un’accuratezza del magazzino ricambi non ottimale nella categoria dei prodotti finiti a ben oltre il 98%, sfiorando regolarmente il 99%.”

Rafforzare le relazioni con i clienti migliorando le previsioni

Un altro risultato positivo di Plex è stato il miglioramento della previsione degli ordini e degli acquisti. Mentre diversi clienti Arrow disponevano di sistemi robusti, la maggior parte non ne aveva.

“Con DemandCaster di Plex (pianificazione della catena logistica), siamo stati in grado di utilizzare lo storico raccolto per generare previsioni future per alcuni articoli -- in particolare quelli per i quali i clienti non hanno fornito previsioni”, osserva Frank. “Per noi è stato fondamentale per capire quale fosse il piano a lungo termine e per pianificare i flussi di materie prime.”

Inoltre, grazie alla possibilità di condividere le previsioni con i clienti, Arrow è riuscita a rafforzare le relazioni con loro.

“È utile poter condividere con un cliente i dati relativi a ciò che sta accadendo tra noi. Notano che c'è un interesse a fare la cosa giusta per loro. I clienti apprezzano questo aspetto, soprattutto in questi giorni in cui è difficile avere successo e continuità”, afferma Frank. “Se un cliente vede che gli presti attenzione, questo fa una grande differenza.”

La visione della leadership è la chiave del successo

La visione della leadership e l’indice di riflessione sono state fondamentali per il successo di Arrow con Plex.

“Abbiamo passato molto tempo a cercare il socio giusto per sviluppare questa soluzione”, ricorda Frank. “Poi, mentre sviluppavamo il processo di implementazione, abbiamo dedicato una quantità significativa di tempo a studiare noi stessi, cercando di determinare qual è la soluzione migliore per noi e come vogliamo vedere l'azienda in futuro.”

Pubblicato 24 ottobre 2022

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Soluzioni MES Trasformazione digitale FactoryTalk OperationSuite Plex FactoryTalk AssetCentre
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Arrow Fabricated Tubing migliora l'accuratezza del magazzino ricambi Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: