Loading
Caso di studio | Industria mineraria
Recent ActivityRecent Activity

Energy Drive per la sostenibilità

Energy Drive utilizza i convertitori di frequenza a velocità variabile per aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
sito minerario di sibayne stillwater in sud africa

Abbiamo incontrato James Hynd, CEO di Energy Drive. L'azienda collabora con molte imprese energivore di vari settori industriali per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

“Quello che facciamo è aiutare a risparmiare energia e, di conseguenza, ridurre le emissioni di anidride carbonica", afferma James. “Supportiamo e collaboriamo con i nostri clienti affinché raggiungano i loro obiettivi nel campo della sostenibilità. È la cosa giusta da fare e il fatto che sia possibile ottenere dei risultati tangibili, non solo a costi contenuti, ma anche ottenendo dei risparmi è piuttosto significativo.”

Guarda il video

Chevron DownChevron Down
Video
Energy Drive per la sostenibilità

Energy Drive utilizza i convertitori di frequenza a velocità variabile per aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità

James Hynd, CEO, Energy Drive

James Hynd CEO, Energy Drive

Una migliore efficienza energetica

Sibanye-Stillwater, una multinazionale che lavora nel settore minerario e metallurgico, si è rivolta a Energy Drive per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di ventilazione delle sue miniere. Energy Drive si è concentrata innanzitutto sui grandi ventilatori di superficie utilizzati in due delle miniere d'oro di Sibanye, in Sudafrica. La ventilazione nelle miniere di profondità è fondamentale, ma consuma molta energia.

"Per motivi di salute e sicurezza, ci deve essere sempre almeno una ventola pienamente operativa e un'altra in standby che interviene in caso di guasto", spiega James. “Abbiamo installato e messo a punto i convertitori di frequenza (VFD) per i motori di entrambi i ventilatori e abbiamo abbassato le loro velocità quando funzionavano contemporaneamente.”

Vantaggi notevoli in termini di sostenibilità

Utilizzando i convertitori di frequenza PowerFlex® 6000T di Rockwell Automation per controllare e ridurre le velocità dei ventilatori, Energy Drive ha ottenuto un risparmio energetico medio del 62% nel primo pozzo e del 48% nel secondo. I due pozzi con il nuovo sistema sono operativi da quasi un anno e presto entrerà in funzione un terzo pozzo. James stima che i tre aggiornamenti consentiranno un risparmio energetico di circa 360 gigawatt (GWh) per tutta la durata del contratto.

In pratica, è come togliere dalla rete elettrica “5000 case in Sudafrica ogni mese”. E soprattutto, in termini di sostenibilità, risparmieremo 379.000 tonnellate di anidride carbonica”, aggiunge James. I sistemi ottimizzati hanno anche ridotto in modo significativo il consumo di acqua e carbone.

Contribuire alla sicurezza dei minatori

La cosa più interessante è che Energy Drive controlla elettronicamente i nuovi sistemi dalla superficie. “Tutti i nostri sistemi sono monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi preimpostati sulle condizioni principali”, spiega James. “Ora che facciamo funzionare entrambi i ventilatori, se uno si guasta il nostro sistema aumenta automaticamente la velocità dell'altro, in modo da non mettere mai a rischio la salute e la sicurezza dei minatori”.

Un altro vantaggio del monitoraggio e del funzionamento di entrambi i ventilatori è il miglioramento delle prestazioni e della manutenzione delle apparecchiature.

James attribuisce il successo complessivo del progetto a un cliente “estremamente collaborativo, impegnato a utilizzare la tecnologia per migliorare le prestazioni operative e la sicurezza, e all'eccellenza tecnologica di Rockwell Automation”.

Per saperne di più su come Energy Drive, Rockwell Automation e Sibanye-Stillwater hanno collaborato per ottenere un significativo risparmio energetico, leggete i dettagli del progetto qui.  

Pubblicato 30 gennaio 2023

Argomenti: Drive Sustainability Industria mineraria Centri controllo motori, bassa tensione Controllo motore, media tensione Low Voltage AC Drives Medium Voltage AC Drives Convertitori di frequenza e motori
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Energy Drive favorisce la sostenibilità Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: