Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma

I dati in tempo reale possono migliorare l’efficienza e massimizzare le prestazioni

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tecnico donna in un ambiente industriale con casco bianco e camice industriale verde neon seduta davanti a quattro monitor di computer e che guarda i dati unificati di controllo di processo e alimentazione

L’obiettivo di ogni produttore industriale è l’ottimizzazione operativa. Tuttavia, affidarsi a sistemi eterogenei che operano su singole piattaforme può essere d’intralcio e introdurre dei rischi.

Diversi elementi operativi, come il sistema di controllo di processo di base, i convertitori di frequenza (VFD), i centri controllo motori, la strumentazione, il software di controllo e i programmi di gestione energetica, devono funzionare insieme come parte integrante della produzione.

Quando questi elementi si trovano su piattaforme separate, tuttavia, i costi di installazione, operativi e di manutenzione e i rischi associati si moltiplicano. L’implementazione di soluzioni precollaudate per una singola piattaforma aiuta. Tuttavia, man mano che le operazioni industriali diventano sempre più grandi e complesse, rischi come i tempi di inattività non pianificati e le vulnerabilità della sicurezza informatica aumentano.

Un approccio strategico e unificato aiuta a ridurre il TCO e i rischi, come pure a fornire dati intelligenti e un’ampia visibilità in tutta l’azienda. Ha un impatto positivo sui processi operativi, tra cui la gestione dei consumi energetici, la gestione delle prestazioni degli asset, la gestione dei processi, la protezione, la sicurezza informatica e l’analisi della produzione.

Una piattaforma unificata semplifica tutto

Un’architettura unificata aiuta a gestire e ottimizzare i sistemi complessi di un produttore, tra cui controllo dei processi, gestione dell’alimentazione, convertitori di frequenza, centri controllo motori, sistemi di sicurezza e altro ancora. L’utilizzo di una piattaforma invece di due o più ha un’efficienza evidente, ma questa strategia presenta ancora più vantaggi.

Tradizionalmente, processo e alimentazione sono funzioni separate che impiegano personale diverso, ma, utilizzando le tecnologie odierne, alimentazione e controllo dei processi non sono più separati. Le organizzazioni scelgono sempre più di collegare i due sistemi per un funzionamento più efficiente.

L’alimentazione è un’estensione naturale delle funzioni di controllo dei processi, delle reti IP Ethernet, della pianificazione della sicurezza informatica, della protezione e degli I/O remoti. I sistemi di processo e di alimentazione integrati sfruttano una singola piattaforma di automazione che consente visibilità interfunzionale e comunicazione interattiva, semplificando l’ambiente per gli operatori di un impianto connesso, di uno stabilimento o di una miniera. Il consolidamento del controllo dei processi di automazione della produzione e dell’infrastruttura di alimentazione su un’unica piattaforma fornisce una visione olistica dell’azienda manifatturiera e mette a disposizione degli operatori le informazioni di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Un singolo sistema unificato migliora la visibilità e semplifica la manutenzione e la formazione degli operatori. Le informazioni provenienti dai vari processi produttivi possono essere aggregate e contestualizzate. Queste informazioni forniscono preziose informazioni provenienti da più fonti per supportare decisioni basate sui dati in tempo reale, portando ad azioni che migliorano la produttività, riducono i costi, mantengono la qualità e attenuano i rischi.

La sovrapposizione dei dati sulla produzione e sull’alimentazione in tempo reale fornisce informazioni approfondite che rivelano opportunità per migliorare le strategie di gestione energetica, miglioramenti nella progettazione dei prodotti e guadagni in termini di sostenibilità. L’analisi dei dati di processo e di alimentazione in formati simili supporta l’ottimizzazione dell’intera infrastruttura.

Visibilità e dati in tempo reale

Il funzionamento semplificato dell’hardware e la programmazione software aiutano le aziende industriali a ridurre le problematiche del personale. Le conoscenze storiche specialistiche vengono acquisite, contestualizzate e utilizzate per creare informazioni sui dati disponibili per i lavoratori, favorendo l’uniformità operativa. Anziché seguire corsi di formazione su più sistemi operativi, gli operatori dell’impianto possono concentrarsi sull’apprendimento di un unico sistema e usufruire di una visione digitale aggiornata dell’azienda. Questa visualizzazione unificata migliora l’esperienza utente e contribuisce a migliorare la qualità e la sicurezza.   

I dati e le informazioni in tempo reale in tutta l’azienda supportano l’efficienza e l’efficacia, aiutando i lavoratori a migliorare le operazioni. Con l’accesso a queste informazioni, gli operatori possono adottare un approccio basato sulle conoscenze per prendere decisioni e intraprendere azioni che supportano l’ottimizzazione. Questa maggiore visibilità aiuta le persone a contribuire a un livello più strategico e ad aumentare la produttività e il coinvolgimento del personale.

Anche l’accesso remoto e il monitoraggio dei processi favoriscono l’efficienza. L’operatore remoto può ricevere dati in tempo reale dal sistema e agire su di essi più velocemente e da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, gli operatori possono usufruire di una formazione semplificata, di una minore complessità, di una ricerca guasti avanzata e di sistemi di sicurezza migliorati.

Riduzione dei rischi per la sicurezza informatica

Gli impianti di produzione di oggi devono prendere le dovute precauzioni per proteggere persone, asset e proprietà intellettuale dagli attacchi informatici in corso. Per costruire un’operazione resiliente e più sicura, i produttori possono sfruttare una strategia a piattaforma singola che fornisce inventario degli asset in tempo reale, gestione delle vulnerabilità e risoluzione dei rischi.

La visibilità degli asset sulla rete è fondamentale per l’efficacia della sicurezza informatica. La capacità di trovare e valutare gli asset vulnerabili e di assegnare un fattore di rischio a ciascuno di essi aiuta a prevenire gli attacchi informatici che possono paralizzare uno stabilimento. Poiché la sicurezza e la protezione fanno parte di qualsiasi attività di produzione, i produttori devono adottare una solida serie di soluzioni di sicurezza informatica, come quelle di Verve®, per mitigare migliaia di rischi di sicurezza informatica.

Le aziende possono applicare contromisure e implementare lo standard IEC 62443 per mitigare le minacce informatiche su una singola piattaforma, mentre le patch di sicurezza informatica possono essere caricate in remoto sul sistema su base continuativa.

Immaginate l’efficienza dell’architettura unificata

Un sistema di controllo distribuito, come PlantPAx® di Rockwell Automation, può funzionare sulla stessa piattaforma dei centri controllo motori, dei convertitori di frequenza e dell’alimentazione (vedere la figura 1). Le operazioni batch e di processo continuo possono funzionare anche su una piattaforma comune.

Queste sinergie e la possibilità di accedere a tecnologie di simulazione e digitali come Emulate3D™ riducono i costi di design, integrazione, progettazione e formazione, riducendo l’impatto sui budget CapEx/OpEx e migliorando il ritorno sull’investimento (ROI).

Sistema di controllo di processo ed elettrico

Figure 1. Consolidating production automation process control and power infrastructure onto one platform provides a holistic view of the manufacturing enterprise.

I vantaggi finanziari di una piattaforma unificata diventano evidenti quando si confrontano i costi di gestione di più sistemi. Le organizzazioni con piattaforme separate richiedono supporto di più fornitori in sede, più contratti di assistenza e pacchetti di gestione della formazione. Inoltre, la riduzione del numero di progetti necessari per implementare e manutenere queste piattaforme aggiuntive si traduce in una riduzione dei rischi e dei costi di progetto, in un minor numero di server al momento della distribuzione iniziale e in un minore supporto per la manutenzione nel tempo.

Con un sistema unificato, un contratto globale di soluzioni e servizi può coprire questi ambiti di lavoro. Le aziende possono stimare i potenziali risparmi moltiplicando le spese operative di una singola piattaforma per il numero totale di piattaforme che utilizzano attualmente e confrontando il costo di un contratto di soluzioni e servizi unificato.

La trasformazione digitale accelera la produttività e riduce i rischi

Il concetto di trasformazione digitale sta offrendo ai produttori l’elaborazione dei dati di produzione per misurare e migliorare quasi ogni aspetto delle loro operazioni. Offre inoltre una condivisione istantanea delle informazioni e una collaborazione ottimale in tutti i siti. La maggior parte dei produttori si impegna a trasformare digitalmente le proprie operazioni per aumentare la produttività utilizzando strumenti e tecnologie intelligenti, come intelligenza artificiale, machine learning, realtà virtuale e realtà aumentata.

L’implementazione di un’architettura unificata può aiutare a realizzare iniziative di trasformazione digitale come resilienza, sostenibilità e agilità. Un approccio olistico e un’accurata pianificazione iniziale sono essenziali per mitigare i rischi del progetto e ottimizzare il time-to-value. Iniziare non è facile, ma, per rimanere al passo con la concorrenza, mantenere questo slancio è l’unica opzione.

Considerate la possibilità di collaborare con un’azienda di soluzioni di automazione, come Rockwell Automation, in grado di fornire soluzioni e servizi end-to-end, dalla consulenza digitale alla progettazione, dal caricamento front-end alla messa in servizio e all’avviamento. La trasformazione digitale si basa sullo sviluppo di una strategia di dati e di un piano di architettura completi. Il partner giusto avrà accesso esclusivo alle competenze industriali e a servizi all’avanguardia nella scienza dei dati e nella logistica di produzione in tutta l’azienda, come quelli forniti da Kalypso, un’azienda di Rockwell Automation.

Con l’accesso a questi tipi di tecnologie e servizi collaudati, il partner delle soluzioni di automazione riunirà le parti interessate, ottimizzerà le tempistiche del progetto e ridurrà al minimo i rischi. La comodità di un fornitore di automazione chiavi in mano e di un consulente di fiducia con un vasto ecosistema di partner accelererà il time-to-market e supporterà il ritorno sull’investimento a lungo termine.

Conclusione...

Sfruttare la potenza delle moderne tecnologie digitali e fisiche su un’unica piattaforma aiuta i produttori a gestire i rischi e a creare agilità e sostenibilità mentre semplificano e ottimizzano i processi di produzione. Il consolidamento di vari sistemi su una singola architettura unificata può contribuire a:

  • Ridurre il costo totale di esercizio
  • Aumentare il ritorno sull’investimento
  • Ridurre i rischi
  • Semplificare operazioni complesse
  • Rendere disponibili le informazioni giuste alle persone giuste in tutta l’azienda

Pubblicato 6 febbraio 2025

Argomenti: Optimize Production Sicurezza informatica Controllo e automazione industriale Soluzioni di processo Servizi per il ciclo di vita Production Operations Management Controllo motore

Matt Kennedy
Matt Kennedy
Vice President, Global Capabilities & Innovation, Rockwell Automation Lifecycle Services
Matt leads the global capability strategy for Lifecycle Services, with more than 30 years’ experience in automation and control, focusing on power and process control services and solutions, cybersecurity, network and remote system support and sustainability.

Altri argomenti che potrebbero interessarvi

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blog Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: