Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

3 modi per ridurre il rischio con un software di visualizzazione

Scoprite 3 aree chiave da prendere in considerazione per ridurre il rischio

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un uomo che utilizza un software FactoryTalk Optix su un PC mentre sta seduto dietro una scrivania.

L’adozione di una nuova tecnologia nell’industria manifatturiera comporta una quantità notevole di decisioni e investimenti. Si tratta di una scelta che deve essere valutata attentamente per garantire la soddisfazione delle necessità dell’organizzazione. È inoltre importante che la tecnologia possa essere implementata in modo sicuro per poter gestire e mitigare efficacemente il rischio.

Quando si sceglie un software di visualizzazione, è necessario considerare le seguenti tre aree chiave per ridurre il rischio:

1. Riduzione del rischio tecnico

I produttori che cercano di ridurre rischi tecnici o relativi all’implementazione devono considerare l’utilizzo di una piattaforma di visualizzazione che consenta agli utenti di generare un codice proprietario. Durante la progettazione, la capacità di sviluppare e utilizzare una libreria di codice proprietario per applicazioni specifiche ottimizza e semplifica l’intero processo. Poiché il codice è stato testato, i moduli possono essere implementati in applicazioni singole che richiedono valori affidabili. Utilizzando codice affidabile, gli sviluppatori riducono il rischio relativo al supporto e promuovono una risoluzione rapida.

Una piattaforma di visualizzazione che facilita la collaborazione tra i team di sviluppo consente di ridurre il rischio tecnico. Un ambiente di progettazione che consente ai vari sviluppatori di aumentare, sviluppare e testare il lavoro del team garantisce autorizzazioni per la ridondanza ed evita errori che altrimenti potrebbero sfuggire. Inoltre, una soluzione di visualizzazione deve essere dotata di sviluppo collaborativo con un repository comune condiviso, come GitHub, e di controllo versione, nonché del supporto alla risoluzione del rischio tecnico. La tracciabilità e la visibilità consentono agli utenti di vedere quando e da chi sono effettuate le modifiche. Con i controlli versione, gli utenti possono visualizzate e risolvere qualsiasi conflitto, eliminando errori o una perdita potenziale del lavoro. L’integrazione di questi controlli nell’editor semplifica tutto il processo di sviluppo e riduce il rischio eliminando i problemi di controllo revisione dall’equazione.

2. Riduzione del rischio di pianificazione

I tempi di sviluppo e implementazione si riducono quando i team lavorano con pezzi di codice proprietari correttamente testati. Poiché gli utenti non devono ricominciare ogni volta da capo, anche i costi associati sono spesso ridotti.

La progettazione in interfacce standardizzate consente il trasferimento delle informazioni da un componente software all’altro in tempo reale, poi ai server database remoti e, infine, al cloud. Questi moduli di proprietà intellettuale testati sul campo consentono un’implementazione più rapida, riducendo il rischio di pianificazione, senza dover "reinventare la ruota" ogni volta.

3. Riduzione del rischio commerciale

Un set standardizzato di contenuti affidabili, sviluppati e testati consente di avere un vantaggio nella mitigazione del rischio commerciale. Lavorare con componenti di cui si ha una conoscenza approfondita in termini di funzioni e prodotti finali, e con cui i clienti finali hanno già familiarità, aumenta la fiducia nella solidità della soluzione e nella sua capacità di fornire i risultati e le prestazioni desiderati. Le applicazioni pienamente collaudate e sviluppate usando il codice e i contenuti esistenti riducono i costi di sviluppo e i tempi di consegna del prodotto. Le aspettative possono essere meglio soddisfatte se i team lavorano con entità conosciute, apportando solo piccole modifiche per adattarle ai singoli scenari.

Un’ultima considerazione di cui gli utenti devono tener conto è la flessibilità di esecuzione del software in modo agnostico su qualsiasi dispositivo informatico. In generale, le piattaforme software sono implementabili su uno o più sistemi industriali con Windows o LINUX. Tuttavia, assistiamo alla nascita di una nuova classe di applicazioni di interfaccia operatore (HMI) sigillate che fungono da dispositivi di tipo edge computing offrendo funzionalità simili a PC industriali più grandi e costosi.

Le applicazione dell’interfaccia operatore offrono un ambiente di implementazione comune. Le applicazioni dell’interfaccia operatore sono anche più facili da supportare e utilizzare. Il rischio commerciale è ridotto perché il pacchetto hardware è commercializzato a un prezzo inferiore, il che significa che gli OEM e integratori possono essere più competitivi e vantaggiosi dal punto di vista economico.

Le applicazioni dell’interfaccia operatore, inoltre, consentono di mitigare gli ingenti rischi di cybersicurezza. Poiché tali applicazioni sigillate non sono dotate di un sistema operativo esposto alle minacce, non è necessario nessun software antivirus.

In conclusione, una riflessione attenta sui vantaggi delle piattaforme di visualizzazione e su come supportano gli sforzi di riduzione dei rischi consente di risparmiare tempo, denaro e manodopera, evitando una potenziale insoddisfazione del cliente.

Pubblicato 8 agosto 2023

Argomenti: Build Resilience Software

Paul Haikal
Paul Haikal
Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, Rockwell Automation
Paul Haikal is a Commercial Portfolio Manager for the visualization software business with over 20 years of relevant industry experience. Paul brings a passion for data visualization, HMI, mobility, and collaboration. In every position, Paul has led the way in customer satisfaction and helped our customers, distributors, and Rockwell domain experts be successful in architecting Rockwell systems. You can reach him by connecting on LinkedIn.
Connetti:
EmailEmail
Iscrivetevi

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscrivetevi
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blog Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 3 modi per ridurre il rischio con un software di visualizzazione Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: