Loading
Blog | Asset management
Recent ActivityRecent Activity

Prendere decisioni migliori utilizzando le informazioni sui vostri asset

Scoprite come gestire e proteggere meglio i vostri asset industriali creando un registro accurato e aggiornato della vostra base di asset.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lavoratrice in fabbrica guarda il tablet con i dati sugli asset industriali nel suo stabilimento

Se non conoscete ogni singolo asset industriale installato nei vostri impianti di produzione o presente nei vostri magazzini, non siete i soli. Nel corso degli anni, man mano che le apparecchiature vengono sostituite o con l’arrivo dei ricambi e con i dipendenti che cambiano ruolo, è facile perdere traccia di quali sono gli asset installati.

Ma avere una visione completa dei vostri asset - dai dispositivi e dai ricambi di controllo industriale, alle macchine e alle attrezzature - è il presupposto per ottimizzare il modo in cui li gestite. Che vogliate limitare i rischi legati alla sicurezza informatica utilizzando il firmware più recente o evitare i tempi di fermo imprevisti gestendo le scorte dei ricambi, avete bisogno di un registro accurato e aggiornato di tutta la vostra base di asset.

Naturalmente, creare questo registro può essere un’impresa ardua. La grande quantità di risorse presenti nella vostra azienda può rendere il processo di identificazione una sfida complessa. Il personale potrebbe essere limitato, oppure la vostra base di asset potrebbe trovarsi in una fase di grande cambiamento a causa della trasformazione digitale.

Il modo più efficiente ed efficace per documentare la vostra base installata è rappresentato dagli strumenti di rilevamento che possono identificare gli asset presenti su una rete.

Ma non si tratta semplicemente di comprare il primo strumento disponibile. È necessario esaminare vari strumenti e metodologie di rilevamento degli asset e determinare quali sono i più appropriati per ciò che si sta cercando di realizzare come organizzazione.

Di cosa avete bisogno?

Uno strumento che rileva gli asset in rete e raccoglie informazioni su di essi è la soluzione migliore rispetto all’identificazione manuale degli asset industriali. È un processo significativamente più veloce, e può darvi una quantità di dati molto più ricca sui vostri asset.

Tuttavia, uno strumento non può acquisire tutto, ad esempio i ricambi nei vostri magazzini e gli asset che non comunicano in rete. Per questo motivo, bisogna considerare anche i metodi di rilevamento manuale.

Inoltre, non tutti gli strumenti sono uguali. Per esempio, gli strumenti di tipo IT possono darvi gli indirizzi IP degli asset, ma poco altro. Questi strumenti non riescono a dare ai team operativi le informazioni di cui hanno bisogno, come la posizione di un asset, il fornitore e la versione del firmware.

Strumenti diversi svolgono il loro lavoro in modi diversi. Per esempio, quelli che usano un rilevamento “attivo” degli asset possono interferire con gli asset di produzione su una rete e persino causare interruzioni dell’attività. Gli strumenti che utilizzano metodi di rilevamento “passivo” osservano semplicemente il traffico in rete per determinare quali sono i dispositivi sulla rete.

È anche importante sapere se uno strumento è “agnostico”. Questo significa che può rilevare qualsiasi tipo di dispositivo, di qualsiasi fornitore, su qualsiasi protocollo di comunicazione.

Una base di riferimento e oltre

Una volta che avete determinato quali metodologie e strumenti sono più adatti per voi, potete utilizzarli per ottenere una base di riferimento dei vostri asset.

Considerato il carico di lavoro del personale di produzione nella maggior parte degli impianti, in genere si ricorre a un fornitore di servizi che possa aiutare in tale attività. Il fornitore può visitare il vostro impianto e utilizzare le metodologie e gli strumenti da voi scelti per identificare i vostri asset e i dati degli asset critici di cui i vostri team IT e OT hanno bisogno. E nella maggior parte dei casi, tutto questo può essere fatto nel giro di pochi giorni.

È anche importante considerare come mantenere aggiornata la propria base di asset man mano che le operazioni evolvono. Essa cambierà fisicamente nel tempo, ad esempio quando aggiungete o sostituite dispositivi o mettete in funzione nuove linee. Ma anche gli stessi asset si evolvono, ad esempio con il rilascio di avvisi di sicurezza dei prodotti e patch di sicurezza, o quando cambia lo stato del loro ciclo di vita.

La gestione della base di asset può essere una responsabilità assegnata al personale del vostro impianto. Ma è anche un’attività che i fornitori possono svolgere come servizio gestito, mediante la quale il fornitore, sfruttando le competenze di settore, la connettività remota e il monitoraggio, è in grado di supportare le vostre operazioni in modo continuativo.

Scoprite come ottenere e mantenere la visibilità dei vostri asset. 

Pubblicato 16 luglio 2021


Dave Mayer
Dave Mayer
LifecycleIQ Services Portfolio Lead, Data and Digital, Rockwell Automation
Iscrivetevi

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscrivetevi

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blog Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Conoscere la propria base di asset industriali Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: