Vue CJ Channels (Voies CJ)
Utilisez la vue CJ Channels (voies CJ) pour sélectionner la compensation de soudure froide lorsque vous connectez une voie de module à un type d’entrée thermocouple.
Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
- Sélectionnez l’un des modes de compensation de soudure froide suivants :
- Onboard CJC (Compensation de soudure froide incorporée) – Cette option n’est pas visible dans cette vue. Si None (Aucun) est sélectionné dans la colonne Remote Cold Junction Channel (Voie de soudure froide décentralisée), la case Use RTB CJC (Utiliser la compensation de soudure froide du bornier débrochable) est décochée et un bornier débrochable standard (sans compensation de soudure froide) est utilisé, vous pouvez supposer que la voie utilise la compensation de soudure froide incorporée pour la compensation de soudure froide.
- RTB CJC (Compensation de soudure froide du bornier débrochable) - Si la case None (Aucun) est cochée dans la colonne Remote Cold Junction Channel (Voie de soudure froide décentralisée) et qu’un bornier débrochable standard avec compensation de soudure froide est utilisé, vous pouvez supposer que la voie utilise la compensation de soudure froide du bornier débrochable pour la compensation de soudure froide.IMPORTANT: Si vous devez utiliser la compensation de soudure froide du bornier débrochable pour votre application en raison de l’exigence de précision, assurez-vous que la case Use RTB CJC est cochée et que vous utilisez un bornier débrochable avec compensation de soudure froide. Si vous utilisez un bornier débrochable standard (sans compensation de soudure froide) avec la case Use RTB CJC cochée, la voie passe en défaut.
- Remote Cold Junction Channel (Compensation de soudure froide décentralisée) – Si Chxx (Voiexx) est sélectionné dans la colonne Remote Cold Junction Channel (Voie de soudure froide décentralisée), vous pouvez supposer que la voie utilise la compensation de soudure froide décentralisée pour la compensation de soudure froide.
- Désactivez la compensation pour la voie.
- Affichez les détails des diagnostics de la voie CJ.
Exemple de vue CJ Channels (Voies CJ)

Diagnostics de voiexx CJ
Affiche les informations de diagnostic pour la voie CJ en cas de connexion CJ. Lorsque vous êtes en ligne avec le module, sélectionnez l’icône
dans la vue CJ Channels (Voies CJ) pour voir les informations de diagnostic.
Exemple de diagnostics de voiexx CJ

Fournir une réponse