L’étalonnage a un impact sur la qualité des données

Lorsqu’une voie d’un module d’entrées analogiques est en cours d’étalonnage, le réglage du filtre réjecteur pour cette voie devient 10 Hz. Le point
I.Chxx.Uncertain
est mis à 1 pour cette voie jusqu’à ce que l’étalonnage soit terminé.
Les entrées groupées partagent un convertisseur analogique-numérique. Par conséquent, lorsqu’une voie d’entrée quelconque est en cours d’étalonnage, le point
I.Chxx.Uncertain
est mis à 1 pour les autres voies d’entrée de ce groupe. Ce comportement tient au fait que le taux d’échantillonnage des données ralentit pour toutes voies d’entrée du groupe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal